DOCA0214ES–04

Subpáginas de Parámetros del sistema

En la tabla siguiente se proporcionan los detalles de las subpáginas de Parámetros del sistema:

Nombre de la subpágina

Función de la subpágina

Visualización

Parámetros del sistema

La página Configuración y operación permite acceder a otras opciones de mantenimiento en la pantalla. Haga clic en Parámetros del sistema para configurar los valores nominales.

La página Parámetros del sistema permite acceder a más opciones de parámetros

Tensión nominal

Tensión nominal es una subpágina de Parámetros del sistema.

Haga clic en Tensión nominal para configurar valores nominales de tensión.

Desplácese para seleccionar una tensión diferente:

  • 2 P: 220 V, 230 V, 240 V, 250 V

  • 3 P y 4 P: 380 V, 400 V, 415 V, 440 V

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Sobretensión. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Frecuencia nominal

Frecuencia nominal es una subpágina de Parámetros del sistema.

Haga clic en Frecuencia nominal para establecer los valores nominales de frecuencia.

Desplácese para seleccionar una frecuencia diferente:

  • 50 Hz

  • 60 Hz

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Frecuencia nominal. Haga clic en OK para guardar los cambios.

Posición del neutro

Posición del neutro es una subpágina de Parámetros del sistema.

Haga clic en Posición del neutro para definir los valores nominales de la posición del neutro.

Desplácese para seleccionar una posición del neutro diferente:

  • A-B-C-N

  • N-A-B-C

Confirmar operación

La ventana Confirmar operación sirve para confirmar Posición del neutro. Haga clic en OK para guardar los cambios.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?