Descripción del estado basada en la selección de fuente
Aplicación U-U
Si se selecciona la aplicación U-U, tanto el indicador de fuente I como el indicador de fuente II (LED) presentarán dos estados:
-
Encendido (correcto)
-
Parpadeo (fuera de rango)
Aplicación U-G
Si se selecciona la aplicación U-G, la fuente II/fuente I (la que esté conectada al grupo electrógeno) presentará tres estados:
-
Encendido (correcto)
-
Parpadeo (fuera de rango)
-
Apagado si la señal de inicio del grupo electrógeno (necesita el accesorio TPCDIO17) no está activa.
En la tabla siguiente se explican los estados y sus apariciones:
|
Estado |
Apariciones |
|---|---|
|
Apagado |
El estado es apagado cuando la fuente detectada es el grupo electrógeno y no se ha enviado la señal de inicio del grupo electrógeno. |
|
Correcto |
El estado es correcto cuando todas las detecciones activadas relacionadas con esta fuente se encuentran dentro del rango. |
|
Fuera de rango |
El estado es fuera de rango cuando cualquier detección activada relacionada con esta fuente se encuentra fuera de rango. |
El número de valores posibles dependerá del ajuste de la fuente y del estado de transferencia:
| Si... | Entonces... |
|---|---|
| la fuente es una fuente de la red eléctrica | los dos valores posibles son correcto y fuera de rango. |
| la fuente es un grupo electrógeno | los tres valores posibles son correcto, fuera de rango y apagado cuando no se envía la señal de inicio del grupo electrógeno, o fuera de rango cuando se inicia el grupo electrógeno o cuando la detección habilitada relacionada con el grupo electrógeno no está dentro del rango. |