DOCA0214ES–04

Sobrefrecuencia

Campo

Descripción

Valor predeterminado

  • Caída: 5%

  • Recogida: 20% de caída de delta

Rango

Frecuencia Delta : del 2% al 10% del nominal, podría ser 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10%..

Diferencial

El diferencial entre la caída y el retorno se fija en la Automatic HMI; este diferencial se establece en el 20 % del valor delta.

Secuencia de eventos

  • Cuando un sensor detecta una frecuencia por debajo de la frecuencia de caída establecida durante un período superior al retardo, considera que la tensión está fuera de rango.

  • Cuando el sensor detecta una frecuencia en el punto de retorno o por encima de este, considera que la frecuencia es aceptable.

Ejemplo de cálculo de sobrefrecuencia de TransferPacT Automatic

Por ejemplo, Fe= 50 Hz, caída del 5 % = 2,5 Hz

Diferencial entre caída y retorno = 2,5 Hz * 20 % = 0,5 Hz

La caída por sobrefrecuencia es 50 Hz + 2,5 Hz = 52,5 Hz

Retorno = 52,5 Hz - 0,5 Hz = 52 Hz

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?