DOCA0172ES-20

Página de destino del dispositivo

Presentación

Cuando se escanea el código QR de la cara frontal de un Panel Server con un smartphone que tenga instalado un lector de códigos QR y esté conectado a Internet, un enlace Go2SE lleva a la página de destino del dispositivo.

Descripción de la página de inicio

Es posible acceder a la página de inicio desde smartphones Android y iOS. Muestra la misma lista de menús con ligeras diferencias en la presentación.

En la página de inicio se muestran los siguientes elementos:

  • Imagen del producto

  • Enlaces a:

    • Descargar la hoja de datos del producto

    • Registrar producto

  • Descripción general

    • Número de serie

    • Referencia

    • Descripción

    • Origen

    • Fecha de fabricación

    • Código de dispositivo (código) del Panel Server (disponible en los modelos fabricados a partir de septiembre de 2024).

      NOTA: El código del dispositivo representa las credenciales del Panel Server. Trate esta información como confidencial.
  • Centro de recursos

    • Acceder a todos los documentos

      • Hojas de instrucciones

      • Guías de usuario

      • Folletos

      • Declaraciones de conformidad

    • Datos ambientales

  • Soporte

Aplicación mySchneider

Al seleccionar esta aplicación, se obtiene acceso a la aplicación móvil mySchneider de atención al cliente de Schneider Electric, que se puede descargar en smartphones Android y iOS. Para conocer la compatibilidad de los smartphones, compruébela en la tienda de aplicaciones. La aplicación Customer Care ofrece instrucciones de autoservicio y acceso fácil a información y ayuda experta.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.