DOCA0172DE-20

Gerätespezifische Landingpage

Einführung

Wenn der QR-Code auf der Vorderseite eines Panel Server mit einem Smartphone gescannt wird, auf dem ein QR-Code-Reader ausgeführt wird und das mit dem Internet verbunden ist, führt ein Go2SE-Link zur Landingpage des Geräts.

Beschreibung der Landingpage

Der Zugriff auf die Landingpage erfolgt über Android- und iOS-Smartphones. Die Landingpage zeigt die gleiche Menüliste an, mit kleineren Abweichungen in der Darstellung.

Die Landingpage zeigt Folgendes an:

  • Produktbild

  • Links zum:

    • Herunterladen des Produktdatenblatts

    • Registrieren des Produkts

  • Übersicht

    • Seriennummer

    • Referenz

    • Beschreibung

    • Ursprung

    • Herstellungsdatum

    • Gerätecode (Code) des Panel Server (verfügbar bei Modellen, die ab September 2024 hergestellt wurden).

      HINWEIS: Der Gerätecode entspricht den Anmeldedaten des Panel Server. Behandeln Sie diese Informationen vertraulich.
  • Ressourcenzentrum

    • Zugriff auf alle Dokumente

      • Kurzanleitungen

      • Benutzerhandbücher

      • Broschüren

      • Konformitätserklärungen

    • Umgebungsdaten

  • Support

mySchneider-App

Durch die Auswahl dieser App erhalten Sie Zugriff auf die mobile Anwendung des Schneider Electric Customer Care Service, die mySchneider-App, die auf Android- und iOS-Smartphones heruntergeladen werden kann. Informationen zur Smartphone-Kompatibilität finden Sie in Ihrem App Store. Die Kundenservice-App bietet Self-Service-Anleitungen und einen einfachen Zugriff auf Supportleistungen und Informationen von Experten.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.