DOCA0265ES-07

Preparar el interruptor automático MasterPacT MTZ antes del ajuste

Preparar interruptores automáticos MasterPacT MTZ fijos

Paso

Acción

1

Apague el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.

2

Utilice siempre un voltímetro adecuado para confirmar que la alimentación está desconectada.

3

Pulse el botón pulsador de apertura para abrir el interruptor automático.

4

Compruebe que, en los indicadores de posición, aparezca que el interruptor automático está apagado (OFF) y que el mecanismo está descargado.

Preparar interruptores automáticos MasterPacT MTZ seccionables

PELIGRO
RIESGO DE CAÍDA DEL APARATO
  • Asegúrese de que el equipo de elevación tiene la capacidad suficiente para el aparato que desea elevar.
  • Para utilizar el equipo de elevación, siga las instrucciones del fabricante.
  • Lleve puestos casco, calzado de seguridad y guantes pesados.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Paso

Acción

1

Apague el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.

2

Utilice siempre un voltímetro adecuado para confirmar que la alimentación está desconectada.

3

Pulse el botón pulsador de apertura para abrir el interruptor automático.

4

Instale el interruptor automático en el chasis.

5

Coloque el interruptor automático en la posición de prueba.

6

Compruebe que, en los indicadores de posición, aparezca que el interruptor automático está OFF, en posición de prueba, y que el mecanismo está descargado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?