DOCA0265ES-07

EcoStruxure Power Device

Presentación

EcoStruxure Power Device es una aplicación móvil con la información y las prestaciones necesarias para gestionar y mantener eficientemente aparatos en la arquitectura EcoStruxure.

La aplicación le permite conectarse a aparatos, incluidos los siguientes:

  • Interruptores automáticos MasterPacT MTZ

  • Interruptores automáticos de motores TeSys GV4

  • Relés de protección Easergy P3

La aplicación se puede instalar en un smartphone descargándola de:

  • Google Play Store para smartphones Android

  • App Store para smartphones iOS

  • iPhone 7 con iOS 13 son los requisitos mínimos para la conectividad NFC.

Interruptores automáticos MasterPacT MTZ en la EcoStruxure Power Device

Con la EcoStruxure Power Device, se puede usar un smartphone con interruptores automáticos MasterPacT MTZ como interfaz principal para el mantenimiento diario y en casos críticos. La unidad de control MicroLogic Active se identifica en la aplicación escaneando el código QR en el dispositivo.

La EcoStruxure Power Device está disponible a través de:

  • la comunicación inalámbrica NFC (no disponible con la unidad de control MicroLogic Active 6.0 Ei).

  • una conexión USB OTG (On-The-Go).

Uso de una conexión USB OTG (On-The-Go)

Si es necesario, la unidad de control MicroLogic Active se puede alimentar con un smartphone Android mediante la conexión USB OTG.

El uso de EcoStruxure Power Device con una conexión USB OTG da acceso a los siguientes tipos de información organizados en las siguientes fichas y permite compartirlos:

  • Vista rápida: ofrece una descripción general de los ajustes de protección estándar, del estado funcional del interruptor automático y del historial de eventos recientes.

  • Configuración de protección: muestra los ajustes de protección estándar seleccionados actualmente y permite modificarlos.

Para más información, consulte el procedimiento de conexión USB OTG (On-The-Go).

Uso de una conexión NFC

Siempre es posible conectarse a la EcoStruxure Power Device con una conexión NFC, aunque la unidad de control MicroLogic Active no reciba alimentación. Ofrece acceso a la siguiente información:

  • Información sobre la unidad de control MicroLogic Active.

  • Contexto del último disparo: tipo de disparo; fecha y hora del último disparo; valores actuales antes del disparo.

  • Ajustes de protección estándar y ERMS (solo para visualización).

  • Estado de ERMS.

  • Mantenimiento:

    • Muestra los contadores de diagnóstico.

    • Funcionamiento eléctrico y mecánico. El funcionamiento mecánico solo funciona si la unidad de control se alimenta con 24 V CC.

Para más información, consulte el procedimiento de conexión NFC.

NOTA: La comunicación NFC no está disponible con la unidad de control MicroLogic Active 6.0 Ei.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?