Medición de energía de MicroLogic Active E/EP/Ei
Presentación
La unidad de control MicroLogic Active E/EP/Ei calcula los diferentes tipos de energía mediante medidores de energía y proporciona los valores de:
-
La energía activa total Ep, la energía activa entregada (en la carga) Ep y la energía activa recibida (fuera de la carga) Ep
-
La energía activa de cada fase entregada (en la carga): Ep1 entregada, Ep2 entregada y Ep3 entregada
-
La energía activa de cada fase recibida (fuera de la carga): Ep1 recibida, Ep2 recibida y Ep3 recibida
-
La energía reactiva total Eq recibida, la energía reactiva entregada (en la carga) Eq y la energía reactiva recibida (fuera de la carga) Eq
-
La energía reactiva de cada fase entregada (en la carga): Eq1 entregada, Eq2 entregada y Eq3 entregada
-
La energía reactiva de cada fase recibida (fuera de la carga): Eq1 recibida, Eq2 recibida y Eq3 recibida
-
La energía aparente total Es
-
La energía aparente de cada fase Es1, Es2 y Es3
Los valores de energía se calculan cada segundo y se muestran en forma de consumo horario. Los valores se almacenan en la memoria no volátil cada hora.
Cada medidor de energía dispone de un contador reiniciable.
Principio del cálculo de las energías
La energía, por definición, es la integración de la potencia en tiempo real durante un periodo T. El periodo de integración T dura varios ciclos que equivalen a la frecuencia nominal.
Medidores de energía parcial
Un medidor de energía parcial recibida y otro de energía parcial entregada calculan la energía acumulada para cada tipo de energía, ya sea activa o reactiva, con aumentos a cada segundo:
-
La energía entregada siempre se cuenta positivamente.
Edelivered(t) = Edelivered(t - 1) + (Gdelivered(t))/3600
donde Gdelivered = Ptot o Qtot > 0
-
La energía recibida siempre se cuenta negativamente.
Ereceived(t) = Ereceived(t - 1) + (|Greceived(t)|)/3600
donde Greceived = Ptot o Qtot < 0
Medidores de energía
A partir de los medidores de energía parcial y para cada tipo de energía, ya sea activa o reactiva, un medidor de energía proporciona una de las siguientes mediciones cada segundo:
-
La energía absoluta, mediante la suma de la energía recibida y la entregada. El modo de acumulación de energía es absoluto.
-
La energía con signo, mediante la distinción entre energía recibida y entregada. El modo de acumulación de energía es con signo.
La energía aparente Es siempre se cuenta como positiva.
Selección del cálculo de energía
La información que se busca es la que determina el cálculo que se seleccionará:
-
El valor absoluto de la energía que ha cruzado los polos de un interruptor automático o los cables de un equipo eléctrico es relevante de cara al mantenimiento de la instalación.
-
Los valores con signo de la energía entregada y recibida son necesarios para calcular el coste económico de un equipo.
De forma predeterminada, se configura el modo de acumulación de energía absoluta.
Seleccione el modo de cálculo de energía en la pantalla de MicroLogic Active E/EP/Ei, desde el menú de navegación de árbol, en .
Restablecimiento de medidores de energía
Los medidores de energía pueden restablecerse de la siguiente manera:
-
En la pantalla de MicroLogic Active E/EP/Ei, desde el menú de navegación de árbol, en .
-
Mediante el envío de un comando a través de la red de comunicación por cable.