DOCA0265ES-07

Actualización del firmware

Introducción

La razón principal para actualizar el firmware de una unidad de control MicroLogic Active es obtener las funciones de MicroLogic Active más recientes. Si no se necesitan las funciones de MicroLogic Active más recientes, no es obligatorio actualizar el firmware de la unidad de control MicroLogic Active ni de los dispositivos de la IMU.

Las funciones de protección estándar de la unidad de control MicroLogic Active permanecen activas durante una actualización del firmware.

Use la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission para todas las actualizaciones del firmware.

Si desea más información sobre actualizaciones del firmware, consulte los siguientes documentos:

  • DOCA0155•• MicroLogic Trip Units and Control Units - Firmware History

  • DOCA0267•• MasterPacT MTZ - Unidad de control MicroLogic Active - Notas de la versión del firmware

  • DOCA0387•• Módulo de comunicación y aislamiento del interruptor (BCIM) para la unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario

  • DOCA0395•• Módulo de comunicación y aislamiento del interruptor (BCIM) para la unidad de control MicroLogic Active - Notas de la versión del firmware

Tras actualizar la versión del firmware de la unidad de control MicroLogic Active, use la tabla de actualización de firmware del software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware con el módulo BCIM.

NOTA: Solo se comprueba la compatibilidad de la unidad de control MicroLogic Active y el módulo BCIM. El firmware de los demás módulos del sistema ULP debe comprobarse por separado.

Comprobación de la versión del firmware

Compruebe la versión del firmware:

  • En la pantalla de MicroLogic Active, desde el menú de navegación de árbol, en Mantenimiento > Asistencia > Firmware Version

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • Con la EcoStruxure Power Device

Actualización del firmware con el software EcoStruxure Power Commission

AVISO
INTERRUPCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN
La unidad de control MicroLogic Active debe recibir alimentación de forma continua durante la actualización del firmware.
Si no se siguen estas instrucciones, la unidad de control se deteriorará.

Los requisitos previos para la actualización del firmware con el software EcoStruxure Power Commission son los siguientes:

  • La última versión del software EcoStruxure Power Commission se debe descargar e instalar en el PC.

  • El PC debe estar conectado a una fuente de alimentación. El modo de espera se debe desactivar para evitar posibles interrupciones durante la actualización.

  • El PC debe estar conectado al puerto USB-C de la unidad de control MicroLogic Active.

  • La unidad de control MicroLogic Active debe recibir alimentación del PC.

El usuario debe estar autenticado y tener el permiso correspondiente para iniciar la actualización del firmware.

Para obtener más información, consulte EcoStruxure Power Commission Ayuda en línea.

Haga clic aquí para descargar la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission.

Eventos predefinidos

Cuando se realiza una actualización del firmware, se pueden generar los siguientes eventos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x0D09 (3337)

Discrepancia de firmware dentro de la unidad de control.

Diagnóstico

Media

0x112B (4395)

Modo de actualización de firmware de la unidad de control

Funcionamiento

Baja

0x112C (4396)

Actualización de firmware de la unidad de control fallida

Funcionamiento

Baja

Acciones recomendadas

Código

Evento

Acciones recomendadas

0x0D09 (3337)

Discrepancia de firmware dentro de la unidad de control.

Compruebe la versión del firmware de la unidad de control MicroLogic Active con el software EcoStruxure Power Commission. Si no es la más reciente, actualice el firmware de la unidad de control MicroLogic Active.

0x112B (4395)

Modo de actualización de firmware de la unidad de control

Espere a que se complete la actualización del firmware de la unidad de control MicroLogic.

0x112C (4396)

Actualización de firmware de la unidad de control fallida

Reinicie el procedimiento de actualización. Si vuelve a aparecer el mensaje, planifique la sustitución de la unidad de control MicroLogic Active.

Para obtener más información acerca de quién puede llevar a cabo las acciones recomendadas, póngase en contacto con la asistencia de Schneider Electric o el representante de servicio de Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?