Menú Configuración
Descripción
El menú Configuración contiene los siguientes submenús:
|
Nivel 1 |
Nivel 2 |
Nivel 3 |
Descripción de la función |
|---|---|---|---|
|
Menú de navegación de árbol |
Configuración |
General |
Configuración de la visualización HMI y control de acceso a la configuración de protección. |
|
Red |
Ajustes de tensión y frecuencia nominales, y signo de potencia. |
||
|
Medidas |
Configuración de cálculo de mediciones. |
||
|
BCIM |
Ajustes del módulo BCIM. |
||
|
Comunicación |
Ajustes de los parámetros de comunicación. |
General
En el menú se muestran los datos siguientes:
|
Nivel 3 |
Nivel 4 |
Nivel 5 |
Descripción de la función |
|---|---|---|---|
| General |
Lista de idiomas de pantalla. |
||
|
DD/MM/AAAA HH:MM:SS |
Configure el formato de fecha. Las opciones disponibles son:
Ajuste la hora. NOTA: La configuración del formato
de fecha y hora está protegida por el código PIN de la cuenta
de SecurityAdmin.
|
||
|
– |
Cambie el código PIN usando el modo de navegación de árbol. NOTA: El cambio del código PIN está protegido por el código
PIN de la cuenta de SecurityAdmin.
|
||
Red
El menú Red muestra los datos siguientes:
|
Nivel 3 |
Nivel 4 |
Nivel 5 |
Nombre del parámetro |
|---|---|---|---|
|
Red |
Voltaje |
Vn (V) |
Tensión nominal. Los valores de configuración incluyen: 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 / 480 / 500 / 525 / 550 / 575 / 600 / 660 / 690 V. Ajuste de fábrica = 400. |
|
Frecuencia |
Hz |
Frecuencia nominal
|
|
|
Rot. de fase |
– |
1,2,3 |
|
|
– |
1,3,2 |
||
|
– |
Ajuste del signo del flujo de potencia:
|
||
|
VT Primario |
Tensión primaria de VT. Valores de 100 a 1.250 V, en incrementos de 1 V. |
||
|
VT Secundario |
Tensión secundaria de VT. Valores de 100 a 690 V, en incrementos de 1 V. |
Medidas
El menú Medidas muestra los datos siguientes:
|
Nivel 3 |
Nivel 4 |
Nivel 5 |
Nombre del parámetro |
|---|---|---|---|
|
Medidas |
Convención de signo para cos φ, factor de potencia de PF y potencia reactiva:
|
||
|
Núm. polos |
3P o 4P |
||
|
ENVT |
Toma externa de tensión de neutro. Los valores de configuración incluyen:
NOTA: Si el ajuste de ENVT es NO, el submenú Relación VT queda oculto.
|
||
|
ENCT |
Transformador externo de corriente neutra. Los valores de configuración incluyen:
|
||
|
Método de cálculo de potencia total:
|
|||
|
Modo de acumulación de energía. Valores de energía que se usarán en los cálculos de energía:
|
|||
BCIM
En el menú BCIM se muestran los datos siguientes:
|
Nivel 3 |
Nivel 4 |
Nivel 5 |
Nivel 6 |
Descripción de la función |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
BCIM |
BCIM |
– |
– |
Configure la presencia del módulo BCIM en el interruptor automático:
|
|
|
Bobina XF |
– |
– |
Habilite el control de la bobina de cierre comunicante XF por parte del módulo BCIM:
|
||
|
Bobina MX |
– |
– |
Habilite el control de la bobina de apertura comunicante MX por parte del módulo BCIM:
|
||
|
Configuración de E/S |
Modo E/S |
Deshabilitado |
Seleccione esta opción para deshabilitar el uso de los puertos de E/S del módulo BCIM. |
||
|
Abrir/Cerrar |
Seleccione esta opción si desea habilitar el uso de los puertos de E/S del módulo BCIM para abrir y cerrar el interruptor automático. |
||||
|
ERMS |
Seleccione esta opción para habilitar el uso de los puertos de E/S del módulo BCIM para activar y desactivar el modo ERMS. |
||||
|
Alarmas |
Seleccione esta opción para habilitar el uso de los puertos de E/S del módulo BCIM para indicar el estado de las alarmas seleccionadas. |
||||
|
Canal E/S 1 |
Cuando Modo E/S = Alarmas, seleccione una alarma de la lista, que se indicará en Canal E/S 1. |
||||
|
Canal E/S 2 |
Cuando Modo E/S = Alarmas, seleccione una alarma de la lista, que se indicará en Canal E/S 2. |
||||
|
Identificación |
– |
– |
– |
Muestra la versión del hardware y el firmware del módulo BCIM. |
|
Comunicación
El menú Comunicación muestra los datos siguientes:
|
Nivel 3 |
Nivel 4 |
Nivel 5 |
Nombre del parámetro |
|---|---|---|---|
|
Comunicación |
Zigbee |
Identificación |
Muestra el ID de Zigbee de la unidad de control MicroLogic Active AP/EP. |
|
Estado |
Muestra el estado de conectividad de Zigbee de la unidad de control MicroLogic Active AP/EP. Proporciona un medio para conectar la unidad de control MicroLogic Active AP/EP a una red Zigbee. |
||
|
Manual |
Configure el modo de control para bloquear o permitir comandos de control remoto. NOTA: La configuración del modo de control
está protegida por el código PIN de la cuenta de SecurityAdmin.
|
||
|
Auto local |
|||
|
Auto remoto |
|||
|
Configuración remota |
– |
Habilite o deshabilite la configuración remota de las funciones de protección estándar:
NOTA: La configuración de Configuración
remota está protegida por el código PIN de la
cuenta de SecurityAdmin.
|