DOCA0265ES-07

Modos de visualización de la HMI

Presentación

La HMI de la unidad de control MicroLogic Active es compatible con los modos de visualización siguientes:

  • Modo de Vista rápida para visualizar una selección de datos

  • Modo de Navegación de árbol para acceder a todas las pantallas a través de una estructura de menús

NOTA: Los mensajes de evento prevalecen tanto sobre el modo de visualización de Vista rápida como sobre el de Navegación de árbol.

Modo de Vista rápida

El modo de Vista rápida se activa tras 3 minutos de inactividad en el teclado de la unidad de control MicroLogic Active.

En el modo de Vista rápida, la pantalla se desplaza a través de una selección de pantallas en un bucle que se repite.

Modo de navegación de árbol

En el modo de visualización de Navegación de árbol, use los botones de navegación para desplazarse por la estructura de menús. El modo de visualización de Navegación de árbol presenta una sola red de menús, con valores de supervisión y ajustes de configuración editables.

Para acceder a la navegación de árbol desde la Pantalla de inicio de LSIG, pulse uno de los botones de navegación, OK, Back, Arriba o Abajo.

Consulte la Descripción de la HMI local de MicroLogic Active para obtener información sobre cómo usar los botones de la HMI para:

  • Navegar por la estructura de menús

  • Acceder a los ajustes y editarlos

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?