DOCA0265ES-07

Procedimiento de configuración de la protección estándar

Sesión de configuración de la protección estándar

El procedimiento para configurar una función de protección estándar cumple la norma UL489SE, con una sesión de edición exclusiva y un procedimiento de dos pasos para enviar y aplicar los cambios de configuración de la protección estándar.

El acceso a la función de protección está protegido por un código PIN.

Las funciones de protección estándar son:

  • Protección contra sobrecorriente de largo retardo

  • Protección contra sobrecorriente de corto retardo

  • Protección contra sobrecorriente de tiempo instantáneo

  • Protección de defecto a tierra

  • Protección del neutro

Existen dos modos de configuración de la protección:

  • Modo de configuración rápida

  • Modo de ajuste preciso

La disponibilidad de los modos de configuración depende del tipo de ajuste de protección estándar, que se describe en Funciones de protección estándar.

Si se interrumpe la fuente de alimentación de la unidad de control MicroLogic Active, use la Mobile Power Pack para activar el procedimiento de ajuste de la protección en la HMI de MicroLogic Active.

Configuración de la protección mediante el modo de configuración rápida

En el siguiente ejemplo se muestra cómo configurar la protección de defecto a tierra utilizando el modo de configuración rápida:

Paso

Acción

Pantalla

1

Con un destornillador plano, rompa el precinto y levante la tapa del botón de configuración de protección.

  • Pulse el botón de configuración de protección.

  • Pulse OK.

NOTA: Pulse el botón de configuración de la protección en cualquier momento durante el siguiente procedimiento si desea cancelar la configuración y salir del menú Configuración estándar.

2

Si se ha creado una cuenta de SecurityAdmin, se abrirá el menú del código PIN.

Si no se ha creado una cuenta de SecurityAdmin, consulte Ajuste del código PIN.

3

Introduzca el código PIN de la siguiente manera:

  • Pulse los botones hacia arriba y hacia abajo para aumentar o disminuir en uno el dígito seleccionado.
  • Pulse OK para confirmar el valor del dígito actual y pasar al siguiente dígito de la derecha.
  • Pulse Back para volver al dígito anterior de la izquierda.

4

Pulse OK en el dígito situado más a la derecha para confirmar el código PIN y acceder a la sesión de edición.

NOTA: Tras 5 minutos de inactividad, la sesión de edición se cierra y la pantalla vuelve a la Pantalla de inicio de LSIG.

5

Se abre el menú Configuración estándar.

  • Cada función de protección estándar está representada por una etiqueta con una sola letra (L, S, I , G o N) sobre fondo gris.

  • El fondo gris indica que los parámetros son editables.

  • Los parámetros de cada función de protección se muestran junto a la etiqueta.

  • Un parámetro visualizado sobre fondo gris indica que el parámetro está seleccionado para su edición.

6

Pulse el botón hacia abajo para seleccionar los parámetros I²t y tg en el área G.

7

Pulse OK para editar el parámetro I²t.

8

Se mostrará el menú de configuración de I²t. En el ejemplo, se selecciona I²t OFF.

9

Pulse el botón hacia arriba para seleccionar I²t ON.

Pulse OK para confirmar la selección de I²t ON y para editar el parámetro tg.

10

Aparece el menú de configuración rápida Falla a tierra tg.

NOTA: Si ambos modos de configuración están disponibles para la configuración de protección seleccionada, se abre el menú Modo de configuración, donde deberá seleccionar el modo de configuración Rápido.

11

Pulse los botones hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por los ajustes disponibles.

Pulse OK para confirmar la nueva configuración.

12

Aparece el menú Configuración estándar. Los ajustes de parámetros modificados pero no aplicados aparecen en amarillo.

13

Use los botones arriba, abajo y OK para seleccionar el siguiente parámetro que desea editar, y repita el procedimiento desde el paso 8.

14

Para aplicar la nueva configuración, use el botón hacia abajo para desplazarse hasta Aplicar configuración.

15

Pulse OK para aplicar la nueva configuración.

Se abre el menú Aplicar configuración.

16

Use el botón hacia abajo para realizar una de las siguientes acciones:

  • Desplácese hasta Confirmar y pulse OK para confirmar que desea aplicar la nueva configuración.

  • Desplácese hasta Descartar y pulse OK para confirmar que desea descartar la nueva configuración.

17

Si ha seleccionado Confirmar en el paso 17, tras un retardo, en la pantalla se muestra Pantalla de inicio de LSIG con la nueva configuración.

18

Si ha seleccionado Descartar en el paso 17, en la pantalla se muestra un menú de confirmación en el que se le pide que confirme si desea salir de la configuración.

Siga uno de estos procedimientos:

  • Pulse OK para confirmar que desea salir de la configuración. Volverá a la pantalla desde la que realizó la solicitud inicialmente.

  • Use el botón hacia abajo para desplazarse hasta Cancelar y pulse OK para continuar con la edición. Al hacerlo, regresará al paso 13.

19

Cierre y selle la tapa del botón de configuración de protección.

Configuración de la protección mediante el modo de ajuste preciso

En el ejemplo siguiente se muestra cómo establecer la protección contra sobrecorriente de largo retardo mediante el modo de ajuste preciso:

Paso

Acción

Pantalla

1

Con un destornillador plano, rompa el precinto y levante la tapa del botón de configuración de protección.

  • Pulse el botón de configuración de protección.

  • Pulse OK.

NOTA: Pulse el botón de configuración de la protección en cualquier momento durante el siguiente procedimiento si desea cancelar la configuración y salir del menú Configuración estándar.

2

Si se ha creado una cuenta de SecurityAdmin, se abrirá el menú del código PIN.

Si no se ha creado una cuenta de SecurityAdmin, consulte Ajuste del código PIN.

3

Introduzca el código PIN de la siguiente manera:

  • Pulse los botones hacia arriba y hacia abajo para aumentar o disminuir en uno el dígito seleccionado.
  • Pulse OK para confirmar el valor del dígito actual y pasar al siguiente dígito de la derecha.
  • Pulse Back para volver al dígito anterior de la izquierda.

4

Pulse OK en el dígito situado más a la derecha para confirmar el código PIN y acceder a la sesión de edición.

NOTA: Tras 5 minutos de inactividad, la sesión de edición se cierra y la pantalla vuelve a la Pantalla de inicio de LSIG.

5

Se abre el menú Configuración estándar.

  • Cada función de protección estándar está representada por una etiqueta con una sola letra (L, S, I , G o N) sobre fondo gris.

  • El fondo gris indica que los parámetros son editables.

  • Los parámetros de cada función de protección se muestran junto a la etiqueta.

  • Un parámetro visualizado sobre fondo gris indica que el parámetro está seleccionado para su edición.

6

En el ejemplo, el parámetro Ir del área L (ajustes de protección contra sobrecorriente de largo retardo) está seleccionado para su edición.

7

Pulse OK para editar el parámetro Ir. Se abre el menú del modo de ajuste.

Pulse el botón hacia abajo para seleccionar el modo Ajuste fino.

NOTA: Si solo hay un modo de ajuste disponible para el ajuste de protección seleccionado, el menú del modo de ajuste no se abrirá. En su lugar, se abrirá el menú de ajuste de la protección seleccionada.

8

Pulse OK.

Aparece el menú de ajuste fino Tiempo largo Ir, con el cursor sobre el primer dígito.

El primer dígito aparece en blanco para indicar que está seleccionado para la edición.

9

Pulse los botones hacia arriba y hacia abajo para aumentar o disminuir en uno el dígito seleccionado.

  • Pulse OK para confirmar el valor del dígito actual y pasar al siguiente dígito de la derecha.

  • Pulse Back para volver al dígito anterior de la izquierda.

10

Pulse OK en el dígito situado más a la derecha para confirmar el nuevo ajuste del parámetro.

11

Aparece el menú Configuración estándar. Los ajustes de parámetros modificados pero no aplicados aparecen en amarillo.

12

Use los botones hacia arriba, hacia abajo y OK para seleccionar el siguiente parámetro que desea editar, y repita el proceso desde el paso 9.

13

Para aplicar la nueva configuración, use el botón hacia abajo para desplazarse hasta Aplicar configuración.

14

Pulse OK para aplicar la nueva configuración.

Se abre el menú de confirmación Aplicar configuración.

15

Use el botón hacia abajo para realizar una de las siguientes acciones:

  • Desplácese hasta Confirmar y pulse OK para confirmar que desea aplicar la nueva configuración.

  • Desplácese hasta Descartar y pulse OK para confirmar que desea descartar la nueva configuración.

16

Si ha seleccionado Confirmar en el paso 16, tras un retardo, la pantalla muestra la Pantalla de inicio de LSIG con los nuevos ajustes.

17

Si ha seleccionado Descartar en el paso 16, en la pantalla se mostrará un menú de confirmación en el que se le pedirá que confirme que desea salir de la configuración.

Siga uno de estos procedimientos:

  • Pulse OK para confirmar que desea salir de la configuración. Volverá a la pantalla desde la que realizó la solicitud inicialmente.

  • Use el botón hacia abajo para desplazarse hasta Cancelar y pulse OK para continuar con la edición. Con ello regresará al paso 12.

18

Cierre y selle la tapa del botón de configuración de protección.

Avisos emergentes

En la tabla siguiente se indica la acción que se debe llevar a cabo si aparece un aviso emergente al editar un ajuste de protección:

Mensaje

Descripción

Acción

Acceso denegado. Ya se ha abierto otra sesión

No se puede abrir una sesión de edición para establecer ajustes de protección porque hay una sesión abierta en otra interfaz.

Los ajustes de protección son solo de visualización y pueden consultarse en el menú Protección en el modo de navegación de árbol. No es posible configurar ajustes mientras haya una sesión abierta en otra interfaz. Vuelva a intentarlo más tarde.

Pulse OK para confirmar el mensaje y volver a la Pantalla de inicio de LSIG

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?