DOCA0265ES-07

Modo de Vista rápida

Vista rápida

La Vista rápida presenta una secuencia de pantallas que dependerán del tipo de unidad de control MicroLogic Active. En las pantallas se muestra una instantánea del estado y los valores de funcionamiento de la unidad de control. Los valores que se muestran en las pantallas de protección son los ajustes de protección activos utilizados actualmente por las funciones de protección.

Los ajustes de protección activa son:

  • Ajustes de protección estándar, predeterminados.

  • Ajustes de protección de ERMS, cuando ERMS está activado.

  • Ajustes de protección de respaldo, cuando la unidad de control MicroLogic Active vuelve a los ajustes de protección de respaldo después del evento No se han aplicado los últimos ajustes de protección. (código 0x142F).

A continuación se muestra un ejemplo de las pantallas de Vista rápida de la unidad de control MicroLogic Active 6.0 cuando están activados los ajustes de protección estándar.

Lista de pantallas de Vista rápida

Según el tipo de unidad de control MicroLogic Active, el modo de Vista rápida muestra las pantallas siguientes:

Pantalla

Descripción

Tipo de MicroLogic Active

Estado(1)

Muestra el estado funcional del interruptor automático:

MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0
 

Estado funcional óptimo (verde)

 
 

Alarma detectada de gravedad media que requiere la planificación de una acción (naranja)

 
 

Alarma detectada de gravedad alta que requiere una acción inmediata (rojo)

 

Corriente(1)

Muestra la corriente eficaz I1, I2 y I3 en los valores de la fase 1, 2 y 3 en forma de gráficos de barras expresados en % de Ir. Los tres valores de corriente se muestran en amperios debajo del gráfico de barras.

MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0

Curva de disparo

Muestra el mensaje:

  • Configuración de protección LSIG estándar de manera predeterminada.

  • Configuración de protección LSIG ERMS, cuando está activado ERMS.

  • Configuración de protección LSIG de respaldo, cuando están en uso los ajustes de respaldo.

MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0

Configuración de LI

Muestra una selección de ajustes de protección activos:

  • Umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo Ir

  • Temporización de protección contra sobrecorriente de largo retardo tr

  • Umbral de protección contra sobrecorriente instantánea Ii

MicroLogic Active 2.0

Configuración de LSI

Muestra una selección de ajustes de protección activos:

  • Umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo Ir

  • Temporización de protección contra sobrecorriente de largo retardo tr

  • Umbral de protección contra sobrecorriente de corto retardo Isd

  • Temporización de protección contra sobrecorriente de corto retardo tsd

  • Umbral de protección contra sobrecorriente instantánea Ii

MicroLogic Active 5.0

Configuración de LSIG

Muestra una selección de ajustes de protección activos:

  • Umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo Ir

  • Temporización de protección contra sobrecorriente de largo retardo tr

  • Umbral de protección contra sobrecorriente de corto retardo Isd

  • Temporización de protección contra sobrecorriente de corto retardo tsd

  • Umbral de protección contra sobrecorriente instantánea Ii

  • Umbral de protección de defecto a tierra Ig

  • Temporización de protección de defecto a tierra tg

MicroLogic Active 6.0

(1) Los datos de la pantalla se actualizan cada segundo.

NOTA: Cuando ERMS está activado, las pantallas de Vista Rápida son azules.

Inicio del desplazamiento de la Vista rápida

El desplazamiento de Vista rápida se inicia automáticamente tras 3 minutos de inactividad en el teclado de la unidad de control MicroLogic Active, siempre que no haya ninguna acción pendiente del usuario.

La visualización se desplaza a través de una selección de pantallas en un bucle que se repite. Cada pantalla se muestra durante 5 segundos antes de que aparezca la siguiente.

Detención del desplazamiento de la Vista rápida

Para detener el desplazamiento de Vista rápida, pulse el botón Back. Aparece Pantalla de inicio de LSIG.

Cuando la unidad de control MicroLogic Active detecta cualquiera de los eventos siguientes, el desplazamiento de Vista rápida se interrumpe y se muestra un mensaje emergente:

  • Disparo

  • Alarma de gravedad alta

  • Alarma de gravedad media

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?