DOCA0265ES-07

Protección contra sobrecorriente instantánea (I o ANSI 50)

Presentación

La protección instantánea contribuye a proteger el equipo contra cortocircuitos de fase a fase, fase a neutro y fase a tierra. La protección funciona con una característica de tiempo definido. Se dispara sin temporización adicional en el momento en que se supera la corriente ajustada.

La protección ofrece dos modos de disparo, con diferentes tiempos de corte:

  • Modo estándar (cuando ERMS no está activado): tiempo de corte de 50 ms, que se emplea para aplicaciones que requieren selectividad. Puede suministrarse selectividad completa con cualquier interruptor automático ComPacT NSX o PowerPacT H-, J-, L-frame instalado aguas abajo de un interruptor automático MasterPacT MTZ (consulte las tablas de selectividad para obtener información detallada sobre Ue ≤ 440 V CA).

  • Modo rápido (cuando ERMS está activado): tiempo de corte de 30 ms, que se emplea generalmente para aplicaciones en las que es necesario limitar las restricciones térmicas del equipo y no se requiere selectividad. Para obtener más información, consulte LVPED318033EN Complementary Technical Information.

NOTA: En MicroLogic Active 2.0, la protección instantánea se basa en protección de corto retardo sin temporizador con tiempo de corte estándar de 80 ms.

Disponibilidad

La protección contra sobrecorriente instantánea está disponible en los siguientes dispositivos:

  • Unidades de control MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0 para la norma IEC

  • Interruptores automáticos tripolares y tetrapolares

Se alimenta con la corriente que fluye por los transformadores de corriente interna del interruptor automático, por lo que no requiere de ninguna fuente de alimentación externa adicional.

Principio de funcionamiento

El umbral de protección contra sobrecorriente instantánea establece el nivel de corriente de cortocircuito con el que se disparará el interruptor automático sin retardos intencionados.

En el caso de las unidades de control MicroLogic Active 5.0 and 6.0 para la norma IEC, es posible deshabilitar la protección contra sobrecorriente instantánea.

En el caso de las unidades de control MicroLogic Active 2.0 para la norma IEC, no es posible deshabilitar la protección contra sobrecorriente instantánea.

La protección contra sobrecorriente instantánea anulará la protección contra sobrecorriente de corto retardo si el umbral de sobrecorriente instantánea está ajustado en un valor igual o inferior al umbral de sobrecorriente de corto retardo.

Ajuste de la protección para MicroLogic Active 2.0

El ajuste de la protección contra sobrecorriente instantánea es Ii: umbral de protección contra sobrecorriente instantánea (corresponde a un umbral de protección contra sobrecorriente de corto retardo sin temporizador).

Existen dos modos de configurar los ajustes de protección:

  • Modo de configuración rápida, que se usa para configurar los ajustes de protección rápidos.

  • Modo de ajuste preciso, que se usa para configurar los ajustes de protección precisos.

Ajustes de protección rápidos para MicroLogic Active 2.0

Los ajustes de protección rápidos están disponibles:

Ajuste

Unidad

Valores

Ajuste de fábrica

Ii

A

OFF, (1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10) x Ir

1,5 x Ir

Para obtener más información, consulte las directrices de ajuste.

Ajustes protección precisos para MicroLogic Active 2.0

Los ajustes de protección precisos están disponibles:

  • En el modo de ajuste preciso, en la HMI de MicroLogic Active

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • Con la EcoStruxure Power Device

Ajuste

Unidad

Rango

Paso

Ajuste de fábrica

Ii

A

1,5-10 × Ir

0,1 x Ir

1,5 x Ir

Para obtener más información, consulte las directrices de ajuste.

Características de la protección para MicroLogic Active 2.0

Característica

Unidad

Valor estándar

Valor de ERMS

Umbral de tiempo de corte a 2 x Ii

ms

≤ 80

≤ 80

Tiempo sin disparo

ms

> 20

> 20

Precisión del umbral

%

+/- 10

+/- 10

Ajuste de la protección para MicroLogic Active 5.0 and 6.0

La protección contra sobrecorriente instantánea para MicroLogic Active 5.0 and 6.0 puede activarse o desactivarse con el software EcoStruxure Power Commission.

El ajuste de la protección contra sobrecorriente instantánea es Ii: umbral de protección contra sobrecorriente instantánea.

Existen dos modos de configurar los ajustes de protección:

  • Modo de configuración rápida, que se usa para configurar los ajustes de protección rápidos.

  • Modo de ajuste preciso, que se usa para configurar los ajustes de protección precisos.

Ajustes de protección rápidos para MicroLogic Active 5.0 and 6.0

Los ajustes de protección rápidos están disponibles:

Ajuste

Unidad

Valores

Ajuste de fábrica

Ii

A

OFF, (2 / 3 / 4 /6 / 8 / 10 / 12 / 15) x In

2 x In

Para obtener más información, consulte las directrices de ajuste.

Ajustes de protección precisos para MicroLogic Active 5.0 and 6.0

Los ajustes de protección precisos están disponibles:

  • En el modo de ajuste preciso, en la HMI de MicroLogic Active

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • Con la EcoStruxure Power Device

Ajuste

Unidad

Rango

Paso

Ajuste de fábrica

Ii

A

2,0-15 × In

0,1 x In

2,0 x In

Para obtener más información, consulte las directrices de ajuste.

Características de la protección para MicroLogic Active 5.0 and 6.0

Característica

Unidad

Valor estándar

Valor de ERMS

Umbral de tiempo de corte a 2 x

ms

≤ 50

≤ 30

Tiempo sin disparo

ms

> 20

0

Precisión del umbral

%

+/- 10

+/- 10

Eventos predefinidos para MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0

La función de protección genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x4002 (16386)

Disparo instantáneo (Ii)

Disparo

Alta

Los eventos predefinidos no pueden ser modificados por el usuario. Para obtener información general acerca de los eventos, consulte Gestión de eventos.

El evento de disparo se genera cuando se activa la bobina de disparo del interruptor automático (MITOP).

Eventos predefinidos para MicroLogic Active 5.0 and 6.0

Cuando la protección contra sobrecorriente instantánea está desactivada, se genera el siguiente evento:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x0C08 (3080)

Protección Ii desactivada

Protección

Baja

Acciones recomendadas

Código

Evento

Acciones recomendadas

0x4002 (16386)

Disparo instantáneo (Ii)

Restablecer el interruptor automático. Consulte Restablecimiento de un evento de disparo.

0x0C08 (3080)

Protección Ii desactivada

No es necesaria ninguna acción. Solo como información.

Prueba de protección para MicroLogic Active 2.0 and 5.0

La función de prueba de protección para las unidades de control MicroLogic Active 2.0 and 5.0 simula un disparo generado por la protección contra sobrecorriente instantánea.

Realice la prueba de protección como se indica a continuación:

Paso

Acción

1

Compruebe que el interruptor automático esté cerrado y que la unidad de control reciba alimentación (el indicador LED Ready parpadea).

2

Use la HMI de MicroLogic Active para realizar la prueba de protección.

Se genera el evento Botón de prueba Ii presionado.

3

El interruptor automático se dispara.

Se genera el evento Disparo de prueba Ii.

4

Si el interruptor automático no se dispara, se genera el evento Prueba Ii - sin disparo.

Reinicie la prueba. Si el interruptor automático no vuelve a dispararse, póngase en contacto con su Representante de servicios Schneider Electric.

Eventos de prueba de protección para MicroLogic Active 2.0 and 5.0

La función de prueba de protección genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x4035 (16437)

Disparo de prueba Ii

Disparo

Alta

0x151B (5403)

Prueba Ii - sin disparo

Diagnóstico

Alta

0x151C (5404)

Botón de prueba Ii presionado

Diagnóstico

Baja

Acciones recomendadas para la prueba de protección de MicroLogic Active 2.0 and 5.0

Código

Evento

Acciones recomendadas

0x4035 (16437)

Disparo de prueba Ii

Restablecer el interruptor automático. Consulte Restablecimiento de un evento de disparo.

0x151B (5403)

Prueba Ii - sin disparo

Reinicie la prueba. Si el interruptor automático no vuelve a dispararse, póngase en contacto con su Representante de servicios Schneider Electric.

0x151C (5404)

Botón de prueba Ii presionado

No es necesaria ninguna acción. Solo como información.

Restablecimiento de un evento de disparo

Para obtener información acerca de cómo restablecer el interruptor automático después de un disparo debido a un fallo eléctrico, consulte el documento correspondiente:

  • Interruptores automáticos IEC MasterPacT MTZ1 con unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario

  • Interruptores automáticos IEC MasterPacT MTZ2/MTZ3 con unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?