DOCA0265ES-07

Gestión del acceso a través del puerto USB

Descripción

El acceso a los datos a través del puerto USB se realiza con:

El acceso a través del puerto USB está protegido por la contraseña USB. Esta contraseña no tiene fecha de caducidad.

Creación de la contraseña USB

Cuando se conecte al software EcoStruxure Power Commission o a la EcoStruxure Power Device, se le pedirá que cree una cuenta de SecurityAdmin. Si desea posponer la creación de la cuenta, seleccione Skip.

La contraseña predeterminada es schneider123.

Cambio de la contraseña de USB

La contraseña de USB se puede cambiar con el software EcoStruxure Power Commission.

Para cambiar la contraseña, es necesario introducir la contraseña actual.

La contraseña consta de 8 a 32 caracteres ASCII, con las siguientes restricciones:

  • Solo se permite ASCII [32-126]

  • Al menos un carácter en mayúsculas

  • Al menos un carácter en minúsculas

  • No debe contener el nombre de usuario

  • Debe ser diferente de la contraseña anterior

Restablecimiento de la contraseña de USB

Para restablecer la contraseña de USB, pulse Reset Password cuando se conecte al software EcoStruxure Power Commission o a la EcoStruxure Power Device.

Al pulsar Reset Password, aparece un mensaje emergente de confirmación en la pantalla. Haga clic para confirmar y finalizar el procedimiento.

NOTA: El restablecimiento de la contraseña de USB también conlleva el restablecimiento del código PIN.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?