DOCA0265ES-07

Ajuste de la protección contra sobrecorriente instantánea (I o ANSI 50)

Directrices de ajuste

Las normas para Isd también se aplican al umbral Ii.

Aplicación

Principio

Valor habitual

Lado secundario del transformador MV/LV (acometida principal del panel de conmutación)

Selectividad con interruptores automáticos aguas abajo

Modo Ii: OFF con otro interruptor automático MasterPacT MTZ aguas abajo (solo MicroLogic Active 5.0 and 6.0)

Ii = 15 x In con interruptor automático ComPacT NSXm, ComPacT NSX o PowerPacT P- y R-frame solo aguas abajo

Alimentador con selectividad con otros interruptores automáticos MasterPacT MTZ, ComPacT NS o PowerPacT P- y R-frame aguas abajo

La misma regla que para Isd

Modo Ii: OFF (solo MicroLogic Active 5.0 and 6.0)

Alimentador sin selectividad con otros interruptores automáticos MasterPacT MTZ, ComPacT NS o PowerPacT P- y R-frame aguas abajo

Modo Ii: ON

Ii = 10-15 x In

Lado primario del transformador LV/LV

Modo Ii: OFF (solo MicroLogic Active 5.0 and 6.0)

Generadores

Modo Ii: OFF (solo MicroLogic Active 5.0 and 6.0)

Equipos electrónicos de alimentación (por ejemplo, sistemas de alimentación ininterrumpida, variadores de velocidad, convertidores fotovoltaicos)

Inferior a la corriente mínima de cortocircuito o de defecto a tierra al final del circuito protegido. El ajuste inferior es posible porque no se espera ninguna selectividad ni corriente transitoria.

Modo Ii: ON

Ii = 2 x In (MicroLogic Active 5.0 and 6.0)

Ii = 1,5 x In (MicroLogic Active 2.0)

Motor

Inferior a la corriente mínima de cortocircuito o de defecto a tierra al final del cable. El ajuste inferior es posible por encima de la corriente de arranque.

Modo Ii: ON

Ii ≥ 13 x Corriente del motor a plena carga

El ajuste Ii permite una corriente de irrupción de sobrecorriente transitoria normal para los transformadores:

A Primer pico de 10 a 25 x In

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?