DOCA0265ES-07

Comunicación inalámbrica Zigbee

Descripción

Zigbee es un protocolo de comunicación inalámbrica de bajo consumo basado en la norma IEEE 802.15.4.

La comunicación inalámbrica Zigbee solo está disponible en las unidades de control MicroLogic Active AP/EP.

Las unidades de control MicroLogic Active AP/EP poseen la certificación Zigbee 3.0.

Mediante la comunicación inalámbrica Zigbee, puede acceder a la unidad de control MicroLogic Active AP/EP desde un Panel Server Advanced (PAS800), Panel Server Universal (PAS600) o Panel Server Entry (PAS400).

Los datos transferidos a través de la tecnología inalámbrica Zigbee se cifran utilizando el algoritmo de cifrado AES de 128 bits.

En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo de arquitectura de comunicación inalámbrica Zigbee que incluye unidades de control MicroLogic Active y Panel Server.

Ethernet

Comunicación inalámbrica Zigbee

A Páginas web de Panel Server

B Software EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME)

C Software EcoStruxure Power Operation (PO)

D Estación de trabajo industrial POI Plus con software de gestión energética

E Panel Server

F Interruptor automático MasterPacT MTZ1 con unidad de control MicroLogic Active

G Interruptor automático MasterPacT MTZ2 con unidad de control MicroLogic Active

Datos disponibles

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • No confíe únicamente en el estado del interruptor automático proporcionado por la comunicación inalámbrica Zigbee antes de trabajar con el equipo o en su interior.
  • No confíe únicamente en el estado de ERMS proporcionado por la comunicación inalámbrica Zigbee. Use el indicador LED azul ERMS para comprobar el estado de ERMS antes de trabajar con el equipo o en su interior.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Los siguientes datos de la unidad de control MicroLogic Active AP/EP están disponibles a través de la comunicación inalámbrica Zigbee:

  • Información de identificación del dispositivo para la unidad de control MicroLogic Active

  • Configuración de la red eléctrica

  • Estado del interruptor automático

  • Causa del disparo del interruptor automático

  • Estado de ERMS del interruptor automático

  • Estado de alarma del interruptor automático

  • Estado funcional del interruptor automático

  • Información de medición

  • Calidad de la conectividad Zigbee

Requisitos previos para usar la comunicación inalámbrica Zigbee

TBC in next wave@Osman+Zigbee experts: clarify the use of ID de Zigbee vs Código de instalación de Zigbee here, on go2se page and on the HMI

Los requisitos previos para establecer una comunicación inalámbrica Zigbee son:

  • El Panel Server debe estar encendido.

  • La unidad de control MicroLogic Active AP/EP y el Panel Server deben estar muy cerca uno del otro.

  • El ID de Zigbee es obligatorio para establecer una comunicación inalámbrica Zigbee si se usa la detección selectiva. Obtenga el ID de Zigbee por cualquiera de los siguientes métodos:

    • Escanee el código QR de la unidad de control MicroLogic Active AP/EP para ir a la página de inicio de Go2SE, donde se muestra el ID y el código de instalación de Zigbee.

    • Consulte el ID de Zigbee en la pantalla de MicroLogic Active, desde el menú de navegación de árbol, en Configuración > Comunicación > Zigbee > Identificación

NOTA: Se recomienda alimentar la unidad de control MicroLogic Active AP/EP con una fuente de alimentación externa de 24 V CC para evitar pérdidas de comunicación si la carga cae por debajo del 20 % de la corriente nominal In.

Detectar la unidad de control MicroLogic Active

La detección de la unidad de control MicroLogic Active AP/EP se lleva a cabo con el software EcoStruxure Power Commission en el Panel Server. Consulte el capítulo Puesta en marcha de las Guías del usuario del interruptor automático MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic Active.

Eliminar la unidad de control MicroLogic Active

Elimine la unidad de control MicroLogic Active AP/EP de las páginas web del Panel Server. Consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

Solución de problemas de comunicación inalámbrica Zigbee

Descripción del problema

Posible causa

Solución

No se puede detectar la unidad de control MicroLogic Active AP/EP.

Es posible que la unidad de control MicroLogic Active AP/EP ya esté conectada a otro Panel Server.

Elimine la unidad de control MicroLogic Active AP/EP de la red.

El Panel Server no ha iniciado el proceso de detección.

Verifique la detección y la lista permitida en el Panel Server.

La unidad de control MicroLogic Active AP/EP no está conectada.

El Panel Server usa la detección selectiva, y la unidad de control MicroLogic Active AP/EP no está en la lista selectiva.

Compruebe que el RF-id de la lista selectiva del Panel Server coincida con el ID de Zigbee leído desde la página de inicio de Go2SE de la unidad de control MicroLogic Active AP/EP

La unidad de control MicroLogic Active AP/EP ya está conectada al Panel Server, lo que provoca el cambio de clave.

Restablezca el Panel Server con los valores de fábrica y vuelva a realizar el escaneo.

La unidad de control MicroLogic Active AP/EP está conectada, pero se pierde la señal de Zigbee.

Fallo de funcionamiento de la unidad de control MicroLogic Active AP/EP.

Reinicie la unidad de control MicroLogic Active AP/EP.

La señal de Zigbee es demasiado débil debido a la distancia a la que se encuentra el Panel Server.

Intente reducir la distancia entre la unidad de control MicroLogic Active AP/EP y el Panel Server.

Información no disponible o limitada.

Demasiados dispositivos conectados a un mismo canal.

Use el Panel Server para cambiar el canal de algunos dispositivos.

No se puede eliminar la unidad de control MicroLogic Active AP/EP

El Panel Server podría estar escaneando la unidad de control MicroLogic Active AP/EP.

Envíe una solicitud de ausencia desde el Panel Server.

Es posible que la unidad de control MicroLogic Active AP/EP se haya vuelto a conectar después de haberse eliminado.

Envíe una solicitud de ausencia desde el Panel Server.

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x1421 (5153)

Comunicación PowerTag inválida

Diagnóstico

Media

0x1423 (5155)

Pérdida de comunicación Zigbee con la pasarela

Diagnóstico

Baja

Acciones recomendadas

Código

Evento

Acciones recomendadas

0x1421 (5153)

Comunicación PowerTag inválida

Para rearrancar la unidad de control, pulse simultáneamente los 5 botones , OK, Back, Up y Down. Si esto no funciona, póngase en contacto con Schneider Electric Support.

0x1423 (5155)

Pérdida de comunicación Zigbee con la pasarela

Compruebe la comunicación a través de la pasarela e inspeccionando su panel de conmutación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?