DOCA0102FR-12

Unité de contrôle MicroLogic X : Alimentation

Alimentations internes et externes

L'unité de contrôle MicroLogic X est alimentée à propre courant par les transformateurs de courant internes.

  • Les fonctions de protection standard des unités de contrôle MicroLogic X sont assurées par l'alimentation de courant interne.

    NOTE: La protection différentielle est alimentée par la tension du système via le module d'alimentation de tension VPS installé en standard sur MicroLogic 7.0 X.
  • Si le courant de charge est supérieur à 20 % du courant nominal In, l'alimentation en courant interne assure le fonctionnement complet de l'unité de contrôle MicroLogic X. Ceci inclut :

    • IHM, écran d'affichage et voyants MicroLogic X

    • Fonctions de mesure avec des précisions conformes à la norme IEC 61557-12

    • Fonctions de maintenance et de diagnostic

    • Communication via les modules ULP

    • Communication via la technologie sans fil Bluetooth low energy

Pour fournir une alimentation à l'unité de contrôle MicroLogic X lorsque la charge est inférieure à 20 % du courant nominal In et assurer le fonctionnement complet de l'unité de contrôle MicroLogic X, des alimentations optionnelles peuvent être utilisées. Exemples d'alimentations optionnelles :

  • Alimentations permanentes :

    • Module d'alimentation de tension interne (VPS), jusqu'à 600 Vca

    • Alimentation externe 24 Vcc.

  • Alimentations temporaires reliées au port mini-USB de l'unité de contrôle MicroLogic X :

    • Mobile Power Pack externe via une connexion USB.

    • Smartphone Android via une connexion USB OTG (le smartphone doit être compatible USB OTG - voir la liste des smartphones compatibles sur le site Web Schneider Electric).

    • PC via la connexion USB

Chaque alimentation MicroLogic X optionnelle est décrite plus loin dans ce guide.

Module d'alimentation de tension VPS

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
  • N'installez pas le module VPS sur un réseau dépassant les 600 Vca.
  • Débranchez toutes les sources d'alimentation en amont et en aval de ce dispositif avant son installation ou son retrait.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
DÉTÉRIORATION DU MODULE VPS
Avant de réaliser un test diélectrique sur l'équipement, débranchez le module VPS en tirant dessus pour le mettre en position Débroché.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Le module VPS est proposé en option pour MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X et 6.0 X. Il est installé en standard sur MicroLogic 7.0 X.

Le module VPS est installé dans la partie basse de l'unité de contrôle MicroLogic X et peut être remplacé.

Un voyant vert à l'avant indique que le module VPS est alimenté et qu'une sortie 24 Vcc est fournie.

Pour obtenir des informations sur le remplacement et l'installation des pièces de rechange, consultez l'instruction de service suivante sur le site Web de Schneider Electric : NVE40741

La tension d'entrée du module VPS est limitée à 600 VCA. Le module est directement raccordé à la tension d'activation interne (PTI) en aval du disjoncteur.

 

Le module VPS peut être alimenté par une tension externe via les entrées de mesure de tension et les transformateurs de tension de l'option PTE (obligatoire pour des tensions supérieures à 600 Vca).

La tension externe peut être activée en amont ou en aval du disjoncteur.

Lorsque la source d'alimentation et l'option PTE sont raccordées du même côté du disjoncteur (par exemple, alimentation et PTE connectées côté amont), l'unité de contrôle MicroLogic X est alimentée dès que la source est sous tension, quelle que soit la position du disjoncteur (ouvert ou fermé).

Lorsque la source d'alimentation et l'option PTE sont raccordées à des côtés opposés du disjoncteur (par exemple, alimentation connectée côté amont et PTE coté aval), l'unité de contrôle MicroLogic X est alimentée uniquement lorsque le disjoncteur est fermé.

Alimentation 24 Vcc externe

L'alimentation 24 Vcc permet d'assurer le fonctionnement de l'ensemble des fonctions de l'unité de contrôle MicroLogic X en toutes circonstances, même si le disjoncteur est ouvert et non alimenté.

L'alimentation 24 Vcc maintient les fonctions de l'unité de contrôle MicroLogic X dans des conditions de faible charge (inférieure à 20 %).

AVIS
PERTE DE LA DOUBLE ISOLATION
  • N'alimentez l'unité de contrôle MicroLogic X qu'avec une alimentation 24 Vcc SELV (tension extra-basse de sécurité), raccordée via le module de ports ULP ou via le bornier d'alimentation externe (F1- F2+). Respectez bien la polarité.
  • Ne connectez pas d'appareils ne disposant pas de double isolation à l'alimentation 24 Vcc SELV utilisée pour alimenter l'unité de contrôle MicroLogic X. Par exemple, n'utilisez pas la même alimentation 24 Vcc SELV pour alimenter une unité de contrôle MicroLogic X pour disjoncteurs MasterPact MTZ et un déclencheur MicroLogic A/E/P/H pour disjoncteurs MasterPacT NT/NW.
Le non-respect de ces instructions ne confère au système qu'une isolation simple.

La conception des appareils MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X offre une double isolation sur l'avant et sur toutes le lignes de communication sortant des appareils. L'isolation double ou renforcée est l'une des mesures de protection contre les risques de choc électrique, conformément aux normes IEC et CENELEC HD 60364-4-41 (installations basse tension - protection contre les chocs électriques).

AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Utiliser la même alimentation 24 Vcc SELV pour alimenter l'unité de contrôle MicroLogic X et les autres modules ULP connectés au module de ports ULP.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Recommandations d'utilisation des alimentations externes 24 Vcc TBTS :

  • Une même alimentation 24 Vcc SELV peut être utilisée pour alimenter plusieurs unités de contrôle MicroLogic X, en fonction des exigences globales d'alimentation du système.

  • Utilisez une alimentation 24 Vcc distincte pour alimenter les déclencheurs voltmétriques MN/MX/XF ou le moto-réducteur MCH.

  • Utilisez la même alimentation 24 Vcc pour alimenter l'unité de contrôle MicroLogic X et les modules ULP.

  • L'alimentation 24 Vcc peut servir à alimenter le module ESM (ERMS Switch Module).

Alimentations 24 Vcc recommandées

Les alimentations 24 Vcc disponibles incluent les gammes Phaseo ABL8 et AD. Pour plus d'informations, consultez le document MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue.

Caractéristique

Alimentation Phaseo ABL8

Alimentation AD

Illustration

Catégorie de surtension définie par la norme IEC 60947-1

Category II

  • Category IV selon IEC 62477-1 (modèle Vca)

  • Category III selon IEC 62477-1 (modèle Vcc)

  • Category III selon 61010-1

Tension d'alimentation d'entrée CA

  • 110-120 Vca

  • 200-500 Vca

  • 110-130 Vca

  • 200-240 Vca

Tension d'alimentation d'entrée CC

  • 24-30 Vcc

  • 48-60 Vcc

  • 100-125 Vcc

Tenue diélectrique

  • Entrée/sortie : 4 kV eff durant 1 minute

  • Entrée/terre : 3 kV eff durant 1 minute

  • Sortie/terre : 0,5 kV eff durant 1 minute

Entrée/sortie :

  • 3 kV eff durant 1 minute (modèles 110-130 Vca et 200-240 Vca)

  • 3 kV eff durant 1 minute (modèle 110-125 Vcc)

  • 2 kV eff durant 1 minute (modèles 24-30 Vcc et 48-60 Vcc)

Température

  • 50 °C (122 °F)

  • 60 °C (140 °F) avec 80 % de la charge nominale maximum

70 °C (158 °F)

Courant de sortie

3 A, 5 A ou 10 A

1 A

Ondulation

200 mV crête à crête

200 mV crête à crête

Réglage de tension de sortie pour compensation de perte sur ligne

24-28,8 Vcc

22,8-25,2 VCC

NOTE: Pour les applications exigeant une catégorie de tension supérieure à II, installez un limiteur de tension lors de l'utilisation d'une alimentation ABL8 24 Vcc.

Batterie de secours 24 Vcc

Si l'alimentation 24 Vcc est coupée, une batterie 24 Vcc de secours peut être utilisée pour maintenir les fonctionnalités de l'unité de contrôle MicroLogic X, communication sans fil comprise. Elle est installée en série entre l'unité de contrôle MicroLogic X et le module d'alimentation 24 Vcc.

La batterie 24 Vcc de secours doit avoir les caractéristiques suivantes (compatibles avec l'unité de contrôle MicroLogic X) :

  • Tension de sortie 17 V - 28,8 Vcc

    • Tension de coupure 17 Vcc (la batterie de secours 24 Vcc doit avoir une tension de sortie de coupure en cas de niveau de tension bas)

    • Hystérésis > 3 Vcc (pour éviter la mise sous tension avant que la tension atteigne 21 Vcc)

  • La batterie de secours 24 Vcc doit être capable d'alimenter un courant d'appel de 10 A

NOTE: Consultez le tableau de consommation d'électricité pour calculer la capacité de batterie nécessaire à votre installation.

Mobile Power Pack

Le Mobile Power Pack est une batterie externe qui permet d'alimenter temporairement l'unité de contrôle MicroLogic X.

Le Mobile Power Pack permet d'utiliser l'écran d'affichage et le clavier MicroLogic X pour la configuration et l'affichage en cas de coupure de l'alimentation de l'unité de contrôle MicroLogic X.

Le Mobile Power Pack externe peut être relié en connectant un câble USB sur le port mini-USB de l'unité de contrôle MicroLogic X.

Pour vérifier le niveau de charge du Mobile Power Pack, appuyez sur le bouton de test durant une seconde. L'indicateur du Mobile Power Pack s'allume pour indiquer la charge restante.

NOTE: Lors de la configuration, la mise en service, les tests et la maintenance, un smartphone (avec une connexion USB OTG) ou un PC connecté via le port mini-USB fournit également une alimentation temporaire.

Pile interne

En l'absence d'alimentation de l'unité de contrôle MicroLogic X, la pile interne alimente :

  • Les voyants de cause de déclenchement

  • Le voyant de service

  • L'horloge interne (date et heure)

  • La fonction de calendrier de maintenance

La batterie interne est protégée par une languette de sécurité. N'oubliez pas de retirer la sécurité de la batterie avant de la mettre en service. Pour plus d'informations sur le retrait de la languette de sécurité de la batterie, consultez les instructions de service concernant les disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs MasterPacT MTZ dont vous trouverez les références dans la section Documents à consulter.

Consommation des modules ULP

Le tableau ci-dessous indique la consommation des modules ULP :

Module

Consommation typique (24 Vcc à 20 °C/68 °F)

Consommation maximale (19,2 Vcc à 60 °C/140 °F)

Unité de contrôle MicroLogic X pour disjoncteur MasterPacT MTZ

avec alimentation externe 24 Vcc

200 mA

300 mA

alimenté via le port mini-USB

400 mA

500 mA

alimenté via le module de port ULP

200 mA

335 mA

Contacts programmables M2C

25 mA

45 mA

ESM (module de commutation ERMS)

25 mA

45 mA

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

100 mA

140 mA

Serveur de tableau Ethernet IFE

100 mA

140 mA

Interface Ethernet intégrée EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ

115 mA

180 mA

Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur

21 mA

30 mA

Module d'application d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur

100 mA

130 mA

Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur

21 mA

30 mA

Module à port ULP pour disjoncteur MasterPacT MTZ

0 mA

0 mA

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.