DOCA0102FR-12

Logiciel EcoStruxure Power Commission

Présentation

Le logiciel EcoStruxure Power Commission vous aide à gérer un projet au cours de toutes les phases de son cycle de vie : validation, mise en service et maintenance. Les fonctions innovantes de ce logiciel fournissent des moyens simples de configurer, tester et mettre en service les appareils électriques intelligents.

Le logiciel EcoStruxure Power Commission détecte automatiquement les appareils intelligents et vous permet d'ajouter des appareils pour une configuration aisée. Vous pouvez générer des rapports complets dans le cadre des tests de réception en usine et des tests de réception sur site, et éviter ainsi une grande charge de travail. De plus, au cours du fonctionnement des tableaux, il est très facile d'identifier la moindre modification dans les réglages grâce à un surligneur jaune. Ceci indique les différences entre les valeurs du projet et de l'appareil et permet donc d'assurer la cohérence du système pendant les phases d'exploitation et de maintenance.

Le logiciel EcoStruxure Power Commission permet de configurer des appareils MasterPacT MTZ avec :

  • Unité de contrôle MicroLogic X

  • Modules d'interface de communication : interfaces IFE, EIFE et IFM

  • Modules d'application IO

  • Module de sortie M2C

Pour plus d'informations, reportez-vous à EcoStruxure Power Commission - Aide en ligne.

Cliquez ici pour télécharger la dernière version du logiciel EcoStruxure Power Commission.

Principales fonctionnalités

Le logiciel EcoStruxure Power Commission exécute les actions suivantes pour les dispositifs et modules pris en charge :

  • Créer des projets par détection de dispositifs

  • Sauvegarder le projet dans le cloud EcoStruxure Power Commission pour référence

  • Télécharger des réglages sur ou depuis le dispositif

  • Comparer les réglages du projet avec ceux du dispositif

  • Exécuter des actions de commande de façon sécurisée

  • Générer et imprimer les rapports de réglages de dispositifs

  • Effectuer un test du câblage de communication sur l'ensemble du projet et générer et imprimer le rapport de test

  • Visualiser l'architecture de communication entre les dispositifs sur une représentation graphique

  • Afficher les mesures, les journaux et les informations de maintenance

  • Exporter des captures des formes d'onde en cas d'événement de déclenchement (WFC)

  • Afficher le statut de l'appareil et du module IO

  • Afficher les détails des alarmes

  • Acheter, installer, désinstaller ou récupérer des Digital Modules

  • Vérifier la compatibilité des micrologiciels du système

  • Installer la dernière version du micrologiciel

  • Effectuer un test de déclenchement forcé et des tests de courbe de déclenchement automatique avec des points de test préconfigurés ou personnalisé

  • Effectuer des tests de réduction de l'énergie d'arc conformément à NEC 240.87(C)

  • Déclarer les accessoires MasterPact MTZ

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.