Surveillance de la durée de vie du disjoncteur
Présentation
L'indicateur de durée de vie anticipe le remplacement du bloc de déclenchement avant un claquage électrique ou mécanique. La durée de vie du disjoncteur dépend du nombre de cycles quotidiens avec ou sans électricité. Pour plus d'informations sur la durée de vie et sur le nombre maximal de cycles, consultez le document MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X - Catalogue.
Principe de fonctionnement
A chaque fois que le disjoncteur fonctionne (effectue un cycle d'ouverture et fermeture, avec ou sans courant), les compteurs mécanique et électrique correspondants s'incrémentent. En fonction de ces compteurs, l'unité de contrôle MicroLogic X calcule deux durées de vie, sous forme de pourcentage par rapport au nombre maximum d'opérations mécaniques et électriques. Le pourcentage maximal est pris en compte et indique la durée de vie restante du disjoncteur.
Lorsque la valeur de durée de vie de l'unité de contrôle MicroLogic X calculée selon l'algorithme est inférieure à l'un des seuils prédéfinis (20 % ou 0 %), un événement est généré et un message associé s'affiche dans une fenêtre contextuelle orange ou rouge.
Disponibilité des données
Les données de surveillance de la durée de vie sont disponibles :
-
Sur l'afficheur MicroLogic X, dans
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission
-
Avec Application EcoStruxure Power Device via une connexion Bluetooth ou USB OTG
-
Sur l'afficheur FDM128
-
Sur l'afficheur FDM121
-
Sur un contrôleur distant via le réseau de communication
Evénements prédéfinis
La surveillance de la durée de vie génère les événements suivants :
|
Code |
Evénement |
Historique |
Sévérité |
|---|---|---|---|
|
0x1443 (5187) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1444 (5188) |
|
Diagnostic |
Elevé |
Actions recommandées
|
Code |
Evénement |
Actions recommandées |
|---|---|---|
|
0x1443 (5187) |
|
Prévoyez de remplacer le disjoncteur. Pour affiner le calcul de durée de vie en tenant compte de paramètres environnementaux, vous pouvez demander des diagnostics de vieillissement. Si l'appareil est connecté en cloud, utilisez EcoStruxure Asset Advisor pour accéder aux diagnostics de vieillissement distants. Sinon, contactez les services Schneider Electric détenant des diagnostics de vieillissement locaux. |
|
0x1444 (5188) |
|
Remplacez le disjoncteur. |
Contactez le service d'assistance Schneider Electric ou votre technicien de maintenance Schneider Electric pour plus d'informations sur les personnes habilitées à effectuer les actions recommandées.