DOCA0102FR-12

Surveillance du disjoncteur

Présentation

La surveillance du disjoncteur consiste à surveiller la capacité de l'équipement à couper/rétablir un circuit et à fournir une protection contre les défauts électriques. L'unité de contrôle MicroLogic X surveille :

Lorsque l'unité de contrôle MicroLogic X détecte un incident au niveau d'une fonction surveillée, un événement est généré et un message associé s'affiche dans une fenêtre contextuelle orange ou rouge.

Disponibilité des données

Les données de surveillance du disjoncteur sont disponibles :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Avec Application EcoStruxure Power Device via une connexion Bluetooth ou USB OTG.

  • Sur un contrôleur distant via le réseau de communication

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?