DOCA0102FR-12

Digital Module de jeu de données hérité Modbus

Présentation

Le Digital Module de jeu de données hérité Modbus fournit un jeu de données pour les disjoncteurs MasterPacT MTZ compatibles avec les formats hérités.

Le Digital Module de jeu de données hérité Modbus convertit les données des registres de format standard commençant à 32000 en registres de format hérité commençant à 12000.

NOTE: Le jeu de données standard reste disponible après la conversion.

Le Digital Module de jeu de données hérité Modbus collecte les informations suivantes :

  • Etat du disjoncteur

  • Causes de déclenchement

  • Valeurs en temps réel d'énergie, de puissance, de courants et de tensions

Pour plus d'informations, consultez le document DOCA0105•• Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X - Communication Modbus - Guide utilisateur.

Prérequis

Le Digital Module de jeu de données hérité Modbus est un Digital Module en option qui peut être acheté et installé sur une unité de contrôle MicroLogic X.

Le Digital Module legacy dataset Modbus est compatible avec :

Disponibilité des données

Le jeu de données hérité Modbus est disponible sur un contrôleur distant via le réseau de communication avec les interfaces de communication suivantes :

  • Interface Ethernet IFE

  • Interface Ethernet EIFE

  • Serveur IFE

  • Interface Modbus-SL IFM

Le tableau suivant indique la version minimale du micrologiciel des interfaces de communication dont le Digital Module a besoin pour fonctionner :

Interface de communication

Référence

Version minimale de micrologiciel requise

Interface Ethernet IFE

LV434010

003.007.000

LV434001

003.007.000

Interface Ethernet EIFE

003.007.000

Serveur IFE

LV434002

003.007.000

LV434011

003.007.000

Interface Modbus-SL IFM

LV434000

003.001.000

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.