DOCA0102FR-12

Protection instantanée contre les surintensités (I ou ANSI 50)

Présentation

La protection instantanée permet de protéger les équipements contre les courts-circuits entre phases, phase à neutre et phase à terre. Elle fonctionne avec une caractéristique de temps défini. Elle se déclenche sans temporisation supplémentaire dès que le courant de paramètre est dépassé.

La protection offre deux modes de déclenchement, avec des temps de coupure différents :

  • Standard : temps de coupure de 50 ms, utilisé pour les applications qui nécessitent de la sélectivité. La sélectivité complète peut être assurée avec n'importe quel disjoncteur ComPacT NSX ou PowerPacT H-, J-, L-frame installé en aval d'un disjoncteur MasterPacT MTZ (reportez-vous aux tableaux de sélectivité pour plus d'informations sur Ue ≤ 440 Vca).

  • Rapide : temps de coupure de 30 ms, utilisé généralement pour les applications où les contraintes thermiques de l'équipement doivent être limitées, et lorsque la sélectivité n'est pas requise. Pour plus d'informations, consultez le document LVPED318033EN Complementary Technical Information.

NOTE: Sur MicroLogic 2.0 X, la protection instantanée est basée sur une protection court retard sans paramètre de temps avec un temps de coupure standard de 80 ms.

Disponibilité

La protection instantanée contre les surintensités est disponible sur :

  • Unités de contrôle MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X et 7.0 X pour la norme IEC

  • Unités de contrôle MicroLogic 3.0 X, 5.0 X et 6.0 X pour la norme UL

  • Disjoncteurs à 3 et 4 pôles

Elle est alimentée par le courant qui passe à travers les transformateurs de courant internes du disjoncteur et ne nécessite pas d'alimentation externe supplémentaire.

Principe de fonctionnement

Le seuil de protection instantanée contre les surintensités définit le niveau du courant de court circuit auquel le disjoncteur se déclenche sans temporisation intentionnelle.

Il est possible de désactiver la protection instantanée contre les surintensités pour les unités de contrôle MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X conformes aux normes IEC et UL.

Pour les unités de contrôle MicroLogic 2.0 IEC et les unités de contrôle MicroLogic 3.0 X UL, la protection instantanée contre les surintensités ne peut pas être désactivée.

La protection instantanée contre les surintensités prime sur la protection court retard contre les surintensités lorsque le seuil de surintensité instantanée est réglé sur une valeur égale ou inférieure au seuil de surintensité courte durée.

Réglage de la protection pour MicroLogic 2.0 X

Le paramètre de protection instantanée contre les surintensités pour MicroLogic 2.0 X est :

  • Isd : seuil de protection instantanée contre les surintensités (correspond à un seuil de protection court retard contre les surintensités sans paramètre de temps)

Il peut être défini comme suit :

  • Sur l'écran d'affichage MicroLogic X, dans Accueil > Protection > I Instantané

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protection par mot de passe).

La protection instantanée contre les surintensités peut être dupliquée lorsque le double réglage est activé.

Paramètres de protection pour MicroLogic 2.0 X

Paramètre

Unité

Plage

Pas de réglage

Réglage usine

Isd

A

1,5–10 x Ir

0,5 x Ir(1)

1,5 x Ir

(1) Des paramètres de résolution plus fine sont possibles avec le logiciel EcoStruxure Power Commission et l'application Application EcoStruxure Power Device.

Pour plus d'informations, consultez les recommandations de réglages.

Caractéristiques de la protection pour MicroLogic 2.0 X

Caractéristique

Unité

Valeur

Temps de coupure au seuil 2 x Isd

ms

≤ 80

Temps de non-déclenchement

ms

> 20

Précision sur le seuil

%

+/- 10

Réglage de la protection pour MicroLogic 3.0 X

Le paramètre de protection instantanée contre les surintensités pour MicroLogic 3.0 X est :

  • Ii : seuil de la protection instantanée contre les surintensités

Il peut être défini comme suit :

  • Sur l'écran d'affichage MicroLogic X, dans Accueil > Protection > I Instantané

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protection par mot de passe).

La protection instantanée contre les surintensités peut être dupliquée lorsque le double réglage est activé.

Paramètres de protection pour MicroLogic 3.0 X

Paramètre

Unité

Plage

Pas de réglage

Réglage usine

Mode de déclenchement Ii

Standard / Rapide

Standard

Ii

A

1,5–12 x In

0,5 x In(1)

1,5 x In

(1) Des paramètres de résolution plus fine sont possibles avec le logiciel EcoStruxure Power Commission et l'application Application EcoStruxure Power Device.

Pour plus d'informations, consultez les recommandations de réglages.

Caractéristiques de la protection pour MicroLogic 3.0 X

Caractéristique

Unité

Mode de déclenchement Ii réglé sur Standard

Mode de déclenchement Ii réglé sur Rapide

Temps de coupure au seuil 2 x

ms

≤ 50

≤ 30

Temps de non-déclenchement

ms

> 20

0

Précision sur le seuil

%

+/- 10

+/- 10

Configuration de la protection pour MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Les paramètres de protection instantanée contre les surintensités sont :

  • Mode Ii : active (ON) ou désactive (OFF) la protection instantanée contre les surintensités

  • Mode de déclenchement Ii : règle le délai de déclenchement sur Standard ou Rapide

  • Ii : seuil de la protection instantanée contre les surintensités

La configuration peut être effectuée :

  • Sur l'écran d'affichage MicroLogic X, dans Accueil > Protection > I Instantané

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protection par mot de passe).

La protection instantanée contre les surintensités peut être dupliquée lorsque le double réglage est activé.

Paramètres de protection pour MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Paramètre

Unité

Plage

Pas de réglage

Réglage usine

Mode Ii

ON/OFF

ON

Mode de déclenchement Ii

Standard / Rapide

Standard

Ii

A

2,0-15 x In

0,5 x In(1)

2,0 x In

Pour plus d'informations, consultez les recommandations de réglages.

Caractéristiques de la protection pour MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Caractéristique

Unité

Mode de déclenchement Ii réglé sur Standard

Mode de déclenchement Ii réglé sur Rapide

Temps de coupure au seuil 2 x

ms

≤ 50

≤ 30

Temps de non-déclenchement

ms

> 20

0

Précision sur le seuil

%

+/- 10

+/- 10

Evénements prédéfinis pour MicroLogic 2.0 X

La fonction génère les événements prédéfinis suivants :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x6401 (25601)

Déclenchement Isd

Déclenchement

Haute

0x6301 (25345)

Ordre de déclenchement Isd

Protection

Moyenne

0x6201 (25089)

Dépassement seuil Isd

Protection

Faible

Les événements prédéfinis ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Pour des informations générales sur les événements, reportez-vous à la section Gestion des événements.

Les événements de protection sont générés comme suit :

  • Le dépassement de seuil est généré lors de l'activation de la protection.

  • L'ordre de déclenchement est généré lorsque le délai de protection expire.

  • Le déclenchement est généré lors de l'activation du déclencheur voltmétrique du disjoncteur (MITOP).

Actions recommandées

Code

Evénement

Actions recommandées

0x6401 (25601)

Déclenchement Isd

Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'Assistant analyse de défaut de Application EcoStruxure Power Device.

Evénements prédéfinis pour MicroLogic 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

La fonction génère les événements prédéfinis suivants :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x6402 (25602)

Déclenchement Ii

Déclenchement

Haute

0x6302 (25346)

Ordre de déclenchement Ii

Protection

Moyenne

Les événements prédéfinis ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Pour des informations générales sur les événements, reportez-vous à la section Gestion des événements.

Les événements de protection sont générés comme suit :

  • L'ordre de déclenchement est généré lorsque le délai de protection expire.

  • L'événement de déclenchement est généré lors de l'activation du déclencheur voltmétrique (MITOP) du disjoncteur.

Actions recommandées

Code

Evénement

Actions recommandées

0x6402 (25602)

Déclenchement Ii

Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'Assistant analyse de défaut de Application EcoStruxure Power Device.

Réinitialisation d'un événement de déclenchement

Pour plus d'informations sur la réinitialisation du disjoncteur après un déclenchement suite à un défaut électrique, consultez le document approprié :

  • MasterPacT MTZ1 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.