Surveillance de l'usure des contacts
Présentation
Les contacts des pôles s'usent avec le nombre de cycles de fonctionnement, entre la présence du courant et la coupure pendant les courts-circuits. Il est recommandé de contrôler les contacts à intervalles réguliers pour déterminer s'ils doivent être changés ou non. Pour éviter d'avoir à inspecter trop souvent les contacts et la chambre de coupure, l'estimation de l'usure des contacts aide à planifier les inspections visuelles (de 0% - contact neuf - à 100% - contact totalement usé).
Principe de fonctionnement
L'usure des contacts augmente à chaque fois que le disjoncteur coupe le circuit, avec ou sans courant.
Lorsque la valeur d'usure des contacts de l'unité de contrôle MicroLogic X calculée selon l'algorithme dépasse l'un des seuils prédéfinis (60 %, 95 % ou 100 %), un événement est généré et un message associé s'affiche dans une fenêtre contextuelle orange ou rouge.
Interprétation de l'usure des contacts
Consultez l'interprétation de l'usure des contacts dans Application EcoStruxure Power Device pour estimer la capacité du disjoncteur à isoler, transporter le courant nominal, lancer des ordres de déclenchement et se déclencher :
-
Isoler : Capacité du disjoncteur, une fois ouvert ou déclenché, à séparer et à isoler le circuit ou un appareil du reste de l'installation électrique pendant une opération d'entretien ou de réparation.
-
Transporter le courant nominal : Capacité d'un disjoncteur à transporter de manière continue son courant nominal sans emballement thermique. Il est recommandé de limiter la charge de courant à 80 % de sa valeur nominale pour éviter un vieillissement prématuré du disjoncteur.
-
Fonctionner et se déclencher en cas de surcharge : Capacité du disjoncteur à lancer des ordres de déclenchement dans des conditions normales ou de surcharge. En cas de surcharge, plus le courant de surcharge est important, plus le nombre d'opérations restantes est réduit. Des surcharges se produisent sur un circuit électrique sain (démarrage de moteur, nombre excessif d'appareils fonctionnant simultanément sur un circuit, entre autres exemples).
-
Se déclencher en cas de court-circuit : Capacité du disjoncteur à opérer en millisecondes pour limiter les conséquences et/ou les dommages susceptibles de se produire dans l'installation en raison des effets thermiques et électrodynamiques d'un court-circuit entre des conducteurs sous tension ou entre des conducteurs sous tension et la terre.
Disponibilité des données
Les données de surveillance de l'usure des contacts sont disponibles :
-
Sur l'afficheur MicroLogic X, dans
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission
-
Avec Application EcoStruxure Power Device via une connexion Bluetooth ou USB OTG.
-
Sur l'afficheur FDM128
-
Sur l'afficheur FDM121
-
Sur un contrôleur distant via le réseau de communication
Evénements prédéfinis
Cette fonction génère les événements suivants :
|
Code |
Evénement |
Historique |
Sévérité |
|---|---|---|---|
|
0x1440 (5184) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1441 (5185) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1442 (5186) |
|
Diagnostic |
Elevé |
Actions recommandées
|
Code |
Evénement |
Actions recommandées |
|---|---|---|
|
0x1440 (5184) |
|
Inspectez visuellement la chambre de coupure et les contacts principaux lors de la prochaine maintenance planifiée. |
|
0x1441 (5185) |
|
Prévoyez de remplacer le disjoncteur. Consultez l’Interprétation de l’usure des contacts sur Application EcoStruxure Power Device pour estimer la capacité d’isolement du disjoncteur, de résistance à la charge nominale, de fonctionnement, et de déclenchement. |
|
0x1442 (5186) |
|
Remplacez le disjoncteur. Consultez l’Interprétation de l’usure des contacts sur Application EcoStruxure Power Device pour estimer la capacité d’isolement du disjoncteur, de résistance à la charge nominale, de fonctionnement, et de déclenchement. |
Contactez le service d'assistance Schneider Electric ou votre technicien de maintenance Schneider Electric pour plus d'informations sur les personnes habilitées à effectuer les actions recommandées.