DOCA0102FR-12

Fonction d'ouverture

Présentation

Les unités de contrôle MicroLogic X reçoivent et traitent des ordres électriques d'ouverture. Un événement est généré à chaque ouverture.

Principe de fonctionnement

Les ordres d'ouverture peuvent être envoyés :

  • Directement, via un bouton-poussoir d'ouverture mécanique

  • Localement, via un bouton-poussoir d'ouverture externe

  • A distance, via un ordre à distance géré par l'unité de contrôle MicroLogic X.

Les ordres d'ouverture ont la priorité sur les ordres de fermeture. Aucun ordre de fermeture n'est pris en compte tant qu'un ordre d'ouverture est actif.

Les ordres d'ouverture sur les déclencheurs voltmétriques MN ou MX effectués à l'aide d'un bouton-poussoir externe peuvent être maintenus pour forcer le disjoncteur à rester en position Ouvert et rejeter tout ordre de fermeture. Les ordres d'ouverture MicroLogic X ne sont pas maintenus.

Gestion de la fonction d'ouverture

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Ne déclenchez pas le disjoncteur sans vérifier que cela ne risque pas d'entraîner une situation dangereuse.
  • Ne laissez personne travailler sur le réseau électrique sans avoir validé physiquement la bonne exécution des opérations logicielles locales ou distantes qui commandent l'ouverture du disjoncteur ou la mise hors tension du circuit électrique.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

L'unité de contrôle MicroLogic X gère les ordres d'ouverture émis par les moyens suivants :

La fonction d'ouverture est surveillée par l'unité de contrôle MicroLogic X.

CB closed

Le disjoncteur est fermé

Auto: Local

Le mode de contrôle est Auto : local

EPD open

Ordre d'ouverture par Application EcoStruxure Power Device avec Digital Module Assistant de ré-enclenchement MasterPacT

EPC USB open

Ordre d'ouverture par le logiciel EcoStruxure Power Commission connecté au port mini USB de l'unité de contrôle

IO local open

Ordre d'ouverture local par module IO avec application prédéfinie Fonctionnement du disjoncteur (I5)

FDM121 open

Ordre d'ouverture par afficheur FDM121

Auto: Remote

Le mode de contrôle est Auto : à distance

COM open

Ordre d'ouverture par contrôleur distant

Webpage open

Ordre d'ouverture par page Web IFE/EIFE

IO remote open

Ordre d'ouverture à distance par module IO avec application prédéfinie Fonctionnement du disjoncteur (I2)

FDM128 open

Ordre d'ouverture par afficheur FDM128

EPC COM open

Ordre d'ouverture par logiciel EcoStruxure Power Commission via le réseau de communication

Open

Ordre d'ouverture MicroLogic X envoyé au déclencheur voltmétrique d'ouverture MX communicant

Evénements prédéfinis

La fonction génère les événements prédéfinis suivants :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x1000 (4096)

Disjoncteur ouvert

Opération

Faible

0x0410 (1040)

Ordre d'ouverture envoyé à la bobine MX

Opération

Faible

0x111F (4383)

Le contrôle par entrée digitale est désactivé

Opération

Faible

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.