DOCA0102FR-12

Protection long retard contre les surintensités (L ou ANSI 49RMS/51)

Présentation

La protection long retard contre les surintensités permet de protéger les câbles, les jeux de barres et les gaines de jeux de barres, en fonction du courant RMS véritable. Elle est implémentée indépendamment pour chaque phase et pour le neutre.

Cette fonction de protection constitue une protection contre les surintensités dépendante de l'heure, avec mémoire thermique. Elle fonctionne comme une image thermique, utilisant le modèle de chauffage et de refroidissement d'un conducteur. Après le déclenchement, la protection continue d'intégrer le refroidissement du conducteur.

Cette fonction de protection peut également être utilisée pour la protection des transformateurs ou des générateurs, grâce au large éventail de paramètres proposés.

Disponibilité

La protection long retard contre les surintensités est disponible sur :

  • les unités de contrôle MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X et 7.0 X pour la norme IEC

  • les unités de contrôle MicroLogic 3.0 X, 5.0 X et 6.0 X pour la norme UL

  • Disjoncteurs à 3 et 4 pôles

La protection long retard contre les surintensités est alimentée par le courant qui passe à travers les transformateurs de courant internes du disjoncteur. Elle ne nécessite pas d'alimentation externe supplémentaire.

Principe de fonctionnement

La protection long retard contre les surintensités est basée sur le courant RMS véritable des phases et du neutre, jusqu'à l'harmonique 15.

La protection long retard contre les surintensités est implémentée indépendamment pour chaque phase et pour le neutre, le cas échéant.

Image thermique

L'unité de contrôle utilise le calcul d'une image thermique pour évaluer l'échauffement du conducteur et surveiller de façon précise l'état thermique des conducteurs.

Exemple :

Comparaison du calcul de l’échauffement sans image thermique (schéma A) et avec image thermique (schéma B) :

0 Courant instantané (cyclique) dans la charge

1 Température du conducteur

2 Etat thermique calculé sans image thermique (schéma A), avec image thermique (schéma B)

3 Seuil de la protection long retard contre les surintensités

  • Unité de contrôle sans image thermique : Sur chaque impulsion de courant, l'unité de contrôle ne prend en compte l'effet thermique que sur l'impulsion considérée. Il n’y a pas de déclenchement malgré le cumul de l’échauffement du conducteur.

  • Unité de contrôle avec image thermique : L'unité de contrôle ajoute l'effet thermique des impulsions de courant successives. Le déclenchement est fonction de l'état thermique réel du conducteur.

La fonction d'image thermique permet de protéger les câbles et les jeux de barres contre les surchauffes en cas de pannes répétées de faible amplitude. Ces pannes peuvent être dues à des démarrages successifs du moteur, des charges fluctuantes, des défauts de terre intermittents ou une fermeture suite à un défaut électrique.

La protection électronique traditionnelle ne protège pas contre les défauts répétés, car la durée de chaque surcharge détectée au-dessus du paramètre de seuil est trop courte pour un déclenchement efficace. Cependant, chaque surcharge implique un réchauffement de l'installation. L'effet cumulé de surcharges successives peut entraîner une surchauffe du système.

Grâce à sa mémoire thermique, la fonction d'image thermique se souvient et intègre la chaleur thermique provoquée par chaque surcharge détectée au-delà du paramètre de seuil :

  • Avant le déclenchement, la valeur de chauffage intégrée réduit la temporisation associée. La réaction de l'unité de contrôle est plus proche de la chaleur réelle du système du réseau de puissance.

  • Après le déclenchement, la fonction thermique réduit la temporisation lorsqu'elle ferme le disjoncteur en cas de surcharge.

La mémoire thermique fonctionne quelle que soit la valeur du courant. Elle offre une image exacte de l'état thermique des câbles ou jeux de barres. La constante de temps est la même pour le chauffage et le refroidissement.

Dans le cas d'une unité de contrôle qui n'est pas fournie, la mémoire thermique est effectuée par un calibreur, ce qui implique une constante de temps de refroidissement fixe. La constante de temps est équivalente à un paramètre tr de 12 secondes.

Configuration de la protection

Les paramètres de protection long retard contre les surintensités sont :

  • Ir : seuil de la protection long retard contre les surintensités

  • tr : temporisation de la protection long retard contre les surintensités

Ils peuvent être définis comme suit :

  • Sur l'écran MicroLogic X, dans Accueil > Protection > I long retard

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protection par mot de passe).

La protection long retard contre les surintensités peut être dupliquée lorsque le double réglage est activé.

NOTE: Pour obtenir l'équivalent du réglage calibreur long retard désactivé (disponible sur les déclencheurs MicroLogic pour appareils MasterPacT NT/NW), configurez les paramètres de protection long retard comme suit : Ir = 1 ; tr = 24 s.

Paramètres de protection

Réglages

Unité

Gamme

Étape

Réglage usine

Ir

A

0,4–1 x In

1 A

1 x In

tr

s

0,5-24

0,5

0,5

La temporisation de la protection long retard contre les surintensités tr est donnée dans des conditions d'état froid, et pour un courant de phase ou neutre égal à 6 x Ir.

Lorsque le courant est supérieur à Isd ou à Ii, seules la protection court retard contre les surintensités et la protection instantanée sont opérationnelles.

Pour plus d'informations, consultez les recommandations de réglages.

Délai de déclenchement selon la temporisation tr

Le délai de déclenchement selon la temporisation tr est donné dans des conditions d'état froid.

Paramètre tr (délai de déclenchement à 6 x Ir)

0,5 s

1 s

2 s

4 s

8 s

12 s

16 s

20 s

24 s

Délai de déclenchement résultant à 1,5 x Ir

12,5 s

25 s

50 s

100 s

200 s

300 s

400 s

500 s

600 s

Délai de déclenchement résultant à 7,2 x Ir

0,34 s

0,69 s

1,38 s

2,7 s

5,5 s

8,3 s

11 s

13,8 s

16,6 s

Caractéristiques de la protection

La précision de la temporisation tr est :

  • -20 % à 0 % lorsque tr > 2 s

  • -25 % à 0 % lorsque tr < 2 s

  • -30 % à 0% lorsque tr < 2 s

Caractéristiques Ir :

  • I < 1,05 x Ir  : pas de déclenchement

  • I > 1,2 x Ir  : déclenchement

Evénements prédéfinis

La fonction génère les événements prédéfinis suivants :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x6400 (25600)

Déclenchement Ir

Déclenchement

Elevé

0x6300 (25344)

Fonctionnement Ir

Protection

Moyenne

0x03F5 (1013)

Pré-alarme Ir (I > 90 % Ir)

Protection

Moyenne

0x6200 (25088)

Démarrage Ir (I > 105% Ir)

Protection

Moyenne

0x0F11 (3857)

Ordre de réinitialisation mémoire thermique

Protection

Faible

Les événements prédéfinis ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Pour des informations générales sur les événements, reportez-vous à la section Gestion des événements.

Les événements de protection sont générés comme suit :

  • Le dépassement de seuil est généré lors de l'activation de la protection.

  • L'ordre de déclenchement est généré lorsque le délai de protection expire.

  • Le déclenchement est généré lors de l'activation du déclencheur voltmétrique du disjoncteur (MITOP).

Actions recommandées

Code

Evénement

Actions recommandées

0x6400 (25600)

Déclenchement Ir

Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'Assistant analyse de défaut de Application EcoStruxure Power Device.

0x03F5 (1013)

Pré-alarme Ir (I > 90 % Ir)

Vérifiez la charge.

0x0F11 (3857)

Ordre de réinitialisation mémoire thermique

Assurez-vous que quelqu'un a effectué un test de déclenchement.

Réinitialisation d'un événement de déclenchement

Pour plus d'informations sur la réinitialisation du disjoncteur après un déclenchement suite à un défaut électrique, consultez le document approprié :

  • MasterPacT MTZ1 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.