DOCA0102FR-12

Unité de contrôle MicroLogic X : Présentation

Unités de contrôle MicroLogic X pour normes IEC et UL - Présentation

Les disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X assurent des fonctions de protection, mesure, diagnostic, communication et fonctionnement à distance. L'unité de contrôle est personnalisable avec les Digital Modules en option.

Les unités de contrôle MicroLogic X permettent le fonctionnement et la surveillance des disjoncteurs MasterPacT MTZ localement et à distance.

Les unités de contrôle MicroLogic X IEC sont les suivantes :

  • MicroLogic 2.0 X

  • MicroLogic 5.0 X

  • MicroLogic 6.0 X

  • MicroLogic 7.0 X

Les unités de contrôle MicroLogic X UL sont les suivantes :

  • MicroLogic 3.0 X

  • MicroLogic 5.0 X

  • MicroLogic 6.0 X

Convention

Sauf mention contraire ci-après, les informations contenues dans ce guide sont valables pour les deux normes IEC et UL :

  • Les informations indiquées pour MicroLogic 5.0 X IEC et MicroLogic 6.0 X IEC valent uniquement pour la norme IEC.

  • Les informations indiquées pour MicroLogic 5.0 X UL et MicroLogic 6.0 X UL valent uniquement pour la norme UL.

Dans ce guide, les phases électriques phase 1, phase 2, phase 3 valent à la fois pour la norme IEC et la norme UL, avec les équivalences suivantes :

Norme IEC

Norme UL

Phase 1

Phase a

Phase 2

Phase b

Phase 3

Phase c

Gamme d'unités de contrôle MicroLogic X IEC

Le tableau suivant indique les fonctions standard disponibles sur les disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X IEC :

 

MicroLogic 2.0 X

MicroLogic 5.0 X

MicroLogic 6.0 X

MicroLogic 7.0 X

Référence commerciale

LV847600

LV847602

LV847603

LV847604

Protection long retard contre les surintensités (L)

Protection court retard contre les surintensités (S)

Protection instantanée contre les surintensités (I)

Protection contre les défauts de terre (G)

Protection différentielle (V)

Protection du neutre

Double réglage

Indicateurs de cause de déclenchement et de surintensité

Sélectivité logique (ZSI)

Historique des déclenchements

Traçabilité des changements des paramètres

Compteur d'énergie embarqué de classe 1

Diagnostic intégré

NOTE: La référence commerciale est imprimée sur la face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X. Elle mentionne également la norme (IEC ou UL).

Gamme d'unités de contrôle MicroLogic X UL

Le tableau suivant indique les fonctions standard disponibles sur les disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X UL :

 

MicroLogic 3.0 X

MicroLogic 5.0 X

MicroLogic 6.0 X

Référence commerciale

LV848815

LV847609

LV847608

Protection long retard contre les surintensités (L)

Protection court retard contre les surintensités (S)

Protection instantanée contre les surintensités (I)

Protection contre les défauts de terre (G)

Protection différentielle (V)

Protection du neutre

Double réglage

Indicateurs de cause de déclenchement et de surintensité

Sélectivité logique (ZSI)

Historique des déclenchements

Traçabilité des changements des paramètres

Compteur d'énergie embarqué de classe 1

Diagnostic intégré

NOTE: La référence commerciale est imprimée sur la face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X. Elle mentionne également la norme (IEC ou UL).

Communication

Les unités de contrôle MicroLogic X prennent en charge la communication sans fil et filaire, et permettent la communication locale et sur le réseau.

La communication locale comprend :

La communication réseau comprend :

  • La connexion filaire via le module à port ULP (facultatif) à

    • Un réseau de communication Ethernet avec les protocoles Modbus TCP/IP et/ou IEC 61850

    • Un réseau de communication ligne série avec le protocole Modbus-SL

Unités de contrôle MicroLogic X dans Smart Panels

Les disjoncteurs MasterPacT munis d'unités de contrôle MicroLogic X, en conjonction avec Enerlin’X, permettent d'accéder aux données de façon simple et fiable à partir d'un smartphone ou d'un PC.

Les unités de contrôle MicroLogic X communiquent par :

  • Protocole Modbus TCP/IP sur Ethernet via un serveur IFE ou une interface IFE ou EIFE

  • Protocoles Modbus TCP/IP et IEC 61850 sur Ethernet via une interface IFE ou EIFE

  • Protocole Modbus-SL via une interface IFM de référence LV434000 (l'interface IFM de référence TRV00210 n'est pas compatible avec les disjoncteurs MasterPacT MTZ).

  • Bluetooth Low Energy ou NFC pour une connexion sans fil à Application EcoStruxure Power Device

  • Le port mini USB port pour la connexion à :

    • Un PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission

    • Un smartphone exécutant Application EcoStruxure Power Device (connexion USB OTG)

  • Panel Server et Ethernet pour la connexion à Internet

Le schéma suivant montre comment les unités de contrôle MicroLogic X communiquent au sein d'un système numérique :

Ethernet

USB

Connexion USB OTG

A Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur

B Afficheur Ethernet FDM128 pour huit appareils

C Pages Web IFE/EIFE

D Panel Server

E Interface EIFE

F Application EcoStruxure Power Device par communication sans fil Bluetooth Low Energy ou NFC

G Application EcoStruxure Power Device par connexion USB OTG

H Logiciel EcoStruxure Power Commission

I Page d'accueil Go2SE

J Module à port ULP pour disjoncteurs MasterPacT MTZ

NOTE: L'afficheur FDM121 avec version de micrologiciel supérieure ou égale à 004.000.009 est compatible avec les unités de contrôle MicroLogic X. Les versions de micrologiciel antérieures doivent être mises à jour.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.