DOCA0102FR-12

Protection différentielle (ANSI 50G-TD)

Présentation

La protection différentielle est une protection extrêmement sensible. Elle est généralement utilisée dans les systèmes à la terre TT ou IT, mais peut également l'être avec les systèmes TN dans certaines circonstances. La protection différentielle est une protection contre les fuites à la terre, mesurées par un cadre sommateur englobant les trois phases ou les trois phases et le neutre. La protection différentielle MicroLogic 7.0 X avec module VPS est conforme à la norme IEC 60947-2 Annexe B. Il s'agit d'un dispositif de protection différentielle (DDR) de type A.

Disponibilité

AVERTISSEMENT
DANGERS DES PERTES DE PROTECTION CONTRE LES DÉFAUTS D'ISOLEMENT À LA TERRE
  • N'utilisez pas le MasterPact MTZ avec unité de contrôle embarquée MicroLogic 7.0 X sans cadre sommateur connecté pour la protection contre les défauts d'isolement à la terre.
  • N'utilisez que les cadres sommateurs de protection contre les défauts d'isolement à la terre Schneider Electric LV833573SP ou LV833574SP avec le MasterPact MTZ avec unité de contrôle MicroLogic 7.0 X embarquée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

La protection différentielle est disponible sur :

  • Unités de contrôle MicroLogic 7.0 X pour IEC raccordées à un cadre sommateur externe

  • Disjoncteurs à 3 et 4 pôles

Le cadre sommateur externe doit mesurer le courant résiduel.

Pour plus d'informations sur l'installation du cadre sommateur, consultez l'instruction de service suivante sur le site Web de Schneider Electric : NVE35468

Le module de tension d'alimentation VPS est fourni avec les unités de contrôle MicroLogic 7.0 X pour alimenter celles-ci en cas de défaut électrique de bas niveau et d'absence de charge, lorsque l'alimentation basée sur le courant traversant le disjoncteur n'est pas assez élevée.

Le module VPS est obligatoire pour la conformité à la norme IEC 60947-2 Annexe B.

Principe de fonctionnement

La protection différentielle est définie dans le temps.

Le seuil de protection différentielle IΔn définit le niveau de fuite à la terre auquel le disjoncteur se déclenche lorsque la temporisation de protection différentielle Δt est atteinte.

Configuration de la protection

Les paramètres de protection différentielle sont :

  • IΔn : seuil de la protection différentielle

  • Δt : temporisation de la protection différentielle

Leur réglage peut être effectué :

  • Dans l'écran MicroLogic X : Accueil > Protection > I diff. résiduel

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protection par mot de passe).

Paramètres de protection

Réglage

Unité

Plage

Pas de réglage

Réglage usine

Précision

IΔn

A

0,5 – 30

0,1

0,5

Conforme à la norme IEC 60947-2 Annexe B

Paramètre

Unité

Valeur de réglage

Δt

s

0,06

0,15

0,23

0,35

0,80

Temps de non-déclenchement

s

> 0,06

> 0,15

> 0,23

> 0,35

> 0,80

Temps maximum de coupure

s

< 0,14

< 0,23

< 0,35

< 0,80

< 1

Test de la protection

Testez le fonctionnement de la protection différentielle comme suit :

Etape

Action

1

Vérifiez que le disjoncteur est fermé et que l'unité de contrôle est alimentée (voyant prêt clignotant).

2

A l'aide d'un tournevis fin, enfoncez brièvement (< 1 s) le bouton de test (T) en face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X. Cette action est enregistrée comme un événement.

3

Le disjoncteur se déclenche. Un événement est généré.

4

Si le disjoncteur ne se déclenche pas, un événement est généré. Contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric.

Evénements prédéfinis

La fonction génère les événements prédéfinis suivants :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x6404 (25604)

Déclenchement IΔn

Déclenchement

Haute

0x641E (25630)

Déclenchement de test IΔn/Ig

Déclenchement

Haute

0x6204 (25092)

Dépassement seuil I∆n

Protection

Basse

0x6304 (25348)

Ordre de déclenchement I∆n

Protection

Moyenne

0x142A (5162)

Bouton de test IΔn/Ig actionné

Diagnostic

Basse

0x1413 (5139)

Echec du déclenchement du test IΔn/Ig

Diagnostic

Haute

Les événements prédéfinis ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Pour des informations générales sur les événements, reportez-vous à la section Gestion des événements.

Les événements de protection sont générés comme suit :

  • Le dépassement de seuil est généré lors de l'activation de la protection.

  • L'ordre de déclenchement est généré lorsque le délai de protection expire.

  • Le déclenchement est généré lors de l'activation du déclencheur voltmétrique du disjoncteur (MITOP).

Actions recommandées

Code

Événement

Actions recommandées

0x6404 (25604)

Déclenchement IΔn

Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'assistant analyse de défauts de Application EcoStruxure Power Device.

0x641E (25630)

Déclenchement de test IΔn/Ig

Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'Assistant analyse de défaut de Application EcoStruxure Power Device.

0x1413 (5139)

Echec du déclenchement du test IΔn/Ig

Relancez le test. En cas de nouvel échec, remplacez l'unité de contrôle.

Réinitialisation d'un événement de déclenchement

Pour plus d'informations sur la réinitialisation du disjoncteur après un déclenchement suite à un défaut électrique, consultez le document approprié :

  • MasterPacT MTZ1 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.