DOCA0102FR-12

Surveillance du temps de fonctionnement

Présentation

L'unité de contrôle MicroLogic X mesure deux temps de fonctionnement :

  • Temps de fonctionnement avec charge : temps total depuis que l'unité de contrôle est alimentée par le courant qui traverse le disjoncteur.

  • Temps de fonctionnement : temps total pendant lequel l'unité de contrôle est alimentée par :

    • Le courant qui traverse le disjoncteur

    • L'alimentation 24 Vcc externe

    • Une alimentation externe raccordée via le port mini-USB à l'avant de l'unité de contrôle MicroLogic X

Disponibilité des données

Les données sont disponibles sur un contrôleur distant via le réseau de communication.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?