DOCA0102FR-12

Protection contre les surintensités IDMTL (ANSI 51)

Présentation

Le Digital Module de protection contre les surintensités ANSI IDMTL51 assure la protection contre les intensités de courant excessives en se basant sur l'une des courbes de déclenchement IDMTL (Inverse Definite Minimum Time Lag) suivantes :

  • DT : courbe à temps défini (Definite Time) : temps de déclenchement constant

  • SIT : courbe à temps inverse standard (Standard Inverse Time) (I0.02t)

  • VIT : courbe à temps très inversé (Very Inverse Time) It

  • EIT : courbe à temps extrêmement inversé (Extremely Inverse Time) (I2t)

  • HVF : courbe à fusible haute tension (High Voltage Fuse) (I4t)

L'ajout de l'une des courbes de déclenchement IDMTL à la protection long retard existante contre les surintensités permet de faciliter la sélectivité avec un dispositif de protection en amont.

Le Digital Module de protection contre les surintensités ANSI 51IDMTL peut être utilisé pour générer un déclenchement ou une alarme.

Conditions préalables requises

La protection contre les surintensités IDMTL est disponible lorsque le Digital Module de protection ANSI 51IDMTL a été acheté et installé sur une unité de contrôle MicroLogic X.

La protection contre les surintensités IDMTL nécessite une alimentation 24 Vcc externe ou un module d'alimentation en tension VPS.

La protection contre les surintensités IDMTL est compatible avec :

Les données en provenance du Digital Module sont accessibles à distance via les interfaces de communication IFE/EIFE ou IFM si la version du micrologiciel IFE/EIFE ou IFM est compatible avec le module numérique. Pour plus d’informations, consultez la compatibilité du micrologiciel des interfaces de communication.

NOTE: Si l'option de prise de tension externe (PTE) est utilisée sans tension connectée, il est recommandé de vérifier que le paramètre de réseau de fréquence assignée correspond à la fréquence nominale de votre réseau électrique (50 Hz ou 60 Hz). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Paramètres réseau.

Principe de fonctionnement

La protection contre les surintensités IDMTL :

  • Est basée sur le courant RMS véritable des phases et du neutre jusqu'à la 40ème harmonique.

  • Présente un temps de réinitialisation réglable.

  • Est implémentée indépendamment pour chaque phase et pour le neutre (si présent).

  • Est une protection contre les surintensités qui dépend du temps (sauf quand l'option DT (temps défini) a été sélectionnée).

  • Se déclenche lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

    • La valeur de courant est supérieure à 1,05 x Ir IDMTL.

    • Le temps de déclenchement calculé est écoulé.

NOTE: Lorsque le courant est supérieur à Isd ou à Ii, seules la protection court retard contre les surintensités et la protection instantanée sont opérationnelles.

Calcul du temps de déclenchement

Pour une courbe dépendante du temps (SIT, VIT, EIT, HVF), le temps de déclenchement dépend du courant I comparé au seuil IDMTL Ir et au délai IDMTL tr.

Le temps de déclenchement (Ttrip) est calculé à l'aide de l'équation suivante, conformément à la norme CEI 60255-151 Annexe A :

La valeur des paramètres k, c et α pour chaque courbe de déclenchement (SIT, VIT, EIT, HVF) est indiquée dans le tableau ci-après :

Courbe de déclenchement

Nom

k

c

α

SIT

Courbe IEC type A (inverse)

0,14

0

0,02

VIT

Courbe IEC type B (très inverse)

13,5

0

1

EIT

Courbe IEC type C (extrêmement inverse)

80

0

2

HVF

Fusible haute tension

80

0

4

NOTE: Le temps de déclenchement IDMTL est toujours supérieur ou égal à la temporisation tsd de la protection court retard contre les surintensités.

Si le temps de déclenchement calculé selon l'équation est inférieur à tsd, le temps de déclenchement IDMTL est forcé à la valeur du temps de déclenchement court retard. Dans ce cas, et avec I > Isd, la cause de déclenchement du disjoncteur peut être soit la protection IDMTL contre les surintensités, soit la protection court retard contre les surintensités.

Délai de déclenchement selon la temporisation IDMTL tr

Le délai IDMTL tr de protection contre les surintensités est le temps de déclenchement correspondant à un courant de phase ou de neutre égal à 6 x IDMTL Ir.

Le tableau suivant indique le temps de déclenchement pour les différents types de courbe de déclenchement en fonction du délai IDMTL tr.

tr IDMTL (s)

0,5

1

2

4

8

12

16

20

24

Courbe de déclenchement

Courant I

Temps de déclenchement (s)

DT

1,5 x IDMTL Ir

0,5

1

2

4

8

12

16

20

24

6 x IDMTL Ir

0,5

1

2

4

8

12

16

20

24

7,2 x IDMTL Ir

0,5

1

2

4

8

12

16

20

24

10 x IDMTL Ir

0,5

1

2

4

8

12

16

20

24

SIT

1,5 x IDMTL Ir

3

5,9

11,8

23,6

47,2

70,8

94,4

118

142

6 x IDMTL Ir

0,5

1

2

4

8

12

16

20

24

7,2 x IDMTL Ir

0,5

0,9

1,8

3,6

7,2

10,8

14,4

18

21,6

10 x IDMTL Ir

0,4

0,8

1,5

3

6,1

9,1

12,2

15,2

18,3

VIT

1,5 x IDMTL Ir

6,5

13

26

52

104

156

208

260

312

6 x IDMTL Ir

0,5

1,0

2

4

8

12

16

20

24

7,2 x IDMTL Ir

0,4

0,8

1,6

3,2

6,4

9,6

12,8

16

19,3

10 x IDMTL Ir

0,3(1)

0,5

1,1

2,2

4,4

6,6

8,8

11

13,2

EIT

1,5 x IDMTL Ir

17,6

35,3

70,6

141

282

423

565

706

847

6 x IDMTL Ir

0,5

1

2

4

8

12

16

20

24

7,2 x IDMTL Ir

0,3(1)

0,7

1,4

2,7

5,5

8,2

11

13,7

16,5

10 x IDMTL Ir

0,2(1)

0,4

0,7

1,4

2,8

4,2

5,6

7

8,4

HVF

1,5 x IDMTL Ir

187

374

748

1496

2992

4488

5984

7481

8977

6 x IDMTL Ir

0,5

1

2

4

8

12

16

20

24

7,2 x IDMTL Ir

0,2(1)

0,5

1

1,9

3,9

5,8

7,7

9,6

11,6

10 x IDMTL Ir

0,1(1)

0,1(1)

0,3(1)

0,5

1

1,6

2,1

2,6

3,1

(1) Lorsque le temps de déclenchement calculé est inférieur à tsd, le temps de déclenchement IDMTL est forcé à la valeur du temps de déclenchement court retard.

Temps de réinitialisation

Un temps de réinitialisation réglable permet d'améliorer la protection dans le cas de surintensités intermittentes. Le temps de réinitialisation d'une fonction de protection est le délai entre la fin de détection de la surintensité et la réinitialisation du délai de protection.

Le temps de réinitialisation d'une protection contre les surintensités IDMTL commence lorsque I ≤ 1,125 x Ir IDMTL.

Le graphique suivant illustre le fonctionnement d'un temps de réinitialisation défini pour différents types de surintensité :

A Surintensité permanente

B Surintensité passagère

C Surintensité intermittente

Le temps de réinitialisation de la protection contre les surintensités IDMTL est réglable et présente les types suivants :

  • Temps de réinitialisation avec courbe à temps défini..

    Peut être utilisé en cas de surintensités intermittentes. Le temps de réinitialisation est fixe : Treset = temps de réinitialisation IDMTL.

  • Temps de réinitialisation avec courbe à temps inverse.

    Peut être utilisé en cas de surintensités intermittentes et fonctionne de manière comparable à la mémoire thermique de la protection contre les surintensités long retard. Le temps de réinitialisation (Treset) est calculé selon l'équation suivante :

Inhibition de la protection

Pour inhiber la protection contre les surintensités IDMTL, les deux conditions suivantes doivent être remplies :

  • L'inhibition est activée à l'aide du paramètre Inhibition (réglé sur ON).

  • L'inhibition des protections optionnelles est activée par une entrée du module IO. La fonction Inhibition de protection optionnelle doit être affectée à une entrée du module IO.

Pour plus d'informations sur l'inhibition des protections optionnelles, reportez-vous au document Enerlin'X IO - Module d'interface d'entrée/sortie pour un seul disjoncteur - Guide d'exploitation.

Configuration de la protection

Les paramètres de la protection IDMTLcontre les surintensités sont les suivants :

  • Mode IDMTL : active (ON) ou désactive (OFF) la protection.

  • Action IDMTL : définit le résultat de la protection, à savoir déclenchement ou alarme.

  • Inhibition IDMTL : active (ON) l'inhibition de la protection par le module IO

  • IDMTL Ir : seuil de la protection IDMTL contre les surintensités

  • IDMTL tr : temporisation de la protection IDMTL contre les surintensités

  • Courbe IDMTL : sélectionne le type de courbe de déclenchement IDMTL (DT, SIT, VIT, EIT, HVF)

  • Type de temps de réinitialisation IDMTL : sélectionne la réinitialisation à temps défini ou à temps inverse

  • Temps de réinitialisation IDMTL

La configuration peut être effectuée :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

La fonction de double réglage ne s'applique pas à la protection contre les surintensités IDMTL. Lorsque la fonction de double réglage est activée, les paramètres de protection contre les surintensités IDMTL sont les mêmes quel que soit le jeu de réglages activé (jeu A ou jeu B).

NOTE: La protection long retard contre les surintensités (ANSI 49RMS/51) reste active lorsque la protection IDMTL contre les surintensités (ANSI 51) est configurée. Pour assurer la cohérence entre paramètres, reportez-vous aux recommandations de réglage.

Paramètres de protection

Réglage

Unité

Plage de réglages

Pas de réglage

Réglage usine

Mode IDMTL

ON/OFF

OFF

Action IDMTL

Alarme/Déclenchement

Alarme

Inhibition IDMTL

ON/OFF

OFF

IDMTL Ir

A

0,4–1,5 x In

1

In

IDMTL tr

s

0,1-24

0,1

1

Courbe IDMTL

DT/SIT/VIT/EIT/HVF

EIT

Type de temps de réinitialisation IDMTL

Temps défini/temps inverse

Temps défini

Temps de réinitialisation IDMTL

s

0-10

0,1

0,5

Pour plus d'informations, consultez les recommandations de réglages.

Caractéristiques de la protection

La précision de Ir IDMTL est de ± 5 %.

Caractéristiques de la protection IDMTL contre les surintensités  :

  • Retard dépendant du temps (sauf si l'option DT est sélectionnée)

  • Temps de réinitialisation : réglable

Caractéristiques de IDMTLIr :

  • I < 1,05 x IDMTL Ir : pas de déclenchement

  • I > 1,2 x IDMTL Ir : déclenchement

Evénements prédéfinis

La fonction génère les événements prédéfinis suivants :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x6421 (25633)

Déclenchement Long Retard IDMTL

Déclenchement

Haute

0x6221 (25121)

Dépassement seuil Long Retard IDMTL

Protection

Moyenne

0x6321 (25377)

Ordre de déclenchement Long Retard IDMTL

Protection

Moyenne

0x0EF8 (3832)

Protection optionnelle inhibée par le module IO

Protection

Faible

0x0D0C (3340)

Config. incompatible IO et CU - Inhibition prot.opt.

Configuration

Moyenne

Les événements prédéfinis ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Pour des informations générales sur les événements, reportez-vous à la section Gestion des événements.

Les événements de protection sont générés comme suit :

  • Le dépassement de seuil est généré lors de l'activation de la protection.

  • L'ordre de déclenchement est généré lorsque le délai de protection expire.

    L'ordre de déclenchement n'est pas généré lorsque la protection optionnelle est inhibée.

  • Le déclenchement est généré lors de l'activation du déclencheur voltmétrique du disjoncteur (MITOP).

    Le déclenchement n'est pas généré lorsque :

    • la protection facultative est réglée sur le mode alarme ;

    • la protection facultative est inhibée.

Actions recommandées

Code

Evénement

Actions recommandées

0x6421 (25633)

Déclenchement Long Retard IDMTL

Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'Assistant analyse de défaut de Application EcoStruxure Power Device.

0x0EF8 (3832)

Protection optionnelle inhibée par le module IO

Vérifiez le commutateur de sélection d'inhibition raccordé au module IO.

0x0D0C (3340)

Config. incompatible IO et CU - Inhibition prot.opt.

Corrigez l’erreur de configuration avec le logiciel EcoStruxure Power Commission :

  • Si vous souhaitez que l'inhibition de la protection en option soit contrôlée par le module IO, raccordez un module IO avec affectation de protection appropriée.

  • Si vous ne voulez pas que l'inhibition de la protection en option soit contrôlée par le module IO, raccordez un module IO sans affectation de protection.

Réinitialisation d'un événement de déclenchement

Pour plus d'informations sur la réinitialisation du disjoncteur après un déclenchement suite à un défaut électrique, consultez le document approprié :

  • MasterPacT MTZ1 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.