Réglage de la protection long retard contre les surintensités (L ou ANSI 49RMS/51)
Recommandations de réglage de Ir
Le réglage de Ir dépend du courant maximal prévu dans le disjoncteur, et du courant maximal supporté par les équipements protégés par le disjoncteur (par exemple : câbles, jeux de barres, générateurs, et transformateurs).
Les règles d'installation, comme la norme IEC 60364, Chapitre 4.43 ou d'autres normes locales similaires, préconisent une protection contre la surcharge pour les conducteurs telle que :

Ib Courant de charge maximal
Ir Réglage de protection long retard
Iz Courant permanent admissible du circuit
I2 Courant conventionnel de fonctionnement du disjoncteur = 1,2 x Ir pour une unité de contrôle électronique Schneider Electric
I(A) Courant traversant le disjoncteur (phase(s) ou neutre)
Recommandations de réglage de tr
Le réglage de tr dépend de la durée maximale de présence du courant maximal et du courant maximal supporté par les équipements protégés par le disjoncteur (câbles, jeux de barres, générateurs, transformateurs, etc.).
Mémoire thermique : Comme décrit dans la section Protection long retard contre les surintensités, cette fonction assure une protection contre les surintensités à mémoire thermique qui dépend du temps. Elle fonctionne comme une image thermique, utilisant le modèle de chauffage et de refroidissement d'un conducteur. Elle peut être considérée comme une image thermique de premier ordre à une constante de temps d'échauffement.
Le tableau suivant donne la relation entre le paramètre tr et la constante de temps d'échauffement de l'image thermique de premier ordre :
|
Réglage de tr (s) |
Unité |
0,5 |
1 |
2 |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Constante de temps équivalente pour l'échauffement et le refroidissement lorsque l'unité de contrôle est sous tension |
secondes |
14 |
28 |
56 |
112 |
224 |
335 |
447 |
559 |
671 |
|
minutes |
– |
– |
– |
– |
3,5 |
5,6 |
7,5 |
9,3 |
11,2 |
|
|
Constante de temps pour le refroidissement lorsque l'unité de contrôle est hors tension |
minutes |
5 |
||||||||
Résumé des recommandations de réglage de tr par application
Le tableau suivant donne les recommandations de réglage de tr par application :
|
Application |
Principe |
Valeur usuelle |
|---|---|---|
|
Secondaire du transformateur MT/BT (ligne entrante principale du tableau électrique) Disjoncteur de couplage entre deux tableaux |
Temps de déclenchement selon la résistance thermique des jeux de barres, regroupements de jeux de barres, câbles > 240 mm2 (500 MCM) :
Lorsque des câbles plus petits sont utilisés en parallèle, un réglage plus faible est recommandé. |
tr ≤ 24 s |
|
Générateurs |
tr ≤ 1 s pour obtenir un temps de déclenchement < 30 s pour 1,5 x Ir (IEC 60034-1 Article 9.3.2). |
tr ≤ 1 s |
|
Ligne d'alimentation (protection des câbles ou regroupements de jeux de barres) |
Temps de déclenchement selon la résistance thermique des jeux de barres, regroupements de jeux de barres, câbles > 240 mm2 (500 MCM) :
Pour obtenir la sélectivité avec le disjoncteur source, il peut être utile de réduire tr. |
|
|
Primaire du transformateur BT/BT |
Selon la résistance thermique des câbles ou jeux de barres (résistance du transformateur généralement supérieure). Pour obtenir la sélectivité avec le disjoncteur source, il peut être utile de réduire tr. |
|
|
Électronique de puissance (par exemple : systèmes d'alimentation sans coupure, variateurs de vitesse, onduleurs photovoltaïques) |
Selon les câbles ou le regroupement de jeux de barres alimentant l'équipement électronique. |
|
|
Moteurs |
Si le moteur est protégé par un relais distinct, le réglage long retard s'accorde sur la résistance thermique du circuit. Si l'unité MicroLogic fournit également la surcharge thermique du moteur, la classe du moteur doit être prise en compte. |
|
Recommandations de réglage de la protection du neutre
Vous trouverez ici certaines indications concernant le réglage de la protection du neutre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Protection du neutre.
Le tableau suivant indique le réglage de protection long retard recommandé par rapport à la section transversale du câble du neutre :
|
Section transversale du conducteur du neutre |
Harmoniques prévues |
Réglage de la protection du neutre |
Protection long retard |
|---|---|---|---|
|
Inférieure à la section transversale des conducteurs de phase |
Non |
N/2 |
Ir est réglé en fonction de la valeur Iz du câble, Ir appliqué au neutre est divisé par 2 |
|
Égale à la section transversale des conducteurs de phase |
Non |
OFF |
Pas d'harmoniques prévues : protection du neutre inutile. |
|
Oui |
N |
Harmoniques prévues : le neutre doit être protégé par la protection long retard, réglée comme pour la phase. |
|
|
Supérieure à la section transversale des conducteurs de phase |
Non |
OFF |
Pas d'harmoniques prévues : protection du neutre inutile. |
|
Oui |
N surdimensionné |
Harmoniques prévues : le neutre doit être protégé par la protection long retard, réglée sur la valeur fixée pour la phase multipliée par 1,6 (neutre surdimensionné) |