DOCA0102FR-12

Réglage de la protection instantanée contre les surintensités (I ou ANSI 50)

Recommandations de réglages

Les règles pour Isd s'appliquent également au seuil Ii.

Application

Principe

Valeur usuelle

Secondaire du transformateur MT/BT (ligne entrante principale du tableau électrique)

Sélectivité avec les disjoncteurs en aval

Mode Ii : OFF si autre disjoncteur MasterPacT en aval

Ii = 15 x In si disjoncteur ComPacT NSXm, ComPacT NSX ou PowerPacT B-, H-, J-, L-frame seulement en aval

Ligne d'alimentation avec sélectivité avec autre disjoncteur MasterPacT, ComPacT NS, PowerPacT P- ou R-frame en aval

Même règle que pour Isd

Mode Ii : OFF

Ligne d'alimentation sans sélectivité avec autre disjoncteur MasterPacT, ComPacT NS, PowerPacT P- ou R-frame en aval

Mode Ii : ON

Mode de déclenchement Ii : Standard

Ii = 10-15 x In

Primaire du transformateur BT/BT

Mode Ii : OFF

Générateurs

Mode Ii : OFF

Électronique de puissance (par exemple : systèmes d'alimentation sans coupure, variateurs de vitesse, onduleurs photovoltaïques)

Inférieur au courant minimal de court-circuit ou de défaut à la terre à l'extrémité du circuit protégé. Réglage inférieur possible étant donné qu'aucun courant transitoire ou de sélectivité n'est prévu.

Mode Ii : ON

Mode de déclenchement Ii : Rapide

Ii = 2 x In

Moteur

Inférieur au courant minimal de court-circuit ou de défaut à la terre à l'extrémité du câble. Réglage inférieur possible au-dessus du courant de démarrage.

Mode Ii : ON

Mode de déclenchement Ii : Rapide

Ii ≥ 13 x courant pleine charge du moteur

Le réglage de Ii permet le passage du courant d’appel transitoire normal dans les transformateurs :

A 1er pic 10 à 25 x In

Courant de moteur à démarrage direct (DOL) :

NOTE: Les disjoncteurs MasterPacT MTZ1 L1 sont équipés d'un déclenchement instantané rapide supplémentaire réglé sur 10 x In.
  • Si cette option est utilisée pour protéger le côté alimentation d'un transformateur, le risque de déclenchement en cours de mise sous tension doit être pris en compte.

  • Pour une application moteur, consultez les tableaux de coordination du démarreur avant de sélectionner cette option.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.