DOCA0102FR-12

Connexion USB

Description

Sur un PC qui exécute le logiciel EcoStruxure Power Commission, vous pouvez accéder à toute les fonctions de surveillance et de contrôle de l'unité de contrôle MicroLogic X en connectant un PC directement au port mini-USB de l'unité de contrôle.

Prérequis pour utiliser une connexion USB

Les conditions suivantes doivent être remplies pour établir une connexion USB :

  • Le pilote USB doit être installé sur le PC.

  • Vous devez pouvoir accéder physiquement à l'unité de contrôle MicroLogic X pour raccorder le câble directement au port mini-USB de l'unité de contrôle.

  • Vous devez être muni d'un câble USB (référence LV850067SP) permettant de relier le port USB du PC au port mini-USB de l'unité de contrôle MicroLogic X.

Connexion d'un PC avec le logiciel EcoStruxure Power Commission au port mini-USB

Pour connecter l'unité de contrôle MicroLogic X via le port mini-USB, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Connectez votre PC au port mini-USB de l'unité de contrôle MicroLogic X en utilisant un câble de référence LV850067SP.

Le PC fournit l'alimentation à l'unité de contrôle MicroLogic X si nécessaire.

2

Lancez le logiciel EcoStruxure Power Commission sur le PC et connectez-vous.

3

Sur la page d'accueil EcoStruxure Power Commission, connectez-vous à l'unité de contrôle MicroLogic X. Il existe différentes manières de connecter le logiciel EcoStruxure Power Commission à l'unité de contrôle MicroLogic X. Tout dépend de la façon dont l'appareil a été détecté et s'il s'agit ou non d'une première connexion. Pour plus d'informations, consultez le document EcoStruxure Power Commission - Aide en ligne.

4

Une fois EcoStruxure Power Commission connecté à l'unité de contrôle MicroLogic X, vous avez accès à toutes les fonctions du logiciel.

Unité de contrôle en mode test

Le mode test est activé lorsque le logiciel EcoStruxure Power Commission est connecté à l'appareil via un PC relié au port mini-USB de l'unité de contrôle MicroLogic X et lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Forcer le déclenchement. Pour plus d'informations, consultez le document EcoStruxure Power Commission - Aide en ligne.

Evénements prédéfinis

Cette fonction génère les événements suivants :

Code

Événement

Historique

Sévérité

0x1301 (4865)

Connexion sur le port USB

Communication

Faible

0x1302 (4866)

Unité de commande en mode test

Diagnostic

Faible

0x1303 (4867)

Test d'injection en cours

Diagnostic

Faible

0x1304 (4868)

Test annulé par l'utilisateur

Diagnostic

Faible

Actions recommandées

Code

Événement

Actions recommandées

0x1301 (4865)

Connexion sur le port USB

Ne déconnectez pas le port USB avant de fermer le logiciel EcoStruxure Power Commission.

0x1302 (4866)

Unité de commande en mode test

Quittez le mode test après le test.

0x1303 (4867)

Test d'injection en cours

Attendez que le test soit terminé.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.