DOCA0102FR-12

Annexe B : MicroLogic Xi Description des unités de contrôle

Présentation

Les unités de contrôle MicroLogic Xi sont des unités de contrôle MicroLogic X dépourvues de fonction de communication sans fil.

Toutes les informations relatives aux unités de contrôle MicroLogic X présentées dans ce guide s'appliquent aux unités de contrôle MicroLogic Xi, à l'exception des informations relatives à la communication sans fil.

Les différences entre unités de contrôle MicroLogic X et MicroLogic Xi se situent aux niveaux suivants :

  • Références commerciales

  • Face avant de l'unité de contrôle MicroLogic Xi

  • Menu Communication

Ces différences sont décrites plus loin dans cette annexe.

Références commerciales de l'unité de contrôle MicroLogic Xi

Norme

Unités de contrôle

Référence commerciale

IEC

MicroLogic 5.0 Xi

LV857602

MicroLogic 6.0 Xi

LV857603

UL

MicroLogic 3.0 Xi

LV857610

MicroLogic 5.0 Xi

LV857609

MicroLogic 6.0 Xi

LV857608

NOTE: La référence commerciale est imprimée sur la face avant de l'unité de contrôle MicroLogic Xi. Elle mentionne également la norme (IEC ou UL) associée.

Versions matérielles

La version matérielle de l'unité de contrôle MicroLogic Xi peut être déterminée à partir de son numéro de série, inclus dans le numéro d'identification de l'unité de contrôle.

L'unité de contrôle MicroLogic Xi existe dans les versions matérielles suivantes :

Numéro de série unité de contrôle MicroLogic Xi Communication

Supérieur ou égal à ••••••243910001

Aucune capacité de communication sans fil

Inférieur à ·••••••243910001

Capacité de communication NFC

Description de l'unité de contrôle MicroLogic Xi

  1. Voyant Ready

  2. Voyant de service

  3. Voyant ERMS

  4. Ecran

  5. Bouton Accueil

  6. Trois boutons contextuels

  7. Bouton Echap ESC

  8. Bouton de test de la protection contre les défauts à la terre (MicroLogic 6.0 Xi)

  9. Bouton de test/acquittement des alarmes et des voyants de cause de déclenchement

  10. Port mini-USB sous couvercle en caoutchouc

  11. Voyants de surcharge et de cause de déclenchement

  12. Couvercle de la pile interne

  13. Module d'alimentation en tension VPS (en option)

  14. Voyant VPS indiquant que le module VPS alimente l'unité de contrôle

  15. Code QR d'accès aux informations produit

  16. Numéro d'identification de l'unité de contrôle

  17. Type de l'unité de contrôle

  18. Calibreur avec courant nominal du disjoncteur

  19. Capot de protection en plastique

Les unités de contrôle MicroLogic Xi n'ont pas de capacité de communication sans fil.

Les autres fonctions des unités de contrôle MicroLogic Xi sont identiques aux caractéristiques des unités de contrôle MicroLogic X .

Menu Communication

Le menu Accueil > Configuration > Communication présente les données suivantes :

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Nom du paramètre

Communication

Bluetooth

 

Non pris en charge par l'unité de contrôle MicroLogic Xi. Bluetooth s'affiche en gris, sans possibilité de sélection..

Mode de contrôle

Mode

Définit le mode de contrôle des fonctions d'ouverture et de fermeture :

  • Manuel : (Commande par BP uniquement) Seules les commandes par bouton-poussoir sont acceptées

  • Automatique :

    • (Contrôle local)

    • (Commande à distance) (réglage d'usine)

Remplacement de l'écran d'affichage

L'écran d'affichage peut être remplacé. L'écran de remplacement doit toujours correspondre au type de l'unité de contrôle (MicroLogic X avec communication sans fil ou MicroLogic Xi sans communication sans fil).

Pour plus d'informations sur le remplacement de l'écran MicroLogic Xi (référence commerciale LV850054WWSP), consultez l'instruction de service suivante sur le Schneider Electric site Web : GDE66729.

Le remplacement de l'écran d'affichage d'une unité de contrôle MicroLogic X par un écran d'affichage MicroLogic Xi (ou inversement) génère l'événement de discordance suivant : Incompatibilité entre l'écran et le Micrologic. Cette discordance n'a aucun impact sur les protections fournies par l'unité de contrôle. L'unité de contrôle est opérationnelle.

Néanmoins, le fonctionnement de l'unité de contrôle est limité de la façon suivante :

Il est impossible d'accéder aux autres menus et de mettre à jour le micrologiciel de l'unité de contrôle.

NOTE: Le changement/remplacement de l'écran d'affichage n'a pas d'incidence sur les capacités de communication de l'unité de contrôle :
  • La communication Bluetooth Low Energy et la communication NFC ne sont pas disponibles si un écran MicroLogic X (référence commerciale LV850054SP) est installé sur une unité de contrôle MicroLogic Xi.

  • Une unité de contrôle MicroLogic Xi avec capacité NFC (ancienne version matérielle) conserve sa capacité de communication NFC en cas d'installation d'un nouvel écran d'affichage.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.