DOCA0102FR-12

Unité de contrôle MicroLogic X : Mise à jour du micrologiciel

Introduction

La mise à jour du micrologiciel d'une unité de contrôle MicroLogic X permet principalement de bénéficier des fonctionnalités MicroLogic les plus récentes. Si vous n'avez pas besoin des dernières évolutions MicroLogic, il n'est pas obligatoire de mettre à jour le micrologiciel de l'unité de contrôle MicroLogic X et des équipements Enerlin’X de l'IMU.

Des mises à jour de micrologiciel peuvent être requises pour assurer la compatibilité entre les unités de contrôleMicroLogic X et les Digital Modules installés dessus.

Les fonctions de protection standard de l'unité de contrôle MicroLogic X restent actives pendant la mise à jour du micrologiciel.

Utilisez la dernière version du logiciel EcoStruxure Power Commission pour toutes les mises à jour du micrologiciel.

Pour plus d'informations sur les mises à jour de micrologiciel, consultez les documents suivants :

Après avoir mis à jour le micrologiciel de l'unité de contrôle MicroLogic X, utilisez la dernière version du logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier la compatibilité de micrologiciel entre les équipements de l'IMU. Le tableau Mise à jour du micrologiciel permet de diagnostiquer et d'identifier tous les problèmes d'incohérence entre les équipement de l'IMU. Il propose également des actions appropriées pour remédier aux incohérences détectées.

Vérification de la version du micrologiciel

Vérifiez la version du micrologiciel :

  • Sur l'écran d'affichage MicroLogic X, en sélectionnant Accueil > Maintenance > Assistance > Version du micrologiciel

  • Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Avec Application EcoStruxure Power Device

Mise à jour du micrologiciel à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission

AVIS
COUPURE D'ALIMENTATION
L’unité de contrôle MicroLogic X doit être alimentée en continu durant la mise à jour du firmware.
Le non-respect de ces instructions peut détériorer l’unité de contrôle.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour mettre à jour le firmware à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission :

  • La version la plus récente du logiciel EcoStruxure Power Commission doit être téléchargée et installée sur le PC.

  • Le PC doit être raccordé à une alimentation. Le mode Redondant doit être désactivé pour éviter tout risque d'interruption pendant la mise à jour.

  • Le PC doit être connecté au port mini-USB de l'unité de contrôle MicroLogic X.

  • L'unité de contrôle MicroLogic X doit être sous tension.

    • Lorsque l'unité de contrôle n'est pas connectée à d'autres modules ULP, elle est alimentée par le PC via le port mini-USB.

    • Lorsque l'unité de contrôle est connectée à d'autres modules ULP, elle doit être alimentée par une source 24 VCC externe

Le mot de passe d'administrateur de l'unité de contrôle MicroLogic X doit être saisi pour lancer la mise à jour du micrologiciel.

Pour plus d'informations, reportez-vous à EcoStruxure Power Commission - Aide en ligne.

Cliquez ici pour télécharger la dernière version du logiciel EcoStruxure Power Commission.

NOTE: Pour les unités de contrôle MicroLogic X équipées du micrologiciel de version 002.000.000 ou supérieure, la mise à jour du micrologiciel des équipements Enerlin’X associés peut également être effectuée à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission pendant que le PC est connecté au port mini-USB de l'unité de contrôle MicroLogic X.

Evénements prédéfinis

La mise à jour du micrologiciel génère les événements suivants :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x0D01 (3329)

Incompatibilité critique entre les modules de micrologiciel

Diagnostic

Moyenne

0x0D03 (3331)

Incompatibilité non critique entre les modules de micrologiciel

Diagnostic

Moyenne

0x0D09 (3337)

Micrologiciel incompatible dans l'unité de commande

Diagnostic

Moyenne

0x1434 (5172)

Test de diagnostic du firmware

Diagnostic

Moyenne

0x112B (4395)

Mode de mise à jour micrologiciel UC

Configuration

Faible

0x112C (4396)

Echec de la mise à jour logicielle UC

Configuration

Moyenne

Actions recommandées

Code

Événement

Actions recommandées

0x0D01 (3329)

Incompatibilité critique entre les modules de micrologiciel

Déterminez le module en incompatibilité micrologicielle critique avec le logiciel EcoStruxure Power Commission. Procédez à la mise à jour de ce module.

0x0D03 (3331)

Incompatibilité non critique entre les modules de micrologiciel

Déterminez le module en incompatibilité micrologicielle non critique avec le logiciel EcoStruxure Power Commission. Prévoyez la mise à jour de ce module.

0x0D09 (3337)

Micrologiciel incompatible dans l'unité de commande

Vérifiez la version du micrologiciel de l'unité de contrôle MicroLogic X avec le logiciel EcoStruxure Power Commission. Si ce n’est pas la dernière, mettez à jour le micrologiciel de l’unité de contrôle MicroLogic X.

0x1434 (5172)

Test de diagnostic du firmware

Mettez à jour le micrologiciel de l'unité de contrôle MicroLogic X avec le logiciel EcoStruxure Power Commission.

0x112B (4395)

Mode de mise à jour micrologiciel UC

Attendez que la mise à jour du micrologiciel de l'unité de contrôle MicroLogic X soit terminée.

0x112C (4396)

Echec de la mise à jour logicielle UC

Relancez la procédure de mise à jour du micrologiciel de l'unité de contrôle MicroLogic X. Si le message s’affiche à nouveau, prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X.

Contactez le service d'assistance Schneider Electric ou votre technicien de maintenance Schneider Electric pour plus d'informations sur les personnes habilitées à effectuer les actions recommandées.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.