DOCA0102FR-12

Navigation dans l'arborescence

Affichage de la structure arborescente

La navigation dans l'arborescence permet de parcourir la structure de menus de l'unité de contrôle MicroLogic X. La navigation dans l'arborescence permet d'effectuer les actions suivantes :

  • Affichage des valeurs de mesure de l'unité de contrôle

  • Affichage des alarmes actives et de l'historique des événements

  • Affichage des informations de maintenance et de l'historique des opérations de maintenance

  • Affichage et modification des paramètres de configuration de l'unité de contrôle

  • Affichage et modification des paramètres de protection

En mode navigation dans l'arborescence, toute sélection de menu commence par le bouton d'Accueil :

Cliquez sur le lien de l'un des menus de niveau 2 pour afficher son contenu :

Navigation dans la structure de menus

Les boutons contextuels et les boutons spécifiques de la face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X permettent de parcourir la structure de menus et d'accéder aux valeurs affichées et aux paramètres configurables.

Les opérations possibles sont répertoriées ci-dessous et représentées par un exemple :

  • Afficher des données, par exemple les valeurs de l'énergie

  • Réinitialiser des valeurs ou des compteurs, par exemple la réinitialisation du courant efficace maximum

  • Sélectionner une option dans une liste, par exemple la langue

  • Modifier une valeur, par exemple la tension assignée

  • Définir les paramètres de protection, par exemple la protection long retard contre les surintensités

  • Valider un message contextuel, par exemple un message de déclenchement

Affichage des données

L'exemple suivant montre comment afficher les valeurs d'énergie :

Etape

Action

Ecran

1

Appuyez sur le bouton d'accueil. Le menu Accueil s'ouvre.

Appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner Mesures.

2

Appuyez sur OK. Le menu Mesures s'ouvre.

Appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner Energie.

3

Appuyez sur OK. Le menu Energie s'ouvre.

Appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner E cons..

4

Appuyez sur OK. L'écran E cons. s'affiche.

5

Pour quitter l'écran E cons., appuyez sur :

  • le bouton ESC pour revenir au menu Energie ;

  • le bouton d'accueil pour revenir au menu Accueil.

 

Réinitialisation de valeurs

Certains menus contiennent des valeurs ou des compteurs réinitialisables. L'exemple suivant montre comment afficher et réinitialiser le courant efficace maximal :

Etape

Action

Ecran

1

Appuyez sur le bouton d'accueil. Le menu Accueil s'ouvre.

Appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner Mesures.

2

Appuyez sur OK. Le menu Mesures s'ouvre.

Sélectionnez Courant.

3

Appuyez sur OK. Le menu Courant s'ouvre.

Appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner Réinit MAX.

4

Appuyez sur OK. L'écran de confirmation Réinit MAX s'ouvre.

5

Dans l'écran de confirmation, appuyez sur :

  • Y pour réinitialiser le courant efficace maximum et revenir à l'écran Courant

  • ou N pour revenir à l'écran Courant sans réinitialiser la valeur

Sélection d'options dans une liste

Certains menus proposent des options dans une liste. L'exemple suivant montre comment afficher et sélectionner les options de langue :

Etape

Action

Ecran

1

Appuyez sur le bouton d'accueil. Le menu Accueil s'ouvre.

Appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner Configuration.

2

Appuyez sur OK. Le menu Configuration s'ouvre.

Sélectionnez Général.

3

Appuyez sur OK. Le menu Général s'ouvre.

Sélectionnez Langue.

4

Appuyez sur OK. Le menu Langue s'ouvre.

5

Appuyez sur les flèches haut et bas pour sélectionner une langue et appuyez sur OK.

Une coche de confirmation s'affiche à côté de la langue sélectionnée.

6

Pour enregistrer la sélection, appuyez sur :

  • le bouton ESC pour revenir au menu Général.

  • le bouton d'accueil pour revenir au menu Accueil.

7

Dans l'écran de confirmation, appuyez sur :

  • Y pour confirmer la modification des paramètres

  • ou N pour annuler la modification

Restauration des paramètres linguistiques

Si vous ne maîtrisez pas la langue de l'afficheur, l'exemple suivant montre comment changer la langue dans les paramètres linguistiques :

Etape

Action

Ecran

1

Appuyez sur le bouton d'accueil. Le menu Accueil s'ouvre.

Appuyez trois fois sur la flèche vers le bas pour atteindre la troisième ligne du menu. Il s'agit du menu Configuration.

2

Appuyez sur OK. Le menu Configuration s'ouvre.

Sélectionnez la première ligne (menu Général).

3

Appuyez sur OK. Le menu Général s'ouvre.

Sélectionnez la première ligne (menu Langue).

4

Appuyez sur OK. Le menu Langue s'ouvre.

Appuyez sur les flèches vers le haut et vers le bas pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur OK.

5

Pour enregistrer la sélection, appuyez sur :

  • le bouton ESC pour revenir au menu Général

  • le bouton d'accueil pour revenir au menu Accueil.

 

6

Dans l'écran de confirmation, appuyez sur :

  • Y pour confirmer la modification des paramètres

  • ou N pour annuler la modification

Modification et enregistrement des paramètres

Lors de la modification d'un paramètre, utilisez les boutons + ou pour incrémenter ou décrémenter le paramètre d'un pas de réglage. Maintenez le bouton enfoncé pour accélérer l'opération.

Cette fonction s'applique à la fois aux valeurs numériques et aux sélections dans les listes.

L'exemple suivant montre comment modifier la tension nominale :

Etape

Action

Ecran

1

Appuyez sur le bouton d'accueil. Le menu Accueil s'ouvre.

Appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner Configuration.

2

Appuyez sur OK. Le menu Configuration s'ouvre.

Appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner Réseau.

3

Appuyez sur OK. Le menu Réseau s'ouvre.

Sélectionnez Tension nominale.

4

Appuyez sur OK. Le menu Tension nominale s'ouvre.

5

Dans le menu Tension nominale, sélectionnez Vn (V) et appuyez sur OK pour activer la modification du paramètre Vn (V).

Le paramètre s'affiche en noir sur fond blanc, ce qui indique que la modification est activée.

Dans cet exemple, la valeur du paramètre par défaut (400) s'affiche.

6

Appuyez sur les boutons + et pour parcourir les réglages disponibles.

Valeurs possibles : 208, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 480, 500, 525, 550, 575, 600, 660, 690 et 1000.

Appuyez sur OK pour sélectionner un paramètre.

Le fond devient noir.

7

Pour enregistrer la modification des paramètres, appuyez sur :

  • le bouton ESC pour revenir à l'écran Tension nominale

  • le bouton d'accueil pour revenir au menu Accueil

8

Dans l'écran de confirmation, appuyez sur :

  • Y pour confirmer et enregistrer la modification des paramètres

  • ou N pour annuler la modification

Si la modification échoue, un message d'erreur s'affiche. Appuyez sur OK pour confirmer le message. Vous revenez alors au menu précédent.

Configuration des paramètres de protection

La procédure de configuration des paramètres de protection est conforme à la norme UL489SE. Pour soumettre et appliquer les nouveaux paramètres, vous devez respecter une procédure spécifique.

Validation d'un message contextuel

Un événement de déclenchement ou d'alarme affiche un message contextuel sur l'afficheur. Le message remplace l'écran affiché.

L'exemple suivant montre comment gérer un message contextuel de déclenchement :

Etape

Action

Ecran

1

Un message contextuel de déclenchement s'affiche sur l'écran.

2

Appuyez sur OK pour afficher les détails du déclenchement.

3

Si une flèche vers le bas s'affiche en bas de l'écran, appuyez sur la flèche vers le bas pour afficher plus de détails sur l'événement de déclenchement.

4

Après avoir suivi la procédure pour corriger la cause du déclenchement, appuyez sur OK pour acquitter le contexte de déclenchement. L'écran Alarmes & historique s'affiche.

5

Pour quitter l'écran Alarmes & historique, appuyez sur :

  • le bouton ESC pour revenir à l'écran affiché avant l'ouverture du message contextuel

  • le bouton d'accueil pour revenir au menu Accueil

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.