DOCA0102FR-12

Protection retour de puissance active (ANSI 32P)

Présentation

La protection retour de puissance active (ANSI 32P) détecte et déclenche le disjoncteur lorsqu'un générateur de puissance synchrone fonctionne comme un moteur synchrone (qu'il soit raccordé à un réseau externe ou fonctionne en parallèle d'autres générateurs). Cette protection peut également servir à surveiller la puissance active échangée entre deux composantes d'un réseau électrique, au moyen d'alarmes associées, et entraîner un délestage ou un déclenchement dès que le flux de puissance active circulant dans le sens choisi dépasse la valeur fixée.

Conditions préalables requises

Le Digital Module ANSI 32P - Retour de puissance active doit être acheté et installé sur une unité de contrôle MicroLogic X.

La protection retour de puissance active nécessite une alimentation 24 Vcc externe.

La protection retour de puissance active est compatible avec :

  • les unités de contrôle MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X et 7.0 X pour la norme IEC

  • les unités de contrôle MicroLogic 3.0 X, 5.0 X et 6.0 X pour la norme UL

  • les unités de contrôle MicroLogic X équipées d'une version de micrologiciel égale ou supérieure à 002.000.002. Les versions de micrologiciel inférieures doivent être mises à jour.

Les données en provenance du Digital Module sont accessibles à distance via les interfaces de communication IFE/EIFE ou IFM si la version du micrologiciel IFE/EIFE ou IFM est compatible avec le module numérique. Pour plus d’informations, consultez la compatibilité du micrologiciel des interfaces de communication.

Principe de fonctionnement

La protection retour de puissance active calcule la puissance active d'après les valeurs efficaces des tensions et des courants. Une temporisation est associée à cette protection. Le paramètre de signe de puissance définit le signe positif de la puissance active. Ce signe est également utilisé pour mesurer la puissance active.

Par défaut, l'unité de contrôle MicroLogic X affecte le signe + à la puissance active lorsque celle-ci circule d'amont en aval du disjoncteur. Le signe - est affecté dans le sens inverse (puissance active de l'aval vers l'amont). Cela suppose que la source d'alimentation de l'installation soit raccordée en amont du disjoncteur (disjoncteur alimenté en amont).

NOTE: Lorsque la source d'alimentation est raccordée en aval (disjoncteur alimenté en aval), le signe de puissance par défaut doit être changé.

La protection se déclenche lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • La puissance active est négative.

  • La valeur de puissance active dépasse la valeur définie.

  • La temporisation est écoulée

Caractéristique de la courbe de déclenchement

Afin d'éviter tout déclenchement intempestif, la protection ne s'applique pas en cas de facteur de puissance très faible, correspondant à |Q/P| > 32 (87,2° < φ < 92,8° ou 267,2° < φ < 272,8°).

Trois courbes sont illustrées ci-dessous, pour Rp = 100 kW, Rp = 500 kW et Rp = 1000 kW.

T Déclenchement

NT Pas de déclenchement

Inhibition de la protection

Pour inhiber la protection retour de puissance active, les deux conditions suivantes doivent être remplies :

  • L'inhibition est activée sur la protection retour de puissance active via le paramètre Inhibition.

  • L'inhibition des protections optionnelles est activée par une entrée du module IO. La fonction Inhibition de protection optionnelle doit être affectée à une entrée du module IO.

Pour plus d'informations sur l'inhibition des protections optionnelles, reportez-vous au document Enerlin'X IO - Module d'interface d'entrée/sortie pour un seul disjoncteur - Guide d'exploitation.

Configuration de la protection

Les paramètres de la protection retour de puissance active sont les suivants :

  • Mode Rp : active (ON) ou désactive (OFF) la protection.

  • Action Rp : définit le résultat de l'activation de la protection retour de puissance active (déclenchement ou alarme).

  • Inhibition Rp : active (ON) l'inhibition de la protection par le module IO.

  • Rp : seuil de puissance active totale

  • tRp : temporisation

Ils peuvent être définis comme suit :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

La fonction de doubles réglages ne s'applique pas à la protection retour de puissance active. Lorsque la fonction de doubles réglages est activée, les paramètres de protection contre le retour de puissance active sont les mêmes quel que soit le jeu de paramètres activé (jeu A ou jeu B).

Paramètres de protection

Paramètre

Unité

Plage de réglages

Étape

Réglage usine

Précision

Mode Rp

ON/OFF

OFF

Action Rp

Alarme/Déclenchement

Alarme

Inhibition Rp

ON/OFF

OFF

Rp

kW

50–5000

10

500

10 %

tRp

s

0–300

0,05

10

± 2 %

Les paramètres suivants de protection retour de puissance active sont recommandés pour protéger les réseaux alimentés par des turbines ou des moteurs diesel :

Fonction

Paramètre recommandé pour Rp

Turbines

2–6 % puissance nominale (Pn)

Moteurs diesel

8–15 % puissance nominale (Pn)

Caractéristiques de la protection

Caractéristiques de la protection retour de puissance active :

  • Temporisation définie

  • Réarmement instantané

  • Hystérésis : fixe 98 %

  • Temps minimum de coupure : 50 ms

  • Temps maximum de coupure : 140 ms avec temporisation réglée à 0 s

Evénements prédéfinis

La fonction génère les événements prédéfinis suivants :

Code

Événement

Historique

Sévérité

0x6414 (25620)

Déclenchement Retour de puissance

Déclenchement

Haute

0x6214 (25108)

Dépassement seuil Retour de puissance

Protection

Moyenne

0x6314 (25364)

Ordre déclenchement Retour de puissance

Protection

Moyenne

0x0EF8 (3832)

Protection optionnelle inhibée par le module IO

Protection

Faible

0x0D0C (3340)

Config. incompatible IO et CU - Inhibition prot.opt.

Configuration

Moyenne

Les événements prédéfinis ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Pour des informations générales sur les événements, reportez-vous à la section Gestion des événements.

Les événements de protection sont générés comme suit :

  • Le dépassement de seuil est généré lors de l'activation de la protection.

  • L'ordre de déclenchement est généré lorsque le délai de protection expire.

    L'ordre de déclenchement n'est pas généré lorsque la protection optionnelle est inhibée.

  • Le déclenchement est généré lors de l'activation du déclencheur voltmétrique du disjoncteur (MITOP).

    Le déclenchement n'est pas généré lorsque :

    • la protection facultative est réglée sur le mode alarme ;

    • la protection facultative est inhibée.

Actions recommandées

Code

Événement

Actions recommandées

0x6414 (25620)

Déclenchement Retour de puissance

Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'assistant analyse de défauts de Application EcoStruxure Power Device.

0x0EF8 (3832)

Protection optionnelle inhibée par le module IO

Vérifiez le commutateur de sélection d'inhibition raccordé au module IO.

0x0D0C (3340)

Config. incompatible IO et CU - Inhibition prot.opt.

Corrigez l’erreur de configuration avec le logiciel EcoStruxure Power Commission :

  • Si vous souhaitez que l'inhibition de la protection en option soit contrôlée par le module IO, raccordez un module IO avec affectation de protection appropriée.

  • Si vous ne voulez pas que l'inhibition de la protection en option soit contrôlée par le module IO, raccordez un module IO sans affectation de protection.

Réinitialisation d'un événement de déclenchement

Pour plus d'informations sur la réinitialisation du disjoncteur après un déclenchement suite à un défaut électrique, consultez le document approprié :

  • MasterPacT MTZ1 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.