Type d'événement
Présentation
Les événements peuvent être de différents types :
-
Apparition/fin (entrée/sortie) : événements ayant un début et une fin bien définis, représentant le début ou la fin d'un état du système. L'apparition et la fin sont tous deux horodatés et consignés dans un historique. Par exemple, est un événement à apparition/fin.
-
Instantané (impulsion) : événements sans durée. Seule l'apparition de l'événement est horodatée et consignée dans un historique. Par exemple, la réception d'un ordre d'ouverture, une modification de paramètre ou un déclenchement de disjoncteur sont des événements instantanés.
Le type d'événement n'est pas modifiable.
Définition des états des événements
L'état d'un événement peut être actif, inactif ou continu. Cela dépend du type d'événement et de son mode de verrouillage. L'état de tous les événements peut être consulté à tout moment.
Mode de verrouillage
Un événement peut être verrouillé ou non verrouillé :
-
Non verrouillé : l'état de l'événement est actif tant que la cause de l'événement est présente. Il redevient automatiquement inactif lorsque la cause de l'événement disparaît ou est corrigée.
-
Verrouillé : l'état de l'événement ne redevient pas automatiquement inactif lorsque la cause de l'événement disparaît ou est corrigée. Il reste à l'état continu jusqu'à réinitialisation par l'utilisateur.
Le mode de verrouillage de certains événements peut être configuré via le logiciel EcoStruxure Power Commission.
Activité
Certains événements peuvent être désactivés afin de ne pas être pris en compte par l'unité de contrôle MicroLogic X. Dans ce cas, l'événement n'est pas consigné dans l'historique et ne génère pas d'alarme.
Les événements peuvent être désactivés via le logiciel EcoStruxure Power Commission. Pour plus d'informations sur les événements pouvant être désactivés, consultez la liste des événements. Les événements désactivés peuvent être réactivés par la suite.
Événements non verrouillés à apparition/fin
Le graphique ci-dessous montre l'état d'un événement non verrouillé à apparition/fin :

A Événement inactif
B Événement actif
1 Apparition de l'événement : l'événement est horodaté, consigné dans un historique et notifié, selon sa sévérité
2 Fin de l'événement : l'événement est horodaté et consigné dans un historique
Événements verrouillés à apparition/fin
Le graphique ci-dessous montre l'état d'un événement verrouillé à apparition/fin :

A Événement inactif
B Événement actif
C Événement continu
1 Apparition de l'événement : l'événement est horodaté, consigné dans un historique et notifié, selon sa sévérité
2 Fin de l'événement : l'événement est horodaté et consigné dans un historique
3 Réinitialisation de l'événement : l'ordre de réinitialisation d'événement est horodaté et consigné dans l'historique de fonctionnement. Tous les événements continus sont réinitialisés.
Le graphique ci-dessous montre l'état d'un événement verrouillé alors qu'un ordre de réinitialisation est envoyé avant la fin de l'événement :

A Événement inactif
B Événement actif
C Événement continu
1 Apparition de l'événement : l'événement est horodaté, consigné dans un historique et notifié, selon sa sévérité
2 Réinitialisation de l'événement : l'ordre de réinitialisation est horodaté et consigné dans l'historique mais n'a aucun effet sur l'événement MicroLogic 1 car l'événement externe n'est pas terminé.
3 Fin de l'événement : l'événement est horodaté et consigné dans un historique
4 Réinitialisation de l'événement : l'ordre de réinitialisation est horodaté et consigné dans l'historique de fonctionnement. Tous les événements continus sont réinitialisés.
Le graphique ci-dessous montre l'état d'un événement verrouillé, récurrent, à apparition/fin :

A Événement inactif
B Événement actif
C Événement continu
1 Apparition de l'événement : l'événement est horodaté, consigné dans un historique et notifié, selon sa sévérité
2 Fin de l'événement : l'événement est horodaté et consigné dans un historique
3 Réinitialisation de l'événement : l'ordre de réinitialisation est horodaté et consigné dans l'historique de fonctionnement. Tous les événements continus sont réinitialisés.
Événements instantanés non verrouillés
Événements instantanés verrouillés
Le graphique ci-dessous montre l'état d'un événement instantané verrouillé :

A Événement inactif
C Événement continu
1 Apparition de l'événement : l'événement est horodaté, consigné dans un historique et notifié, selon sa sévérité
2 Réinitialisation de l'événement : l'ordre de réinitialisation est horodaté et consigné dans l'historique de fonctionnement. Tous les événements continus sont réinitialisés.
Le graphique ci-dessous montre l'état d'un événement instantané verrouillé et récurrent :

A Événement inactif
C Événement continu
1 Apparition de l'événement : l'événement est horodaté, consigné dans un historique et notifié, selon sa sévérité
2 Réinitialisation de l'événement : l'ordre de réinitialisation est horodaté et consigné dans l'historique de fonctionnement. Tous les événements continus sont réinitialisés.
Réinitialisation des événements verrouillés
Il existe plusieurs façons de réinitialiser les événements verrouillés :
-
En actionnant le bouton Test/Reset situé sur la face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X pendant 3 à 15 secondes.
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protection par mot de passe).
Les ordres de réinitialisation ne visent pas un événement particulier. Tous les événements continus gérés par l'unité de contrôle MicroLogic X sont réinitialisés, et tous les voyants de cause de déclenchement sont remis à zéro.
Les ordres de réinitialisation visent un module spécifique. Par exemple, appuyer sur le bouton Test/Reset pendant 3 à 15 secondes réinitialisera les événements de l'unité de contrôle MicroLogic X mais pas ceux du module IO.
L'ordre de réinitialisation génère l'événement suivant :
|
Code |
Événement |
Historique |
Sévérité |
|---|---|---|---|
|
0x1307 (4871) |
|
Fonctionnement |
Faible |