DOCA0102FR-12

Modes d'affichage de l'IHM

Présentation

L'IHM de l'unité de contrôle MicroLogic X prend en charge les modes d'affichage suivants :

  • Vue générale pour afficher une sélection de données

  • Vue arborescente pour accéder à toutes les données via une structure de menus

NOTE: Les messages d'événements priment sur ces deux modes d'affichage.

Mode Vue générale

Le mode Vue générale est le mode d'affichage par défaut pour l'IHM. Il affiche une sélection d'écrans de données.

Lorsque le défilement de la Vue générale est activé, les écrans sont affichés automatiquement les uns après les autres sans temporisation configurable.

Lorsque le défilement de la Vue générale est désactivé, les écrans sont disponibles dans Accueil > Vue générale.

Mode Vue arborescente

Dans ce mode d'affichage, utilisez les boutons contextuels pour naviguer dans la structure des menus. Ce mode présente un seul réseau de menus, avec des valeurs de surveillance et des paramètres de configuration modifiables.

La vue arborescente est toujours accessible depuis les écrans de la Vue générale, en appuyant sur le bouton d'accueil.

Consultez la description de l'écran local du MicroLogic X pour savoir comment utiliser les boutons de l'IHM pour :

  • Naviguer au sein de la structure des menus

  • Accéder aux paramètres et les modifier

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.