DOCA0102FR-12

Page d'accueil Go2SE

Présentation

Lorsque le code QR en face avant d'un appareil MasterPacT MTZ est scanné avec un smartphone qui exécute un logiciel de lecture de code QR et qui est connecté à Internet, la page d'accueil Go2SE s'affiche.

Cette page fournit des informations sur l'appareil et une liste de menus.

Description de la page d'accueil

La page d'accueil est accessible à partir de smartphones Android et iOS. Les menus sont identiques, avec de légères différences de présentation.

L'exemple suivant illustre la page d'accueil affichée sur un smartphone iOS :

  1. Référence commerciale de l'unité de contrôle MicroLogic X

  2. Type d'unité de contrôle MicroLogic X

  3. Numéro de série

  4. Menus de la page d'accueil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description des menus ci-après.

  5. Lien vers le site Schneider Electric où vous pouvez enregistrer votre produit.

  6. Applications téléchargeables

Caractéristiques

Ce menu permet d'accéder à une fiche produit comportant des informations détaillées sur l'unité de contrôle MicroLogic X.

Documentation

Ce menu permet d'accéder à un sous-menu proposant les options suivantes :

  • Documents relatifs au cycle de vie des actifs : accès à Asset Lifecycle Manager.

    Asset Lifecycle Manager est un service Web qui permet de consulter, stocker et partager la documentation relative aux actifs dans un environnement Schneider Electric. L'accès à Asset Lifecycle Manager est réservé aux utilisateurs autorisés.

    Asset Lifecycle Manager donne accès à la nomenclature du disjoncteur MasterPacT MTZ.

  • Informations produit : accès aux publications techniques MasterPacT MTZ, notamment :

    • MasterPact MTZ - Unité de contrôle MicroLogic X  - Guide utilisateur

    • MasterPacT MTZ1 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

    • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

    • Toutes les instructions de service des appareils MasterPacT MTZ et des unités de contrôle MicroLogic X

  • Documentation produit : accès aux publications techniques MicroLogic X

EcoStruxure Power DeviceApplication

Cette sélection permet d'accéder à l'application mobile Application EcoStruxure Power Device, laquelle peut être téléchargée et installée sur les smartphones Android et iOS. Consultez la boutique d'applications pour connaître les smartphones compatibles.

Application mySchneider

La sélection de cette application permet d'accéder à l'application mobile du service clientèle de Schneider Electric mySchneider, laquelle peut être téléchargée sur les smartphones Android et iOS. Consultez la boutique d'applications pour connaître les smartphones compatibles. Cette application propose des instructions en libre-service et un accès facile à l'assistance d'experts Schneider Electric.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.