DOCA0102FR-12

Procédure de configuration de la protection

Session de configuration de la protection

La procédure de configuration d'un paramètre de protection respecte la norme UL489SE. Exécutée dans une session d'édition exclusive, elle comprend deux étapes consistant à soumettre et à appliquer les modifications apportées au paramètre.

Pour configurer un paramètre de protection, l'accès aux paramètres de protection doit être activé via l'IHM MicroLogic X.

Configuration des paramètres de protection

L'exemple suivant montre comment définir la protection long retard contre les surintensités :

Etape

Action

Ecran

1

Appuyez sur le bouton d'accueil. Le menu Accueil s'ouvre.

Appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner Protection.

2

Appuyez sur OK. Le menu Protection s'ouvre.

Sélectionnez I long retard.

3

Appuyez sur OK. La session d'édition s'ouvre et le menu I long retard s'affiche.

Dans le menu I long retard, sélectionnez le paramètre Ir (x In).

4

Appuyez sur OK pour activer la modification du paramètre Ir (x In).

Le paramètre s'affiche en noir sur fond blanc, ce qui indique que la modification est activée.

5

Appuyez sur les boutons + et pour parcourir les réglages disponibles.

Appuyez sur OK pour confirmer le nouveau paramètre.

Le paramètre s'affiche en blanc sur fond noir.

6

Utilisez la flèche vers le bas et OK pour sélectionner le paramètre suivant à définir, puis répétez l'étape 5.

7

Pour soumettre les nouveaux paramètres, appuyez sur l'un des boutons suivants :

  • Bouton ESC

  • Bouton Accueil

8

Dans l'écran de soumission du réglage, appuyez sur l'une des options suivantes :

  • Y pour soumettre les nouveaux paramètres.

  • N pour annuler la modification. L'écran affiche le menu Accueil si vous avez appuyé sur le bouton Accueil à l'étape précédente, le menu Protection si vous avez appuyé sur ESC.

Si l'option Y n'est pas sélectionnée dans les cinq minutes qui suivent l'ouverture de la session d'édition, les modifications sont refusées et un message contextuel s'affiche (voir tableau suivant).

9

Les nouveaux paramètres s'affichent. Les valeurs à l'écran sont fournies pour affichage uniquement. Il est impossible de les modifier. Appuyez sur l'un des boutons suivants :

  • pour appliquer la modification des paramètres.

  • X pour annuler la modification des paramètres et revenir au menu Protection.

Si le bouton n'est pas sélectionné dans les cinq minutes, les modifications sont refusées et un message contextuel s'affiche (voir tableau suivant).

NOTE: Les boutons ESC et Accueil sont désactivés lorsque cet écran apparaît. Ils n'ont aucun effet.

10

Une fois les modifications appliquées, les nouveaux paramètres s'affichent sur un écran éditable.

Fermez la session d'édition en appuyant sur l'un des boutons suivants :

  • Le bouton ESC pour revenir au menu Protection

  • Le bouton Accueil pour revenir à la page Accueil

Messages contextuels

Le tableau suivant indique l'action appropriée pour chaque message contextuel affiché lors de la modification d'un paramètre de protection :

Message

Description

Action

Prot. verrouillé ! Déverrouillage par le menu Config.

L'accès aux paramètres de protection est désactivé.

Appuyez sur OK pour acquitter le message et afficher le menu Protection. Les paramètres de protection sont accessibles en affichage seulement.

Sélectionnez Acccueil > Configuration > Général > Verrou de protection dans l'écran MicroLogic X pour activer l'accès aux paramètres de protection.

Accès refusé. Autre session déjà ouverte

Il est impossible d'ouvrir une session d'édition pour configurer les paramètres de protection car une session est ouverte sur une autre interface (logiciel EcoStruxure Power Commission, application Application EcoStruxure Power Device ou réseau de communication).

Appuyez sur OK pour acquitter le message et revenir au menu Protection. Les paramètres de protection sont accessibles pour affichage uniquement. Ils sont visibles sur les écrans de la Vue générale. Vous ne pouvez pas configurer les paramètres tant qu'une session est ouverte sur une autre interface. Réessayez ultérieurement.

Session expirée

Aucune touche n'a été enfoncée dans les cinq minutes précédentes. La session d'édition a expiré. Les nouveaux paramètres de protection sont refusés ; les paramètres existants sont conservés.

Appuyez sur OK pour acquitter le message et revenir au menu Protection. Ouvrez une nouvelle session en sélectionnant une fonction de protection dans le menu.

Accès refusé dû à l'absence de calibreur. Vérifier calibreur.

Le calibreur n'est pas installé ou il est mal raccordé.

Appuyez sur OK pour acquitter le message et revenir au menu Accueil. Vous ne pouvez ni afficher ni configurer les paramètres de protection.

Contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric pour qu'il vérifie et remplace ou reconnecte le calibreur.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.