DOCA0102FR-12

Description de l'IHM MicroLogic X

Présentation

L'interface homme machine (IHM) de l'unité de contrôle MicroLogic X comprend :

  • Un écran d'affichage à rétroéclairage coloré

  • des boutons permettant de naviguer dans les menus, et d’accéder aux paramètres de surveillance et aux réglages de configuration.

Écran d'affichage et boutons

L'affichage de l'unité de contrôle MicroLogic X se présente comme suit, avec des boutons contextuels spécifiques :

A Nom de l’écran

B Contenu de l'écran fonctionnel

C Barre de défilement indiquant la position relative des éléments de la liste, lorsqu'elle est trop longue pour l'écran

D Icônes de fonctions spécifiques au contexte

E Boutons contextuels qui réalisent la fonction spécifique au contexte décrite par l'icône située directement au-dessus de chaque bouton

F Bouton échap (ESC), utilisé pour retourner à l'écran précédent et/ou déclencher un écran de confirmation de sauvegarde de données

G Bouton accueil, utilisé pour retourner directement à l'écran Accueil et/ou déclencher un écran de confirmation de sauvegarde de données

Types de fonctions des boutons

Utilisez les boutons situés sous l'écran d'affichage pour :

  • Naviguer au sein de la structure des menus

  • Afficher les valeurs de surveillance

  • Accéder aux réglages de configuration et les modifier

L'unité de contrôle dispose des types de boutons suivants :

  • Boutons contextuels : chaque écran peut en compter jusqu'à trois. La fonction de chaque bouton est déterminée par une icône située juste au-dessus, sur l'écran d'affichage.

  • Boutons dédiés, qui réalisent les fonctions échap et accueil.

Boutons contextuels

Icône affichée

Description

Utilisez les boutons haut et bas pour passer :

  • D'un écran à l'autre au même niveau hiérarchique de menu

  • D'un élément de liste à un autre

Les flèches haut et bas ne permettent pas de reprendre à l'autre extrémité de la liste. Au début ou à la fin d'une structure de menu ou d'une liste, l'une des flèches n'est plus affichée (haut ou bas, respectivement). La navigation vers le haut ou vers le bas est identique dans tous les menus et toutes les listes.

OK

Cliquez sur le bouton OK :

  • Pour valider un choix

  • Pour naviguer du niveau actuel de menu au niveau directement en-dessous dans la hiérarchie. De cette façon, on peut naviguer :

    • Du menu actif vers son sous-menu

    • D'un sous-menu à un élément de surveillance ou un paramètre de configuration

    • D'un élément de surveillance à sa valeur

    • D'un paramètre de configuration à son réglage

  • Pour voir les détails d'un écran d'événement ou d'un message d'erreur qui s'affiche et l'acquitter

Y

N

Cliquez sur les boutons Y (Oui) et N (Non) pour acquitter les actions, par exemple, lorsqu'un écran de confirmation s'affiche.

+

Cliquez sur les boutons + et pour incrémenter ou décrémenter un réglage de configuration, d'une valeur numérique ou en choisissant un élément dans une liste prédéfinie.

Boutons dédiés

Icône affichée

Description

ESC

Cliquez sur le bouton ESC (échap) pour :

  • Naviguer du niveau actuel de menu au niveau directement au-dessus dans la hiérarchie.

  • Enregistrer une modification de paramètre de configuration. Un écran de confirmation s'affiche alors, que vous devez acquitter avant de retourner au menu directement au-dessus dans la hiérarchie.

Cliquez sur le bouton accueil pour :

  • Retourner à l'écran Accueil

  • Sauvegarder un changement sur un réglage de configuration. Un écran de confirmation s'affiche alors ; vous devez l'acquitter avant de retourner à l'écran Accueil.

Rétroéclairage de l'écran d'affichage

La couleur et l'intensité du rétroéclairage dépendent de l'état de fonctionnement de l'unité de contrôle :

Couleur du rétroéclairage

État de fonctionnement de l'unité de contrôle

Blanc(1)

  • Le défilement de la Vue Générale est activé et en cours

  • Le mode de navigation dans l'arborescence est configuré pour permettre de naviguer entre les menus sur les écrans d'affichage

  • La communication sans fil Bluetooth Low Energy est activée et le message d'appariement Bluetooth est affiché.

Rouge

Un message de déclenchement ou d'alarme de sévérité haute est affiché.

Orange

Un message d'événement de sévérité moyenne est affiché, et aucun déclenchement ni aucun événement de sévérité haute n'est actif.

Bleu

La fonction ERMS est enclenchée.

(1) Le rétroéclairage de l'écran Etat dans les menus Vue Générale et Maintenance est :

  • Rouge si un événement de sévérité haute est actif.

  • Orange si un événement de sévérité moyenne est actif.

NOTE: Lorsque le défilement de la Vue Générale est désactivé, le rétroéclairage passe de haute à basse intensité lorsque l'appareil est en veille. L'intensité redevient haute dès qu'un bouton est actionné.

Langue de l'écran d'affichage

Pour modifier la langue de l'écran d'affichage, allez à :

Accueil > Configuration > Général > Langue

Les options possibles sont :

  • Deutsch

  • English (US)

  • Español

  • Français

  • Italiano

  • English (UK)

  • Português

La langue par défaut est la suivante :

  • Unité de contrôle MicroLogic X IEC : English (UK)

  • Unité de contrôle MicroLogic X UL : English (US)

Écran de démarrage

L'écran de démarrage s'affiche à chaque mise sous tension de l'unité de contrôle MicroLogic X. Aucun bouton de l'unité de contrôle n'est alors opérationnel. L'écran reste affiché tout au long de la période de démarrage de l'unité. À l'issue du démarrage, l'écran Accueil ou la fenêtre contextuelle active s'affiche.

NOTE: Les fonctions de protection standard sont opérationnelles pendant que l'écran de démarrage est affiché.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.