DOCA0102FR-12

Affichage des événements

Introduction

Le tableau des états d'événements contient l'état de l'ensemble des événements au moment de la consultation. L'état peut être inactif, actif ou continu.

Les événements à l'état actif et continu s'affichent sur les interfaces suivantes :

  • Afficheur MicroLogic X

  • Logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Application Application EcoStruxure Power Device

L'état d'un événement peut être consulté via le réseau de communication.

Affichage des événements sur l'afficheur MicroLogic X

Les événements actifs et continus apparaissent sur l'afficheur MicroLogic X, dans Accueil > Alarmes & historique > Alarmes.

Les événements actifs ou continus de sévérité haute ou moyenne sont affichés.

Les événements sont affichés sans ordre particulier, avec une description de l'événement et son heure de survenue.

Si la fin d'un événement survient alors que le tableau est à l'écran, le message Fin s'affiche.

Affichage des événements sur le logiciel EcoStruxure Power Commission

Les événements actifs ou continus de sévérité haute ou moyenne sont affichés.

Il est possible de trier les événements selon les critères suivants :

  • Date

  • Sévérité :

    • Événements de sévérité haute

    • Événements de sévérité moyenne

  • Historique

  • Type

Affichage des événements sur l'application EcoStruxure Power Device

Par défaut, les événements sont classés par ordre chronologique. Il est également possible de les trier en fonction d'autres paramètres, comme la date, la sévérité, le type ou l'historique.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.