DOCA0102FR-12

Configuration de la protection conformément à la norme UL489SE

Présentation

AVIS
RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPRÉVU
  • L'appareil doit être configuré par du personnel qualifié et à l'aide des résultats de l'analyse du système de protection de l'installation.
  • Lors de la mise en service de l'installation et après toute modification, vérifiez que la configuration de MicroLogic B/BP et les réglages des fonctions de protection sont cohérents avec les résultats de cette analyse.
  • Les fonctions de protection MicroLogic B/BP sont définies par défaut sur la valeur minimale, sauf la protection long retard qui est définie par défaut sur la valeur maximale.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

La procédure de configuration d’un paramètre de protection est conforme à la norme UL489SE. Elle est protégée par une session de modification exclusive et une procédure en deux étapes pour valider et appliquer les modifications de configuration.

La session de modification exclusive permet de limiter l’accès et la configuration des paramètres de la protection à une seule interface à la fois. L’accès est bloqué pour les autres interfaces lorsqu’une session de modification est ouverte.

Durant la session de modification, il n’y a aucun impact sur la protection active fournie par l’unité de contrôle MicroLogic X jusqu’à l’application des nouveaux paramètres. En cas d’annulation des nouveaux paramètres ou d’expiration de la session avant leur application, les paramètres actifs sont maintenus.

Les paramètres des fonctions de protection standard peuvent être configurés via les interfaces suivantes :

  • Sur l'écran MicroLogic X, dans Accueil > Protection

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)

Les paramètres des fonctions de protection optionnelles, dont la fonction ERMS, peuvent être configurés via les interfaces suivantes :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

Pour plus d'informations sur la gestion des mots de passe, reportez-vous à la description des mots de passe.

Les paramètres de protection affichés dans la Vue générale sont les paramètres de protection actifs effectivement appliqués sur l'installation.

Pour configurer un paramètre de protection, l'accès aux paramètres de protection doit être activé via l'IHM MicroLogic X.

Activation et désactivation de l'accès aux paramètres de la protection

Vous pouvez activer or désactiver l’accès aux paramètres de la protection en utilisant l’écran d’affichage MicroLogic X, dans Accueil > Configuration > Général > Verrou de protection Procédure de configuration de la protection.

Sur l’écran Verrou de protection de l’unité de contrôle MicroLogic X, vous pouvez autoriser les modifications des paramètres de protection à partir des interfaces suivantes :

  • Clavier : clavier de l’écran d’affichage MicroLogic X

  • Accès externe : logiciel EcoStruxure Power Commission, Application EcoStruxure Power Device et réseau de communication

Pour chaque interface :

  • Sélectionnez Autorisé (paramètre d’usine) pour permettre les modifications.

  • Sélectionnez Non autorisé pour interdire les modifications.

L'activation de l'accès aux paramètres de protection génère deux événements :

Code

Événements

Historique

Sévérité

0x1309 (4873)

Modification de protection IHM activée

Protection

Faible

0x130A (4874)

Modification de protection distante activée

Protection

Faible

Session de modification pour sélectionner et modifier les paramètres de protection

Caractéristiques d’une session de modification :

  • Une seule session de modification peut être ouverte en même temps. L’accès aux paramètres de protection via d’autres interfaces est bloqué lorsque vous ouvrez une session de modification. Un message contextuel s'affiche si une session est déjà ouverte.

  • Un délai d’expiration de cinq minutes est appliqué pour la validation et l’application des nouveaux paramètres. La session expire dans les cas suivants :

    • Cinq minutes après l’ouverture de la session si vous ne validez pas les nouveaux paramètres

    • Cinq minutes après la soumission des nouveaux paramètres si vous n'appliquez pas ces derniers

    NOTE: Si vous configurez la protection à l'aide du clavier de l'afficheur MicroLogic X et si la temporisation de la Vue générale est définie sur moins de cinq minutes, la session d'édition expire au bout de cette temporisation.
  • Une fois les nouveaux paramètres appliqués, fermez la session d'édition.

  • Si vous modifiez les paramètres de protection à l'aide du clavier de l'afficheur MicroLogic X, une seule fonction de protection peut être définie par session d'édition. Pour modifier une deuxième fonction, vous devez ouvrir une nouvelle session.

  • En cas de modification des paramètres de protection dans l'application Application EcoStruxure Power Device ou via le réseau de communication, il est possible de définir plusieurs fonctions de protection par session. Vous devrez soumettre les modifications apportées à chaque fonction et appliquer ensuite tous les changements concernant un jeu de paramètres donné (A, B ou ERMS). Les paramètres actifs sont conservés jusqu’à l’exécution de l’étape d’application.

Procédure en deux étapes pour valider et appliquer les paramètres de protection

Lors de la procédure de modification des paramètres de protection, vous devez valider et appliquer les nouveaux paramètres en deux étapes consécutives :

Étape

Action

1

Valider les nouveaux paramètres

Sélectionnez les nouveaux paramètres requis et validez-les. Les nouveaux paramètres s’affichent, vous pouvez donc les vérifier avant de les appliquer. Consultez les nouveaux paramètres pour vérifier qu’ils sont corrects.

2

Appliquer les nouveaux paramètres

Appliquez les nouveaux paramètres. La protection active existante est remplacée par les nouveaux paramètres.

Pour plus d'informations sur la modification des paramètres de protection sur l'afficheur MicroLogic X, consultez la section Procédure de configuration de la protection.

Configuration de la traçabilité de la modification des paramètres

La modification des paramètres de protection génère l'un des événements suivants, selon l'interface utilisée pour effectuer les changements :

Code

Événements

Historique

Sévérité

0x1100 (4352)

Protection modifiée via l'afficheur

Protection

Faible

0x1108 (4360)

Protection modifiée par la communication Bluetooth/USB/IFE

Protection

Moyenne

Les données suivantes sont disponibles avec l'application Application EcoStruxure Power Device via Bluetooth ou USB OTG, en plus des événements générés :

  • Date et heure de la modification

  • Paramètres précédents

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.