Réglage de la protection IDMTL contre les surintensités
Recommandations de réglages
Le module numérique de protection IDMTL contre les surintensités peut être utilisé pour améliorer la sélectivité avec une protection de surintensité amont assurée par un fusible ou un relai autonome, par exemple un relai de tension moyenne, sans affecter la sélectivité par rapport aux équipements basse tension en aval.
Les fusibles et les relais autonomes fournissent souvent des courbes de déclenchement qui diffèrent de la courbe de déclenchement standard offerte par la protection de surintensité long retard MicroLogic X. Les recommandations de réglage donnent une idée de la manière dont les courbes de déclenchement IDMTL peuvent être utilisées pour maintenir une sélectivité optimale avec les équipements amont.
Sélectivité avec fusible amont via la courbe de déclenchement HVF
Le graphique suivant montre comment utiliser la courbe IDMTL HVF pour restreindre la courbe de déclenchement de la protection long retard standard contre les surintensités en vue d'améliorer la sélectivité avec un fusible en amont.
Courbe de déclenchement du fusible en
amont
Sélectivité réduite avec la
courbe standard de déclenchement de la protection de surintensité
long retard
Les réglages suivants sont recommandés pour la protection contre les surintensités IDMTL :
|
Paramètre |
Valeur |
|---|---|
|
Mode IDMTL |
ON |
|
Action IDMTL |
Déclenchement |
|
Inhibition IDMTL |
OFF |
|
IDMTL Ir |
1,0 x In(1) |
|
IDMTL tr |
1 s(1) |
|
Courbe IDMTL |
HVF |
|
Type de temps de réinitialisation IDMTL |
Temps défini |
|
Temps de réinitialisation IDMTL |
0 s |
|
(1) Le réglage proposé est cohérent avec les fusibles haute tension couramment utilisés. Ce paramètre doit être vérifié au cas par cas. |
|
Les réglages suivants sont recommandés pour la protection long retard contre les surintensités :
-
Ir ≤ Iz câble
-
tr = 24 s
Sélectivité avec relai amont utilisant la courbe de déclenchement à temps défini (DT)
En l'absence de protection de surintensité IDMTL, lorsque le disjoncteur MasterPact MTZ est en aval d'un relai utilisant une courbe de déclenchement DT, il faudrait réduire drastiquement la temporisation de la protection de surintensité long retard tr ou court retard tsd pour améliorer la sélectivité entre les équipements. Cette réduction entraînerait une diminution significative des options de réglage des lignes d'alimentation aval et, dans certains cas, rendrait la sélectivité aval impossible.
Le graphique suivant montre comment utiliser la courbe IDMTL DT pour restreindre la courbe de déclenchement de la protection long retard standard contre les surintensités en vue d'améliorer la sélectivité avec un relai en amont.
Courbe de déclenchement du relai en amont
Sélectivité réduite
avec la courbe standard de déclenchement de la protection de
surintensité long retard
Courbe de déclenchement avec courbe IDMTL DT
Les réglages suivants sont recommandés pour la protection contre les surintensités IDMTL :
|
Paramètre |
Valeur |
|---|---|
|
Mode IDMTL |
ON |
|
Action IDMTL |
Alarme |
|
Inhibition IDMTL |
OFF |
|
IDMTL Ir |
≤ 1,3 Iup |
|
IDMTL tr |
tsd < IDMTL tr ≤ tup - 0,2 s |
|
Courbe IDMTL |
DT |
|
Type de temps de réinitialisation IDMTL |
Identique au type de réinitialisation du relai amont |
|
Temps de réinitialisation IDMTL |
Inférieur au temps de réinitialisation du relai amont |
Sélectivité avec relai amont utilisant la courbe de déclenchement SIT ou VIT
Comme indiqué dans l'exemple précédent, en l'absence de protection de surintensité IDMTL, lorsque le disjoncteur MasterPact MTZ est en aval d'un relai utilisant une courbe de déclenchement SIT ou VIT, il faudrait réduire drastiquement la temporisation de la protection de surintensité long retard tr ou court retard tsd pour améliorer la sélectivité entre les équipements. Cette réduction entraînerait une diminution significative des options de réglage des lignes d'alimentation aval et, dans certains cas, rendrait la sélectivité aval impossible.
Le graphique suivant montre comment utiliser la courbe IDMTL SIT ou VIT pour restreindre la courbe de déclenchement de la protection long retard standard contre les surintensités en vue d'améliorer la sélectivité avec un relai en amont.
Courbe de déclenchement du relai en amont
Sélectivité réduite
avec la courbe standard de déclenchement de la protection de
surintensité long retard
Courbe de déclenchement avec courbe IDMTL SIT ou VIT
Les réglages suivants sont recommandés pour la protection contre les surintensités IDMTL :
|
Paramètre |
Valeur |
|---|---|
|
Mode IDMTL |
ON |
|
Action IDMTL |
Déclenchement |
|
Inhibition IDMTL |
OFF |
|
IDMTL Ir |
≤ 1,3 Iup |
|
IDMTL tr |
tsd < IDMTL tr ≤ tup @ 6 x Iup |
|
Courbe IDMTL |
SIT ou VIT, comme pour la courbe de déclenchement du relai amont |
|
Type de temps de réinitialisation IDMTL |
Identique au type de réinitialisation du relai amont |
|
Temps de réinitialisation IDMTL |
Inférieur au temps de réinitialisation du relai amont |
Application de la courbe de déclenchement EIT : pré-alarme pour délestage
Cette courbe de déclenchement peut s'appliquer à une pré-alarme réglable en vue d'un délestage.
Courbe de pré-alarme IDMTL EIT
Les réglages suivants sont recommandés pour la protection contre les surintensités IDMTL :
|
Paramètre |
Valeur |
|---|---|
|
Mode IDMTL |
ON |
|
Action IDMTL |
Alarme |
|
Inhibition IDMTL |
OFF |
|
IDMTL Ir |
0.9 Ir |
|
IDMTL tr |
tsd < IDMTL tr ≤ tr |
|
Courbe IDMTL |
EIT |
|
Type de temps de réinitialisation IDMTL |
Temps inverse |
|
Temps de réinitialisation IDMTL |
10 s |