DOCA0102FR-12

Module numérique Assistant de ré-enclenchement MasterPact

Présentation

Le Digital Module Assistant de ré-enclenchement MasterPact complète et améliore les fonctions de l'application Application EcoStruxure Power Device.

Le Digital Module Assistant de ré-enclenchement MasterPact assiste l'opérateur dans le cadre de l'exploitation du disjoncteur en lui fournissant des instructions pour certaines opérations.

Il affiche l'état du disjoncteur :

  • État prêt-à-fermer

  • État du ressort d'accumulation d'énergie

  • État des déclencheurs voltmétriques (pour les déclencheurs voltmétriques à fonctions diagnostic et communication)

En utilisant les déclencheurs voltmétriques à fonctions diagnostic et communication, il permet d'ouvrir ou de fermer le disjoncteur à une distance de quelques mètres.

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Ne manoeuvrez pas le disjoncteur sans vérifier que cela ne risque pas d'entraîner une situation dangereuse.
  • Ne laissez personne travailler sur le réseau électrique sans avoir validé physiquement la bonne exécution des opérations logicielles locales ou distantes qui commandent l'ouverture du disjoncteur ou la mise hors tension du circuit électrique.
  • Ne laissez personne travailler sur le réseau électrique sans avoir validé physiquement la bonne exécution des opérations logicielles locales ou distantes qui commandent la fermeture du disjoncteur ou la mise sous tension du circuit électrique.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas le disjoncteur sans préalablement vérifier et éventuellement réparer l'installation électrique aval.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Conditions préalables requises

Le Digital Module Assistant de ré-enclenchement MasterPact est un Digital Module optionnel, qui peut être acheté et installé sur une unité de contrôle MicroLogic X.

Les conditions préalables suivantes doivent être remplies :

  • L'application Application EcoStruxure Power Device doit être installée sur un smartphone.

  • Le smartphone doit être connecté à l'unité de contrôle MicroLogic X via :

    • Bluetooth : l'unité de contrôle doit être sous tension.

    • NFC : l'unité de contrôle n'a pas besoin d'être sous tension.

    • USB OTG : l'unité de contrôle peut être alimentée par le smartphone.

  • L'horloge MicroLogic X doit être à jour.

  • Des déclencheurs voltmétriques communicants à fonction de diagnostic (MX, MN, XF) doivent être installés sur le disjoncteur MasterPact MTZ.

Le Digital Module Assistant de ré-enclenchement MasterPact est compatible avec :

  • les unités de contrôle MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X et 7.0 X pour la norme IEC

  • les unités de contrôle MicroLogic 3.0 X, 5.0 X et 6.0 X pour la norme UL

  • les unités de contrôle MicroLogic X équipées du micrologiciel 001.000.000. ou version ultérieure.

  • l'interface IFE/EIFE équipée du micrologiciel 003.006.000 ou version ultérieure

  • l'interface IFM équipée du micrologiciel 003.000.000 ou version ultérieure

Disponibilité de l'assistance

La disponibilité des fonctionnalités diffère selon le type de connexion au Digital Module :

  • Par Bluetooth, USB OTG et par les déclencheurs voltmétriques communicants à fonction diagnostic : toutes les fonctionnalités sont disponibles.

  • Par NFC (connexion possible même si l'unité de contrôle est hors tension) : les informations de base concernant le disjoncteur et le contexte du dernier déclenchement sont fournis. Le Digital Module offre également une assistance pas à pas en demandant à l'utilisateur de fournir l'état du disjoncteur et en donnant des conseils pour faire fonctionner le disjoncteur manuellement.

Exemples d'écrans

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.