DOCA0102FR-12

Calcul des valeurs de demande

Présentation

L'unité de contrôle calcule :

  • Les valeurs de la demande de courant phase, neutre et moyen.

  • Les valeurs de la demande de puissance totale (active, réactive et apparente).

Chaque valeur de demande maximale (valeur de crête) est stockée dans la mémoire.

Définition

La valeur de la demande est la valeur moyenne d'une quantité au cours d'une période de temps définie (intervalle).

Calcul de la valeur de la demande de courant

La demande de courant est calculée selon la méthode thermique. La demande de courant thermique calcule la demande en fonction d'une réponse thermique qui imite les compteurs analogiques de demande thermique, tel qu'illustré ci-dessous :

Les paramètres de constante de temps d'intégration (intervalle de calcul de la demande de courant) sont les suivants :

Paramètre

Unité

Plage

Etape

Réglage usine

Intervalle de calcul de la demande de courant

minute

1–60

1

15

L'intervalle peut être réglé comme suit :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protection par mot de passe)

Calcul de la valeur de la demande de puissance

La valeur de la demande de puissance est calculée par intégration arithmétique des valeurs efficaces de puissance sur une période de temps définie, divisées par la durée de la période. Le résultat correspond à l'énergie accumulée au cours de cette période, divisée par la durée de la période. Dans l'unité de contrôle MicroLogic X, la demande de puissance est calculée selon la méthode de fenêtre glissante.

Les paramètres d'intervalle de calcul de la demande de puissance sont les suivants :

Paramètre

Unité

Plage

Etape

Réglage usine

Intervalle de calcul de la demande de puissance

minute

1–60

1

15

À la fin de l'intervalle de calcul de la demande de puissance et à chaque dixième de cet intervalle (toutes les 90 secondes pour un intervalle de 15 minutes, par exemple) :

  • La valeur de la demande dans l'intervalle est calculée et mise à jour.

  • Le calcul d'une nouvelle valeur de demande est initialisé dans un nouvel intervalle :

    • en éliminant la contribution du premier dixième de l'intervalle précédent ;

    • en ajoutant la contribution du dernier dixième.

L'intervalle de calcul de la demande de puissance peut être réglé comme suit :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protection par mot de passe)

Valeurs de demande de crête

L'unité de contrôle MicroLogic X détermine les valeurs de demande maximales (valeurs de crête) depuis la dernière réinitialisation :

  • Demande de courant de crête

  • Demande de puissance de crête

Réinitialisation des valeurs de demande de crête

Les valeurs de demande de courant de crête sont réinitialisées sur les valeurs de courant minimale et maximale.

Les valeurs de demande de puissance de crête sont réinitialisées sur les valeurs de puissance minimale et maximale.

Les valeurs de demande de crête peuvent être réinitialisées :

  • Sur l'afficheur MicroLogic X, dans :

    • Accueil > Mesures > Courant

    • Accueil > Mesures > Puissance

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

  • En écrivant une commande de réinitialisation via le réseau de communication (protection par mot de passe)

La réinitialisation des valeurs de demande de crête génère les événements suivants :

Code

Message utilisateur

Historique

Sévérité

0x0F19 (3865)

Demande de courant Min/Max réinitialisée

Mesures

Faible

0x0F1A (3866)

Demande de puissance Min/Max réinitialisée

Mesures

Faible

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.