DOCA0102FR-12

Historique d'événements

Présentation

Tous les événements sont consignés dans l'un des historiques de l'unité de contrôle MicroLogic X :

  • Déclenchement

  • Protection

  • Diagnostic

  • Mesures

  • Configuration

  • Fonctionnement

  • Communication

Les événements sont tous consignés, de la sévérité haute à la sévérité basse.

Les événements consignés dans les historiques sont affichés :

  • Sur l'écran d'affichage MicroLogic X

  • Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Dans l'application Application EcoStruxure Power Device

Les historiques d'événement peuvent être téléchargés via le réseau de communication.

Pour chaque événement, les informations suivantes sont consignées :

  • ID de l'événement : code de l'événement

  • Type d'événement : entrée/sortie ou impulsion

  • Horodatage : dates et heures d'apparition et de fin

  • Données de contexte (pour certains événements uniquement)

Nombre maximal d'événements dans chaque historique

Chaque historique a une taille maximale prédéfinie. Lorsqu'un historique est plein, chaque nouvel événement écrase l'événement le plus ancien dans l'historique approprié.

Historique d'événements

Nombre maximal d'événements dans l'historique

Déclenchement

50

Protection

100

Diagnostic

300

Mesures

300

Configuration

100

Fonctionnement

300

Communication

100

Affichage d'un historique d'événements sur l'écran d'affichage MicroLogic X

Pour plus d'informations sur l'affichage des événements sur l'afficheur MicroLogic X, consultez la section décrivant le menu Alarmes & historique.

Affichage d'un historique d'événements dans le logiciel EcoStruxure Power Commission

Les événements consignés dans les historiques sont tous consultables à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Vous pouvez les exporter sous forme de fichier Excel.

Les événements des historiques sont affichés dans l'ordre chronologique, en commençant par le plus récent.

Affichage d'un historique d'événements dans l'application EcoStruxure Power Device

Tous les événements consignés dans les historiques sont affichés dans l'application Application EcoStruxure Power Device.

Les événements des historiques sont affichés dans l'ordre chronologique, en commençant par le plus récent.

Les événements peuvent être triés par date et heure ou par numéro de séquence, et filtrés selon les critères suivants :

  • Type

  • Sévérité

  • Historique

Lorsque vous cliquez sur un événement dans la liste, l'ensemble des occurrences de l'événement s'affichent dans l'ordre chronologique.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.