DOCA0102FR-12

Menu Configuration

Description

Le menu Configuration contient les sous-menus suivants :

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Description de la fonction

Accueil

Configuration

Général

Paramètres de l'écran IHM et contrôle de l'accès aux paramètres de protection

Réseau

Paramètres de tension et fréquence nominales, signe de puissance et rapport de transformation de tension

Mesures

Paramètres de calcul des mesures.

Communication

Paramètres régissant l'accès sans fil et le mode de contrôle.

Généralités

Le menu Général présente les données suivantes :

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Nom du paramètre

Généralités

Langue Langue de l'écran d'affichage

Liste des langues de l'écran d'affichage.

Date & heure Unité de contrôle MicroLogic X : Date et heure

jj/mm/aaaa

Définit la date.

hh:mm:ss

Définit l'heure.

Vue générale Configuration du mode Vue générale

Défilement

Activer/désactiver le défilement de la Vue Générale.

Redémarrage (min)

Intervalle de temps avant que le défilement de la Vue Générale reprenne après qu'un bouton a été activé.

NOTE: Disponible uniquement lorsque le défilement de la Vue générale est activé.

Cadence (s)

Durée d'affichage (en secondes) de chaque écran de la Vue générale.

NOTE: Disponible uniquement lorsque le défilement de la Vue générale est activé.

Délai (min)

Délai avant que l'écran Courant de la Vue générale s'affiche si aucun bouton n'est actionné.

NOTE: Disponible uniquement lorsque le défilement de la Vue Générale est désactivé.

Verrou de protection Activation et désactivation de l'accès aux paramètres de la protection

Clavier

Active le verrouillage de l'accès local au menu Protection via le clavier MicroLogic X. Cette fonction empêche les utilisateurs non autorisés de modifier les paramètres de protection.

  • Modif. protection > Autorisé : le menu Protection est accessible via le clavier MicroLogic X.

  • Modif. protection > Non autorisé : le menu Protection n'est pas accessible via le clavier MicroLogic X.

Accès externe

Active le verrouillage de l'accès externe au menu Protection. Cette fonction empêche les utilisateurs non autorisés de modifier les paramètres de protection.

  • Modif. protection > Autorisé : un accès externe au menu Protection est possible.

  • Modif. protection > Non autorisé : un accès externe au menu Protection est impossible.

Messages contextuels Acquittement automatique des messages contextuels Acquittement automatique

Mode d'acquittement automatique pour les événements de sévérité moyenne prédéfinis affichés dans une fenêtre contextuelle orange :

  • ON

  • OFF (réglage d'usine)

Temporisation affichage message contextuel

Délai au bout duquel le message contextuel est acquitté automatiquement lorsque le mode d'acquittement automatique est activé (ON).

  • Plage de valeurs : 1 à 250 s

  • Réglage usine = 15 s

Réseau

Le menu Réseau présente les données suivantes :

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Nom du paramètre

Réseau

Tension nominale

Vn (V)

Tension assignée.

Valeurs de réglage possibles : 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 / 480 / 500 / 525 / 550 / 575 / 600 / 660 / 690 / 1000 V.

Réglage d'usine = 400.

Fréquence nominale

Hz

Fréquence assignée

  • 50 Hz (réglage d'usine)

  • 60 Hz

Puiss. +/-Convention relative au signe de la puissance

Configuration du signe de la puissance :

  • P+ = la puissance active circule d'amont (haut) en aval (bas) (réglage d'usine).

  • P–= la puissance active circule d'aval (bas) en amont (haut).

Transfo de U

Primaire

Tension primaire du transformateur.

Valeurs de 100 à 1250, par incréments de 1.

Secondaire

Tension secondaire du transformateur.

Valeurs de 100 à 690, par incréments de 1.

Mesures

Le menu Mesures présente les données suivantes :

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Nom du paramètre

Mesures

PF/Var Choix de la convention de signe du cos φ et du facteur de puissance PF

Convention de signe pour cos φ, facteur de puissance PF et puissance réactive :

  • IEC

  • IEEE (réglage d'usine)

Type de système Paramétrage du type de système

Nb pôles

3P ou 4P (uniquement pour affichage).

ENVT

Prise de tension externe du neutre Le paramètre peut prendre les valeurs suivantes :

  • Si 4P : NON (uniquement en affichage)

  • Si 3P : NON ou OUI (réglage d'usine)

ENCT

Transformateur externe de courant du neutre Le paramètre peut prendre les valeurs suivantes :

  • Si 4P : NON (uniquement en affichage)

  • Si 3P : NON (réglage d'usine) ou OUI

Calcul P total Méthode de calcul de la puissance totale

Mode de calcul de la puissance totale :

  • Vectoriel

  • Arithmétique (réglage d'usine)

Calcul E Choix du calcul de l’énergie

Mode d'accumulation d'énergie. Valeurs d'énergie à utiliser dans les calculs d'énergie :

  • Absolu (réglage d'usine)

  • Signé

Communication

Le menu Communication présente les données suivantes :

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Nom du paramètre

Communication

Bluetooth(1)

ON

Active le contrôle par Bluetooth

OFF (réglage d'usine)

Désactive le contrôle par Bluetooth

Délai (min)

Délai avant que le Bluetooth soit désactivé automatiquement :

  • si aucune connexion n'est établie

  • si aucune activité n'est détectée

De 5 à 60 minutes.

Réglage d'usine : 15 minutes

Mode de contrôle

Mode

Définit le mode de contrôle des fonctions d'ouverture et de fermeture :

  • Manuel : (commande par BP uniquement) seules les commandes de bouton-poussoir sont acceptées

  • Automatique :

    • (Contrôle local)

    • (Commande à distance) (réglage d'usine)

(1) Il est impossible d'accéder au menu Bluetooth sur les unités de contrôle MicroLogic Xi .

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.