Protection contre les sous-tensions (ANSI 27)
Présentation
La protection contre les sous-tensions (ANSI 27) surveille en permanence la tension du système. Lorsque le niveau de tension d'une installation dépasse les limites acceptables, les informations fournies par la protection contre les sous-tensions permettent l'exécution de l'action appropriée pour rétablir le bon fonctionnement de l'installation.
Ces informations permettent de générer des alarmes et de déclencher le disjoncteur le cas échéant. En outre, la surveillance continue des tensions phase-phase ou phase-neutre permet l'exécution de l'action appropriée pour sécuriser le fonctionnement de l'installation lors de situations anormales ou critiques, par exemple : délestage, basculement de source, démarrage d'un générateur de secours.
Conditions préalables requises
Le Digital Module ANSI 27/59 - Minimum/maximum de tension doit être acheté et installé sur une Xunité de contrôle MicroLogic .
La protection contre les sous-tensions nécessite une alimentation 24 Vcc externe.
La protection contre les sous-tensions est compatible avec :
-
les unités de contrôle MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X et 7.0 X pour la norme IEC
-
les unités de contrôle MicroLogic 3.0 X, 5.0 X et 6.0 X pour la norme UL
-
les unités de contrôle MicroLogic X équipées du micrologiciel 002.000.002 ou version ultérieure. Les versions de micrologiciel antérieures doivent être mises à jour.
Les données en provenance du Digital Module sont accessibles à distance via les interfaces de communication IFE/EIFE ou IFM si la version du micrologiciel IFE/EIFE ou IFM est compatible avec le module numérique. Pour plus d’informations, consultez la compatibilité du micrologiciel des interfaces de communication.
Principe de fonctionnement
Inhibition de la protection
Pour inhiber la protection contre les sous-tensions (ANSI 27-1 ou ANSI 27-2), les deux conditions suivantes doivent être remplies :
-
L'inhibition est activée sur une protection spécifique (ANSI 27-1 ou ANSI 27-2) via le paramètre Inhibition.
-
L'inhibition des protections optionnelles est activée par une entrée du module IO. La fonction Inhibition de protection optionnelle doit être affectée à une entrée du module IO.
Pour plus d'informations sur l'inhibition des protections optionnelles, reportez-vous au document Enerlin'X IO - Module d'interface d'entrée/sortie pour un seul disjoncteur - Guide d'exploitation.
Mesure de la tension
Pour la protection contre les sous-tensions en mode déclenchement, la tension doit être mesurée du côté de la source d'alimentation pour permettre la fermeture du disjoncteur. En standard, l'entrée de tension MicroLogic X est reliée directement à la tension d'activation interne (PTI) en aval du disjoncteur. Autrement dit :
-
Si le disjoncteur est alimenté en aval, la tension d'activation interne (PTI) permet la protection contre les sous-tensions et la fermeture du disjoncteur.
-
Si le disjoncteur est alimenté en amont, une entrée de tension externe est requise. La tension du côté de l'alimentation doit être mesurée via la prise de tension externe (PTE) ou vous pouvez utiliser l'option .
Paramétrage de toutes les protections contre les sous-tensions/surtensions
Avant de régler d'autres paramètres, sélectionnez le type de tensions à surveiller :
-
Tension phase/phase VLL (réglage d'usine)
-
Tension phase/neutre VLN (sélectionner ce paramètre uniquement avec les disjoncteurs à 4 pôles ou les disjoncteurs à 3 pôles avec ENVT câblé et configuré)
Il peut être défini comme suit :
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)
-
Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)
Définition du comportement en cas de sous-tension (protections ANSI 27-1 et ANSI 27-2)
Un disjoncteur alimenté en amont sans option PTE peut être difficile à refermer suite au déclenchement de la protection contre les sous-tensions. En effet, le déclenchement se produit immédiatement après que la protection a détecté l'absence de tension. Pour permettre la fermeture du disjoncteur, le comportement en cas de sous-tension peut être .
Le comportement en cas de sous-tension (comportement Vmin) est associé à deux paramètres :
-
: la protection fonctionne normalement.
-
: la protection contre les sous-tensions est désactivée lorsque le seuil est atteint et que le disjoncteur est en position Ouvert.
Paramétrage de la protection ANSI 27-1
Les paramètres de la protection contre les sous-tensions sur une phase (ANSI 27-1) sont les suivants :
-
Mode Vmin1 : active (ON) ou désactive (OFF) la protection contre les sous-tensions sur une phase.
-
Action Vmin1 : définit le résultat de l'activation de la protection contre les sous-tensions (déclenchement ou alarme).
-
Déclenchement : le disjoncteur se déclenche et trois événements sont générés (dépassement, ordre de déclenchement, déclenchement).
-
Alarme : deux événements sont générés (dépassement et ordre de déclenchement).
-
-
Inhibition Vmin1 : active (ON) l'inhibition de la protection par le module IO.
-
Vmin1 : seuil de la protection contre les sous-tensions sur une phase
-
tVmin1 : temporisation de la protection contre les sous-tensions sur une phase
Ils peuvent être définis comme suit :
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)
-
Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)
La fonction de doubles réglages ne s'applique pas à la protection contre les sous-tensions sur une seule phase. Lorsque la fonction de doubles réglages est activée, les paramètres de protection contre les sous-tensions sont les mêmes quel que soit le jeu de paramètres activé (jeu A ou jeu B).
Paramétrage de la protection ANSI 27-2
Les paramètres de la protection contre les sous-tensions sur toutes les phases (ANSI 27-2) sont les suivants :
-
Mode Vmin2 : active (ON) ou désactive (OFF) la protection contre les sous-tensions sur toutes les phases.
-
Action Vmin2 : définit le résultat de l'activation de la protection contre les sous-tensions (déclenchement ou alarme).
-
Déclenchement : le disjoncteur se déclenche et trois événements sont générés (dépassement, ordre de déclenchement, déclenchement).
-
Alarme : deux événements sont générés (dépassement et ordre de déclenchement).
-
-
Inhibition Vmin2 : active (ON) l'inhibition de la protection par le module IO.
-
Vmin2 : seuil de la protection contre les sous-tensions sur toutes les phases
-
tVmin2 : temporisation de la protection contre les sous-tensions sur toutes les phases
Ils peuvent être définis comme suit :
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)
-
Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)
La fonction de doubles réglages ne s'applique pas à la protection contre les sous-tensions sur toutes les phases. Lorsque la fonction de doubles réglages est activée, les paramètres de protection contre les sous-tensions sont les mêmes quel que soit le jeu de paramètres activé (jeu A ou jeu B).
Paramètres de protection
Les paramètres des protections ANSI 27-1 et ANSI 27-2 sont les suivants :
|
Type |
Paramètres |
Unité |
Plage de réglages |
Étape |
Réglage usine |
Précision |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANSI 27 ANSI 59 |
Sélection de la tension |
– |
VLL phase/phase/ VLN phase/neutre |
– |
VLL phase/phase |
– |
|
ANSI 27-1 ANSI 27-2 |
Comportement Vmin |
– |
Normal/Forcer sur Off avec disjoncteur ouvert |
– |
Normal |
– |
|
ANSI 27-1 |
Mode Vmin1 |
– |
ON/OFF |
– |
OFF |
– |
|
Action Vmin1 |
– |
Alarme/Déclenchement |
– |
Alarme |
– |
|
|
Inhibition Vmin1 |
– |
ON/OFF |
– |
OFF |
– |
|
|
Vmin1 |
V |
20-1200 |
1 |
20 |
± 2 % |
|
|
tVmin1 |
s |
0-300 |
0,01 |
10,00 |
± 2 %, ± 20 ms |
|
|
ANSI 27-2 |
Mode Vmin2 |
– |
ON/OFF |
– |
OFF |
– |
|
Action Vmin2 |
– |
Alarme/Déclenchement |
– |
Alarme |
– |
|
|
Inhibition Vmin2 |
– |
ON/OFF |
– |
OFF |
– |
|
|
Vmin2 |
V |
20-1200 |
1 |
20 |
± 2 % |
|
|
tVmin2 |
s |
0-300 |
0,01 |
10,00 |
± 2 %, ± 20 ms |
Caractéristiques de la protection
Caractéristiques de la protection contre les sous-tensions :
-
Temporisation définie
-
Réarmement instantané
-
Hystérésis : fixe 98 %
-
Temps minimum de coupure : 50 ms
-
Temps maximum de coupure : 140 ms avec temporisation réglée à 0 s
Evénements prédéfinis
La fonction génère les événements prédéfinis suivants :
|
Code |
Evénement |
Historique |
Sévérité |
|---|---|---|---|
|
0x6410 (25616) |
|
Déclenchement |
Elevé |
|
0x6210 (25104) |
|
Protection |
Faible |
|
0x6310 (25360) |
|
Protection |
Moyenne |
|
0x642A (25642) |
|
Déclenchement |
Elevé |
|
0x622A (25130) |
|
Protection |
Faible |
|
0x632A (25386) |
|
Protection |
Moyenne |
|
0x0EF8 (3832) |
|
Protection |
Faible |
|
0x0D0C (3340) |
|
Configuration |
Moyenne |
Les événements prédéfinis ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Pour des informations générales sur les événements, reportez-vous à la section Gestion des événements.
Les événements de protection sont générés comme suit :
-
Le dépassement de seuil est généré lors de l'activation de la protection.
-
L'ordre de déclenchement est généré lorsque le délai de protection expire.
L'ordre de déclenchement n'est pas généré lorsque la protection optionnelle est inhibée.
-
Le déclenchement est généré lors de l'activation du déclencheur voltmétrique du disjoncteur (MITOP).
Le déclenchement n'est pas généré lorsque :
-
la protection facultative est réglée sur le mode alarme ;
-
la protection facultative est inhibée.
-
Actions recommandées
|
Code |
Evénement |
Actions recommandées |
|---|---|---|
|
0x6410 (25616) |
|
Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'Assistant analyse de défaut de Application EcoStruxure Power Device. |
|
0x642A (25642) |
|
Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'Assistant analyse de défaut de Application EcoStruxure Power Device. |
|
0x0EF8 (3832) |
|
Vérifiez le commutateur de sélection d'inhibition raccordé au module IO. |
|
0x0D0C (3340) |
|
Corrigez l’erreur de configuration avec le logiciel EcoStruxure Power Commission :
|
Réinitialisation d'un événement de déclenchement
Pour plus d'informations sur la réinitialisation du disjoncteur après un déclenchement suite à un défaut électrique, consultez le document approprié :
-
MasterPacT MTZ1 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur
-
MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur